Konfigurierbare Komponenten erlauben Ihnen die exakten Dimensionen eines Bauteiles zu spezifizieren, anstatt auf Standardkomponenten angewiesen zu sein. Es reduziert den Aufwand für Zeichnungsteile, mit großer Effizienz für die Konstrukteure.
Konfigurierbare Komponenten können mit einer Teilenummer bestellt werden, wie bei Standardkomponenten jedoch mit einer großen Zeitersparnis.
Aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit der Komponenten, wird die Zeit bei der Konstruktion und dem Bau der Maschine eingespart.
Beim entwerfen einer neuen Maschine greift jeder Ingenieur wenn möglich auf Kaufteile zurück und vervollständigt die Maschine dann mit Zeichnungsteilen. Die Erstellung dieser Zeichnungen sowie die Einholung der Angebote nimmt viel Zeit und Aufwand in Anspruch.
MISUMI ist die Option. MISUMI bietet mehr als 1 Million Produkte. Viele gängige Größen sind auf Lager wie bei anderen Herstellern. Im Unterschied zu anderen Herstellern, kann man bei MISUMI Komponenten selbst konfigurieren.
Konfigurierbare Komponenten reduzieren die Anzahl der Zeichnungsteile inklusive der dafür notwendigen Zeichnungen. Konfigurierbare Komponenten sind vielen Formen und Maßen verfügbar und sind in 1mm Schritten oder weniger konfigurierbar.
Mit konfigurierbaren Komponenten können Ingenieure Abmessungen spezifizieren wie z. B. Länge, Durchmesser, Gewinde und Schlüsselflächen in 1mm Schritten. Der Katalog zeigt die komplette Bandbreite an Parametern auf. Teilenummern sind leicht mit dem Online Konfigurator konfigurierbar.
Ein Produkt mit einer individuellen Abmessung kann mit Hilfe einer Teilenummer bestellt werden. Auf ihrer Stückliste wird das Produkt als Kaufsteil aufgelistet, somit wird die Wiederbeschaffung dieses Produktes in der Zukunft erleichtert.
Der Konfigurator wird anhand der angegebenen Dimensionen eine Teilenummer generieren. Ebenso können Sie 3D-CAD Daten in verschiedenen nativen Formaten herunterladen. Die CAD Daten Bereitstellung nach Ihren Vorgaben erspart den Ingenieuren viel Zeit.
MISUMI veröffentlicht Preise sowie Lieferzeiten für jedes Produkt im Katalog.
Nachdem Sie das Produkt in Dimensionen nach Ihrem Bedarf konfiguriert haben können Sie im Katalog oder auf der Website die dazugehörigen Preise ersehen. Die Lieferzeiten werden im Katalog sowie auf der Website angegeben.
Sollten Sie ein formelles Angebot zur Bestätigung von Rabatten oder Lieferzeiten benötigen, können Sie dies in nur wenigen Minuten online anfordern. Bestellungen können ebenfalls online plaziert werden.
Unser Bemühen ist es, Effizienz in den Entwicklungsprozess sowie den Beschaffungsprozess einzubringen. Über die Hälfte unserer Kunden weltweit nutzen inzwischen den Vorteil der Online-Bestellung.
Kataloge und e-Kataloge wurden in die einzelnen Sprachen übersetzt. Die Preise wurden in die jeweiligen Währungen umgerechnet, sowie die Lieferzeiten an die verschiedenen Länder angepasst.
Die Teilenummern für die Produkte sind in allen Länder gleich. Ein Konstrukteur kann mit Hilfe eines deutschen Konfigurators eine Maschine mit MISUMI Komponenten entwerfen. Danach kann die Bestellung zu MISUMI China weitergeleitet werden und wird danach zu einem Hersteller in China geliefert. Im Falle die Maschine würde zu einem Kunden in die USA geschickt werden wäre es möglich die Produkte bei MISUMI USA zu bestellen. Dies ist alles möglich da die Teilenummern gleich sind, auch bei außergewöhnlichen Dimensionen kann mit der gleichen Bestellnummer bestellt werden.