2018-05-14

DLC Oberflächentechnik

DLC Oberflächentechnik

Der COAusstoß von Kraftfahrzeugen muss bis 2025 auf 95 Gramm pro Kilometer sinken, dies haben die EU Mitgliedsstaaten bereits im Jahre 2015 beschlossen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, gibt es einige Ansatzpunkte. Zum einen natürlich der Umstieg auf Elektrofahrzeuge, aber auch die Reduzierung des Gesamtgewichts von Fahrzeugen spielt eine große Rolle bei der Einhaltung der Grenzwerte für den COAusstoß. Durchschnittlich macht die Karosserie etwa ein Drittel des Gesamtgewichts von Fahrzeugen aus. 

Weiterlesen …

2018-02-08

Unterlegscheiben: Vom profanen Normteil zum maßgeschneiderten Konstruktionselement

Unterlegscheiben: Vom profanen Normteil zum maßgeschneiderten Konstruktionselement

Unterlegscheiben führen im konstruktiven Maschinenbau ein eher unbeachtetes Dasein. Sie gehören einfach zur Schraube wie die Untertasse zur Tasse. Dieses Selbstverständnis kann allerdings fatale Folgen haben, weiß Andreas Pilzecker zu berichten.

Weiterlesen …

2018-01-09

Das gewünschte Produkt mit dem MISUMI WEBINDEX finden

Das gewünschte Produkt mit dem MISUMI WEBINDEX finden

Auf der Suche nach dem passenden Produkt ist es manchmal hilfreich einen Katalog in Papierform durchzublättern. Der MISUMI WEBINDEX ist im Vergleich zu unserem alten zweibändigen Katalog viel kompakter und übersichtlicher. In unserem Beitrag erfahren Sie, wie Sie mithilfe des WEBINDEX ganz einfach ihr gewünschtes Produkt finden und online konfigurieren.

Weiterlesen …

2017-12-20

Aufnahmebolzen – die wirtschaftliche Alternative

Aufnahmebolzen – die wirtschaftliche Alternative

Für Ihre individuellen Anforderungen bietet MISUMI Aufnahmebolzen, mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Im Gegensatz zur applikationsspezifischen Eigenfertigung sind unsere Aufnahmebolzen deshalb eine wirtschaftliche Alternative für Sie.

Weiterlesen …

2017-12-20

Entdecken Sie die Rangliste der inCAD Library Downloads weltweit

Entdecken Sie die Rangliste der inCAD Library Downloads weltweit

inCAD-Anwendungen werden weltweit von Entwicklern genutzt. Doch wie unterscheiden sich die Anforderungen in den Märkten? Durch unsere internationale Präsenz können wir diese Informationen mit Ihnen teilen. Und natürlich die Produkte weltweit liefern.

Weiterlesen …

2017-11-09

Bewegliche mechanische Elemente für 2K-Spritzgussformen

Bewegliche mechanische Elemente für 2K-Spritzgussformen

Wie in vielen anderen Industriemärkten auch, wird der Spritzgussformenbau immer anspruchsvoller und wettbewerbsintensiver. Die Anforderungen der Kunden werden spezieller, die Märkte dynamischer, die Innovationszyklen kürzer. Preise und Lieferzeiten sind neben der Qualität die wichtigsten Faktoren.

Weiterlesen …

2017-07-31

Konstruktions-Beispiele für Anwendungen mit Linearwellen

Konstruktions-Beispiele für Anwendungen mit Linearwellen

Sind Sie auf der Suche nach Inspiration für eine neue Anwendung? Sie müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Profitieren Sie von bereits bestehenden Anwendungen, die getestet wurden und zuverlässig funktionieren. Wir stellen Ihnen fünf Beispiele für Anwendungen mit Linearwellen vor.

Weiterlesen …

2017-05-09

Know-How in der Automatisierung: Positionierungstechnik

Know-How in der Automatisierung: Positionierungstechnik

Eine der Techniken zur Positionierung besteht darin, das Werkstück unter einem Mikroskop vergrößert darzustellen, um es zu positionieren. Dazu werden die Bezugslinien auf dem Werkstück an denen in einem optischen Instrument ausgerichtet, in diesem Fall an Cursorlinien im Okular des Mikroskops. 

Weiterlesen …

2016-08-17

Blick auf die Technik der LTBC-Beschichtung

Blick auf die Technik der LTBC-Beschichtung

Es existieren eine Vielzahl von Beschichtungen für Oberflächen: Brünieren, Verchromen, Anodisieren oder galvanisches Vernickeln - neben diesen gängigen Techniken zur Oberflächenbehandlung bietet die MISUMI Europa GmbH für Komponenten aus dem umfangreichen Produktspektrum weitere Beschichtungsverfahren mit Vorteilen für verschiedenste Applikationen an.

Weiterlesen …

2016-08-10

Die Fakten zu Aufnahmebolzen

Die Fakten zu Aufnahmebolzen

Welche verschiedenen Arten von Aufnahmebolzen gibt es eigentlich? Je nach Fertigungsanforderung und Ausrichtungsbedürfnis können Sie Ihre Aufnahmebolzen anpassen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Typen unserer Aufnahmebolzen.

Weiterlesen …

2016-06-24

MISUMI Lineartechnik | Traceparts

MISUMI Lineartechnik | Traceparts

Was verbinden Sie in erster Linie mit Lineartechnik? Als Konstrukteur fallen einem als Erstes Pick&Place-, Positionierungs- oder Diagnoseanwendungen ein. Das Prinzip der translativen Bewegungen findet sich aber auch sehr häufig in unserem Alltag wieder, z. B. bei Schienenfahrzeugen, Küchenschubladen oder bei Schiebetüren.

Weiterlesen …

2016-05-30

NAAMS

NAAMS

Der NAAMS-Standard (North American Automotive Metric Standard) wurde von den Automobilkonzernen Chrysler, Ford und General Motors sowie Dayton Progress (ein Tochterunternehmen von MISUMI) ins Leben gerufen. Der NAAMS-Standard definiert Komponenten, die in der Body-in-White Produktion zum Einsatz kommen. Es ist Ziel der Initiative, durch Standards Zeit- und Kosteneinsparungen zu realisieren.

Weiterlesen …

2016-05-24

MISUMI Rotationstechnik | Traceparts

MISUMI Rotationstechnik | Traceparts

Die technischen und funktionalen Anforderungen an die Antriebstechnik werden zunehmend komplexer und vielfältiger. Je nach Branche stehen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund. Mal ist es eine möglichst kompakte Bauweise, bei der nächsten Applikation die Sicherheit oder Geräuscharmut. 

Weiterlesen …

2016-04-29

Teilkreisdurchmesser und Zahnradmodul bei Zahnrädern bestimmen

Teilkreisdurchmesser und Zahnradmodul bei Zahnrädern bestimmen

Was sind eigentlich Teilkreisdurchmesser und Modul eines Zahnrads? Wie können Sie sie messen, und in welchem Verhältnis stehen diese Parameter zueinander? Unser Beitrag bringt Licht ins Dunkel.

Weiterlesen …

2016-03-18

Bohrbuchsen und Positionierstifte von MISUMI

Bohrbuchsen und Positionierstifte von MISUMI

Bohrbuchsen und Positionierstifte zeichnen sich durch eine hohe Vielseitigkeit aus, die über ihre namensgebenden Einsatzgebiete hinausgeht. Ob im Maschinenbau, im Fahrzeugbau oder in diversen anderen Industriezweigen, sie kommen bei den verschiedensten Konstruktionen zum Einsatz und werden von Ingenieuren weltweit geschätzt.

Weiterlesen …

2016-03-18

Koordinatentische und Positioniereinheiten von MISUMI

Koordinatentische und Positioniereinheiten von MISUMI

MISUMI hat sowohl Positioniertische mit erhöhter Präzision als auch eine Standard-Version (kosteneffiziente Version) im Programm. Die Positioniertische mit Standard-Präzision sind für Anwendungen im Bereich der Montageautomatisierung mit etwas geringeren Anforderungen und Genauigkeiten konzipiert. Sie eignen sich unter anderem als Einstellungselemente zur Montage von Messgeräten und Prüfeinrichtungen.

Weiterlesen …

2016-01-08

Kosteneffiziente Produkte

Kosteneffiziente Produkte

Suchen Sie Ihr gewünschtes Bauteil und vergleichen Sie dann einen der traditionellen Artikel mit einem Produkt aus der neuen kosteneffizienten Produktlinie.

Weiterlesen …

2016-01-08

Antriebs- und Rotationswellen von MISUMI

Antriebs- und Rotationswellen von MISUMI

Welle dreht und Achse steht – so oder so ähnlich haben wir das mal gehört. Was aber macht denn jetzt den kleinen, aber feinen Unterschied?

Weiterlesen …

2016-01-08

Synchronriemenscheiben von MISUMI

Synchronriemenscheiben von MISUMI

MISUMI Synchronriemenscheiben, oder auch Zahnriemenscheiben, sind für fast jeden Wellendurchmesser im Verhältnis zur Zähnezahl sowie zum gewählten Profil verfügbar. Zahnriemen und Zahnriemenscheibe sind weitestgehend nach DIN und ISO genormt und daher kompatibel, auch wenn sie von verschiedenen Herstellern stammen.

Weiterlesen …

2016-01-08

Wellenkupplungen von MISUMI

Wellenkupplungen von MISUMI

Die Auswahl an MISUMI Rotationskupplungen und Wellengelenken ist so vielfältig, wie die Anwendungsgebiete von Kupplungsbauteilen in der Industrie. Angefangen von Rotationskupplungen mit TM-Magnetantrieb, Scheibenkupplungen für Servomotoren, Kettenkupplung, Lamellen-, Oldham-oder Klauenkupplungen mit Außen- und Nabendurchmesser, passend für Ihre Anwendung. Auch Bauteile für spezielle Anforderungen, wie absolute Wasserfestigkeit oder Temperaturbereiche bis -50 Grad Celsius gehören zu unserem Angebot. 

Weiterlesen …

2016-01-08

Gehäuselagereinheiten von MISUMI

Gehäuselagereinheiten von MISUMI

Genauso flexibel wie Wellenkupplungen, können Sie bei MISUMI die Gehäuselager nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Gehäuselager als perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Wälzlager und Lagergehäuse sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und besonders montagefreundlich. Mit unserer großen Auswahl an Gehäuselager-Einheiten bleibt bei der konstruktiven Auslegung der Lagerung ein großer Spielraum. Durch hohe Rabattstaffeln für unsere Gehäuselager erweitern wir zudem auch Ihren finanziellen Spielraum, ohne auf die bewährte MISUMI Qualität zu verzichten.

Weiterlesen …

2015-10-13

MISUMI Lineartechnik bewegt

MISUMI Lineartechnik bewegt

Was verbinden Sie in erster Linie mit Lineartechnik? Als Konstrukteur fallen einem als Erstes Pick&Place-, Positionierungs- oder Diagnoseanwendungen ein. Das Prinzip der translativen Bewegungen findet sich aber auch sehr häufig in unserem Alltag wieder, z. B. bei Schienenfahrzeugen, Küchenschubladen oder bei Schiebetüren. Trotz der Vielfalt der Anwendung sind die Merkmale der Lineartechnik klar: Ein Lauf mit geringer Reibung und das Vermögen, Querkräfte aufzunehmen, ohne dadurch wesentlich verformt zu werden. Achten Sie bei der Auswahl des passenden Linearsystems auf folgende Eigenschaften:

Weiterlesen …
Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.