- Service & Kontakt
- Newsletter
- Teilnahmebedingungen Newslettergewinnspiel
Teilnahmebedingungen
-
Ausrichter der Verlosung
Ausrichter dieser Verlosung ist die MISUMI Europa GmbH, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden auch Ausrichter genannt). Die Teilnahme an der Verlosung vom Ausrichter ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
-
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahre, die sich für den Newsletter des Ausrichters („Newsletter“) ab dem 01.11.2020 angemeldet haben. Nicht teilnahmeberechtigt an der Verlosung sind die Mitarbeiter des Ausrichters und der mit ihm verbundenen Unternehmen sowie deren Familienmitglieder. Zudem behält sich der Ausrichter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit der Durchführung der Verlosung, b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Verlosung. Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt durch die Anmeldung für den Newsletter. Mit der Anmeldung für den Newsletter akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer muss seine Daten selbst angeben. Die Angabe der Daten ist notwendig, um im Erfolgsfall den Teilnehmer über den Gewinn zu informieren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
-
Verlosungsdauer
Beginnend mit dem 01.11.2020 erfolgt immer nach Beendigung eines 3-Monatszeitraums (01.11.2020 – 31.01.2021, 01.02.2021 – 30.04.2021 usw, nachfolgend „Quartal“ genannt) eine Verlosung.
Unter allen Neuanmeldungen für den Newsletter in einem Quartal wird im ersten Monat des auf das Quartal folgenden Monats ein Gewinn verlost, der vom Ausrichter rechtzeitig vor einem jeden Quartal auf der Newsletter-Anmeldeseite des Ausrichters bekanntgegeben wird.
Die Teilnahme an der Verlosung ist nur für Neuanmeldungen zum Newsletter möglich. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung zum Newsletter an der Verlosung teil. Es ist untersagt, mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Zur Überprüfung des fristgerechten Eingangs dient der elektronisch protokollierte Eingang der Anmeldung zum Newsletter beim Ausrichter.
-
Gewinn und Feststellung des Gewinners
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im ersten auf das jeweilige Quartal folgenden Monats im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.
Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Sachpreise werden dem Gewinner per Post an seine uns übermittelte Anschrift zugesendet, die Versandkosten hierfür übernimmt der Ausrichter. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. -
Benachrichtigung
Der bzw. die Gewinner der Verlosung werden per E-Mail benachrichtigt. Im Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung ist der Ausrichter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und kann einen neuen Gewinner ermitteln. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb 4 Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung, ist der Ausrichter gleichfalls berechtigt, einen neuen Gewinner zu ermitteln.
Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfall sein Name im Internet und in Printmedien veröffentlicht werden kann. -
Ausschluss und vorzeitige Beendigung
Teilnehmer, die im Verdacht von technischen Manipulationen der Verlosung stehen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Der Ausrichter behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden und diese Teilnahmebedingungen anzupassen.
-
Disclaimer
Die Verlosung steht in keiner Verbindung zu Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und wird in keiner Weise von Vorgenannten gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein der Ausrichter -
Haftung des Verlosungsausrichters
Der Ausrichter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an der Verlosung entstanden sind, es sei denn, dass solche Schäden vom Veranstalter (seinen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei arglistig verschwiegenen Mängeln.
-
Datenschutzbestimmungen
Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Mit der Verlosungsteilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Ausrichter die dazu erforderlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung der Verlosung speichert. Sämtliche Daten werden entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. Eine Ausnahme stellt das für die Durchführung der Verlosung, insbesondere die Versendung des Gewinns, dar, welches die Daten zum Zwecke der Durchführung der Verlosung erhebt, speichert und nutzt. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in den vom Verlosungsausrichter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Verlosungsausrichters und seinen Social Media Plattformen ein. Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Verlosungsausrichter gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten widersprechen und deren Löschung verlangen. Hierzu genügt ein einfaches Schreiben oder E-Mail an den Ausrichter. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. -
Unterbeauftragter
Für die technische Durchführung der Verlosung wird der Ausrichter vom externen Dienstleister Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland unterstützt. Der Teilnehmer bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass die Daten durch den Dienstleister eventuell erhoben, ggf. aufbereitet und an den Ausrichter weitergeleitet werden. Der Unterbeauftragte gibt die Daten nicht an weitere Dritte weiter.
-
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. -
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Vereinbarung wird durch die Gesetze Deutschlands unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) geregelt und entsprechend diesen Gesetzen ausgelegt. Die Parteien vereinbaren, dass etwaige Rechtsstreitigkeiten in Verbindung mit dieser Vereinbarung werden ausschließlich dem zuständigen Gericht am Sitz der Verlosungsausrichter vorgelegt werden.