Gewinnspiel zum 15-jährigen Jubiläum

 

...

Bitte einen Moment Geduld.
Die Slideshow wird geladen ...

 

 

MISUMI Europa feiert dieses Jahr seinen 15. Geburtstag.
Wir haben für Sie ein Quiz vorbereitet: Wie gut kennen Sie MISUMI? Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise mit denen Sie den Sommer richtig genießen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg.

 

 

So funktioniert's

  1. Beantworten Sie unten alle unsere Quizfragen und nehmen Sie am Gewinnspiel teil.
  2. Wir benachrichtigen die Gewinner per E-Mail und auf der MISUMI Facebook Seite.
  3. Folgen Sie uns auf Facebook, um die Bekanntgabe der Gewinner nicht zu verpassen.

 

 

...

Bitte einen Moment Geduld.
Das Quiz wird geladen ...

 

 

 

Die Gewinne

 

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen unserer Preise:

 

1. Bierzapfanlage von H. Koenig BW 1880 |  2. Holzkohlegrill Compact Kettle, Ø 47 cm von Weber  |  3. Eismaschine GVS241 Perfect Mix 9000 von Krups

 

Teilnahmebedingungen

 

Ausrichter des Gewinnspiels

Ausrichter dieses Gewinnspieles ist die MISUMI Europa GmbH,

Franklinstraße 61–63, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden auch Gewinnspielausrichter genannt).

 

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit einem Wohnsitz in der Europäischen Union. Ausgenommen sind Mitarbeiter des Gewinnspielausrichters und ihrer Angehörigen. Die Teilnahme ist nur über das Teilnahme-Formular möglich. Der Teilnehmer muss seine Daten selbst angeben. Die Angabe der Daten ist notwendig, um im Erfolgsfall den Teilnehmer über den Gewinn zu informieren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

Gewinnspieldauer

Das Gewinnspiel läuft vom 12.07.2018 bis einschließlich 05.08.2018, 24:00 Uhr (MEZ).

 

Gewinn und Feststellung des Gewinners

Die Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden.

 

Benachrichtigung

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfall sein Name im Internet und in Printmedien veröffentlicht werden kann.

 

Ausschluss und vorzeitige Beendigung

Teilnehmer, die im Verdacht von technischen Manipulationen des Gewinnspiels stehen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Gewinnspielausrichter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.

 

Facebook-Richtlinien

Wird das Gewinnspiel in Facebook ausgerichtet, gilt zudem: Diese Promotion wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert und steht in keiner Verbindung zu Facebook. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern der Gewinnspielausrichter.

 

Haftung des Gewinnspielausrichters

Der Gewinnspielausrichter haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur, wenn ein Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist oder bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Pflicht bei der Gewinnspieldurchführung. Haftet der Gewinnspielausrichter gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung einer Pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Gewinnspielausrichter im Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels typischerweise rechnen musste.

 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Mit der Gewinnspielteilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Gewinnspielausrichter die dazu erforderlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels speichert. Der Gewinnspielausrichter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. Nach Ablauf des Wettbewerbes werden die gespeicherten Teilnehmerdaten gelöscht, sofern der Teilnehmer einer Nutzung der Daten zu Marketingzwecken nicht zugestimmt hat. Der Teilnehmer kann der Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung bzw. der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit beim Gewinnspielausrichter widersprechen.

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.