MISUMI Adventsgewinnspiel
Jetzt mitmachen und 3D Drucker gewinnen!

 

Um die Adventszeit gebührend zu zelebrieren, spielen wir mit Ihnen das MISUMI Adventsgewinnspiel. Nehmen Sie jede Woche teil und erhöhen Sie so Ihre Chance, einen von vier tollen Preisen zu gewinnen.

Was Sie gewinnen können?

  • Einen tollen 3D Drucker Selbstbausatz zum Bauen, Gestalten, Drucken mit 890 Bauteilen
  • 3x 150€-Amazon-Gutscheine

Wie funktioniert die Teilnahme?

  • Jeden Montag gibt es ein neues Bilderrätsel.
  • Raten Sie, um welches MISUMI-Produkt es sich handelt.
  • Nehmen Sie am Quiz teil und übermitteln uns die korrekte Antwort.

Wie funktioniert das Losprinzip?

  • Pro Woche kann man höchstens ein Mal in den Lostopf gelangen.
  • Umso öfter man teilnimmt, desto höher ist die Chance auf einen Gewinn.
  • Auslosung und Versand aller Gewinne findet im Januar 2020 statt.

Jede Woche teilnehmen lohnt sich also!

Informieren Sie sich über Neuigkeiten rund um unser MISUMI Adventsgewinnspiel auf unseren sozialen Netzwerken!

 
Facebook      Twitter      LinkedIn
 

Teilnahmebedingungen

1. Ausrichter des Gewinnspiels

Ausrichter dieses Gewinnspieles ist die MISUMI Europa GmbH, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden auch Gewinnspielausrichter genannt). Die Teilnahme am Gewinnspiel vom Gewinnspielausrichter ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit einem Wohnsitz in der Europäischen Union. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Gewinnspielausrichters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind die Mitarbeiter des Gewinnspielausrichters und der mit ihm verbundenen Unternehmen sowie deren Familienmitglieder. Zudem behält sich der Ausrichter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels, b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Absenden des vollständig ausgefüllten Teilnahmeformulars. Mit der Absendung des Teilnahmeformulars akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer muss seine Daten selbst angeben. Die Angabe der Daten ist notwendig, um im Erfolgsfall den Teilnehmer über den Gewinn zu informieren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

3. Gewinnspieldauer

Das Gewinnspiel läuft vier Wochen vom 25.11.2019 (Beginn) bis einschließlich 23.12.2019, 10:00 Uhr (MEZ) (Ende).

Jede Woche gibt es einen Gewinn, (in den ersten drei Wochen gibt es jeweils einen 150 €-Amazon-Gutschein, in der vierten Woche einen 3D Drucker). Die Gewinne werden am Ende des Gewinnspiels, im Januar 2020, gelost.

Die Teilnehmer können ihre Gewinnchance erhöhen, indem sie jede Woche ein Mal teilnehmen, maximal eine Teilnahme pro Woche und User wird berücksichtigt. Die Teilnahme pro Woche ist wie folgt:

o          25.11.2019 ab 10 Uhr bis 01.12.2019, 24:00 Uhr.

o          02.12.2019 ab 10 Uhr bis 08.12.2019, 24:00 Uhr

o          09.12.2019 ab 10 Uhr bis 15.12.2019, 24:00 Uhr

o         16.12.2019 ab 10 Uhr bis 23.12.2019 um 10 Uhr

Die Teilnahme ist nur bis zum Teilnahmeschluss möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Zur Überprüfung des fristgerechten Eingangs dient der elektronisch protokollierte Eingang des Teilnahmeformulars beim Gewinnspielausrichter.

4. Gewinn und Feststellung des Gewinners

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft (z.B. Antwort auf eine Gewinnfrage), kommen ausschließlich derjenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.

Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Sachpreise werden dem Gewinner per Post an seine Wohnanschrift zugesendet, die Versandkosten hierfür übernimmt der Veranstalter. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

5. Benachrichtigung

Der bzw. die Gewinner der Verlosung werden vom per E-Mail benachrichtigt. Im Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und kann einen neuen Gewinner ermitteln. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb 4 Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung, ist der Gewinnspielausrichter gleichfalls berechtigt, einen neunen Gewinner zu ermitteln.

Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfall sein Name im Internet und in Printmedien veröffentlicht werden kann.

6. Ausschluss und vorzeitige Beendigung

Teilnehmer, die im Verdacht von technischen Manipulationen des Gewinnspiels stehen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Gewinnspielausrichter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.

7. Disclaimer

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, LinkedIn, Twitter und wird in keiner Weise von Vorgenannten gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein der Gewinnspielausrichter.

8. Haftung des Gewinnspielausrichters

Der Gewinnspielausrichter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspielen entstanden sind, es sei denn, dass solche Schäden vom Veranstalter (seinen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei arglistig verschwiegenen Mängeln.

9. Datenschutzbestimmungen

Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, E-Mail-Adresse und Anschrift wahrheitsgemäß und richtig sind. Mit der Gewinnspielteilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Gewinnspielausrichter die dazu erforderlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels speichert. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. Eine Ausnahme stellt das für die Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere die Versendung des Gewinns, dar, welches die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhebt, speichert und nutzt. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom Gewinnspielausrichter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Gewinnspielausrichters und seinen Social Media Plattformen ein. Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Gewinnspielausrichter gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten widersprechen und deren Löschung verlangen. Hierzu genügt ein einfaches Schreiben oder E-Mail an Gewinnspielausrichter. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

10. Unterbeuaftragter

Für die technische Durchführung des Gewinnspiels beauftragt der Gewinnspielausrichter den externen Dienstleister Contilla GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln (www.contilla.de). Der Teilnehmer bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass die Daten durch die Contilla GmbH erhoben, ggf. aufbereitet und an den Gewinnspielausrichter weitergeleitet werden. Contilla gibt die Daten nicht an weitere Dritte weiter.

11. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Vereinbarung wird durch die Gesetze Deutschlands unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) geregelt und entsprechend diesen Gesetzen ausgelegt. Die Parteien vereinbaren, dass etwaige Rechtsstreitigkeiten in Verbindung mit dieser Vereinbarung werden ausschließlich dem zuständigen Gericht am Sitz der Gewinnspielausrichter vorgelegt werden.

0/5 Sterne (0 Stimmen)
Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.