FAQ

Wo finde ich Informationen zur Zertifizierung von MISUMI?

MISUMI verfügt über ein zertifiziertes Qualitäts- sowie Umweltmanagement und erfüllt alle Rahmenbedingungen für ein modernes effektives Risikomanagement in der Zollverwaltung.

ISO 9.001:2015

So ist unser Qualitätsmanagementsystem nach der Europäischen Norm ISO 9.001:2015 zertifiziert und wird jährlich von unabhängigen Auditoren neu überprüft. Dadurch wird sichergestellt, Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu können, welche die Kundenerwartungen sowie behördliche Anforderungen erfüllen. Sie erhalten das Zertifikat hier.

ISO 14.001:2015

Nachhaltiges Wirtschaften ist unsere Verantwortung für die Zukunft. Zur Umsetzung der Umweltpolitik und zur stetigen Verbesserung verfügen wir über ein Umweltmanagementsystem, welches nach der Europäischen Norm ISO 14.001:2015 zertifiziert ist und jährlich von unabhängigen Auditoren überprüft wird. Sie erhalten das Zertifikat hier.

Authorized Economic Operator

Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und der sich wandelnden Sicherheitslage hat die Weltzollorganisation (WZO) den „Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade“ (SAFE) geschaffen. Dieser schafft die Rahmenbedingungen für ein modernes effektives Risikomanagement in den Zollverwaltungen. Die Einführung des „Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“ (Authorized Economic Operator, oder kurz: AEO) ist ein wichtiges Element dieses Sicherheitskonzepts.

Dank des AEO-Zertifikats stellen wir sicher, dass unser Unternehmen auch im internationalen Handel als zuverlässig und vertrauenswürdig gelten und besondere Vergünstigungen im Rahmen der Zollabfertigung erhalten.

Die Schweiz, Norwegen, Japan, die USA und China erkennen die AEO an. Dadurch stellen wir eine internationale Lieferkette von unseren Produktionsstandorten bis zu Ihnen sicher, u.a. aufgrund einer erleichterten Zollabfertigung dank selteneren Warenkontrollen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Europäischen Kommission im Rahmen eines eLearning-Kurs zum AEO.

FAQ

Wo finde ich die Lieferantendaten von MISUMI?

Sie finden die MISUMI Lieferantendaten hier.

FAQ

Woher bezieht MISUMI seine Produkte?

MISUMI bezieht viele Teile aus eigener Herstellung. Mit weltweit 24 Produktionsstätten – u.a. in Japan – und über 800 Marken deckt der MISUMI Online Shop ein breites Bedarfsspektrum ab, das sich höchsten Anforderungen an Qualität und Umweltverträglichkeit stellt.

Dank des MISUMI Logistikzentrums in Frankfurt ist es möglich, viele Teile als Same-Day-Shipment anbieten zu können.