Arten von Näherungsschaltern in der Qualitätssicherung im Maschinenbau (Hochpräzisionsschalter)
Im Maschinenbau kommen Hochpräzisionsschalter zum Einsatz, wenn es um eine exakte Positionsbestimmung, die Überprüfung von Fertigungstoleranzen oder die Prozessüberwachung geht. Je nach Anwendung gibt es dabei verschiedene Schalterarten, die dieser Artikel im Einzelnen vorstellt.
Was sind Hochpräzisionsschalter?
Hochpräzisionsschalter sind speziell entwickelte Schaltelemente, die für höchste Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit ausgelegt sind. Sie kommen in Messsystemen, Kalibriervorrichtungen und Prüfständen zum Einsatz, in denen kleinste Abweichungen erkannt und kontrolliert werden müssen, etwa in der Halbleiterfertigung oder in Präzisionsmesssystemen. Mehr über typische Prüfverfahren erfahren Sie hier. Hochpräzisionsschalter zeichnen sich durch ihren geringen Betätigungsweg, die niedrige Schaltkraft und eine hohe mechanische Stabilität aus. Für verschiedene Einsatzgebiete gibt es verschiedene Schalterarten, die jeweils Vor- und Nachteile mit sich bringen.
Mechanische Präzisionsschalter
Mechanische Schalter arbeiten durch direkten Kontakt mit einem Werkstück oder einer Maschinenkomponente. Zu den mechanischen Schaltern gehören:
Kontaktschalter
Kontaktschalter gehören zu den klassischen mechanischen Schaltelementen und arbeiten nach dem Prinzip der direkten Betätigung. Sobald ein definierter Schaltpunkt erreicht ist, schließen oder öffnen sich elektrische Kontakte, wodurch ein elektrisches Signal generiert wird. Sie zeichnen sich durch eine klare, binäre Rückmeldung und einen festgelegten Schaltweg aus. In hochpräzisen Anwendungen sind sie in geschliffener Ausführung mit minimalem Spiel erhältlich. Kontaktschalter sind robust, unterliegen jedoch bei häufigem Gebrauch einem gewissen Verschleiß. Sie werden vor allem in klar definierten Endlagen oder als Referenzpunktgeber eingesetzt.
Tastschalter und Positionierungsschalter
Tastschalter sind für den punktuellen Kontakt mit beweglichen Bauteilen konzipiert. Sie liefern ein exaktes Rückmeldesignal bei minimaler Verlagerung des Prüflings. Typische Vertreter dieser Gruppe sind Stößelschalter, die über eine mechanisch geführte Schaltstange betätigt werden. Positionierungsschalter sind eine spezielle Unterform der Tastschalter, die eine hohe Wiederholgenauigkeit bietet. Sie werden bevorzugt in automatisierten Fertigungslinien eingesetzt, um Werkstücke präzise zu positionieren. Weitere Methoden zur Lagebestimmung finden Sie hier.
Kugelstößelschalter und federnde Druckstücke
Kugelstößelschalter nutzen eine mechanisch vorgespannte Kugel oder einen konischen Stößel zur Detektion von Endlagen oder Referenzpunkten. Ihr grundlegender Aufbau ähnelt dem der federnden Druckstücke. Durch ihre definierte Geometrie erzeugen sie eine hochpräzise, wiederholbare Rückmeldung bei Kontakt. Die vorgespannte Lagerung erfolgt meist über eine Feder und sorgt für eine konstante Rückstellkraft. Außerdem kompensiert sie kleine Fertigungstoleranzen.
Federnde Druckstücke erfüllen ähnliche Aufgaben, sind jedoch nicht primär als elektrische Schalter ausgelegt, sondern werden häufig zur mechanischen Arretierung, Positionierung oder zum taktilen Abtasten verwendet. Beide Varianten sind in verschiedenen Spitzenformen für spezifische Messaufgaben erhältlich:
• Kugel
• Kegel
• Flache Stößel
Berührungslose Schalter
Berührungslose Schalter arbeiten verschleißfrei und reagieren auf metallische oder nichtmetallische Objekte. Sie eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen oder in verschmutzter, feuchter oder vibrierender Umgebung. Zu den wichtigsten Typen zählen induktive, kapazitive, optische und magnetische Schalter. Einen Überblick über die Auswahlkriterien und Einsatzbereiche finden Sie im Beitrag Sensorik - Auswahl und Bedeutung für die Automatisierungstechnik. Nachfolgend werden Näherungsschalter und Positioniersensoren vorgestellt:
Näherungsschalter
Näherungsschalter sind berührungslose Schaltelemente, die auf die Annäherung eines Objekts innerhalb eines definierten Erfassungsbereichs reagieren. Je nach Technologie detektieren sie metallische oder nichtmetallische Materialien ohne mechanischen Kontakt. Im Maschinenbau sind induktive Näherungsschalter am häufigsten, da sie robust gegenüber Schmutz, Vibration, Öl und Feuchtigkeit sind und unabhängig von äußeren Einflüssen eine lange Lebensdauer haben. Sie werden etwa in der Endlagenkontrolle, in der Werkzeugüberwachung oder in der Anwesenheitserkennung von Bauteilen eingesetzt. Mehr zu Näherungsschaltern erfahren Sie in unserem separaten Blogbeitrag zum Thema.
Positioniersensoren
Positioniersensoren dienen der präzisen, kontinuierlichen Erfassung von Lageinformationen in linearen oder rotatorischen Systemen. Im Gegensatz zu einfachen Näherungsschaltern liefern sie keine binäre Information, sondern eine analoge oder digitale Positionsrückmeldung. Hochpräzise Varianten erreichen dabei Auflösungen im Mikrometerbereich. Sie werden eingesetzt, um Werkstückpositionen ohne physischen Kontakt exakt zu erfassen, etwa wenn Schmutz im Spiel ist. Positioniersensoren sind dank ihrer berührungslosen Arbeitsweise wartungsfrei. Vertiefende Informationen zur Qualitätskontrolle finden Sie hier.
Bedeutung des Kontaktwinkels bei mechanischen Schaltern
Bei mechanischen Schaltern spielt der Kontaktwinkel eine entscheidende Rolle für Präzision und Lebensdauer. Der Winkel, in dem eine bewegliche Kontaktfläche auf eine feste Kontaktfläche trifft, beeinflusst die Schaltgenauigkeit, den Verschleiß und die Kraftübertragung. Ein steiler Kontaktwinkel (größer als 60°) resultiert in einer klaren Schaltcharakteristik, erhöht aber die Materialbeanspruchung. Flache Winkel (kleiner als 30°) reduzieren mechanischen Verschleiß, können jedoch das sogenannte Prellen erhöhen und die Wiederholgenauigkeit negativ beeinflussen. Je nach Anwendung sollte die Geometrie der Schaltfläche an die Anforderungen der Fertigungsumgebung angepasst werden, um eine langfristig zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
Integrierte Abfrageelemente und Initiatoraufnahmen
Moderne Steuerungssysteme nutzen Abfrageelemente mit Initiatoraufnahme zur direkten Signalerfassung und -weiterverarbeitung. Diese Sensoren sind essenziell, wenn exakte und schnelle Reaktionszeiten gefordert sind. Sie sind häufig als genormte Einbauelemente in Profilschienen, Werkstückträgern oder Messdornen verbaut. Ihre Bauweise ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene Maschinen und Prozesse. So werden sie etwa in automatisierten Prüfstationen, aber auch in adaptiven Fertigungsinseln mit dezentraler Sensorik eingesetzt.