Kühlung und Reinigung in der Fertigung - Luftdüsen und Sprühdüsen
Ob bei der spanenden Bearbeitung, im Schweißprozess oder entlang der Förderstrecke. In der modernen Fertigung sind präzise Kühlung und zuverlässige Reinigung unverzichtbar für Qualität, Prozesssicherheit und Produktivität. Luftdüsen und Sprühdüsen bieten dabei flexible Lösungen - von punktgenauem Abblasen bis zur flächigen Flüssigkeitsbenetzung. In diesem Blog erfahren Sie, welche Düsenarten für welche Anwendungen geeignet sind, wie Strahlform und Sprühwinkel die Wirkung beeinflussen und worauf es bei der Auswahl, Auslegung und Integration in die Anlage wirklich ankommt.
Was sind Düsen und wie funktionieren sie?
In der industriellen Fertigung übernimmt die Düsentechnik eine übergeordnete Rolle, wenn es darum geht, Prozesse wie Kühlung, Reinigung, Trocknung oder Benetzung effizient und gezielt zu steuern. Als technische Bauteile formen Düsen den Strahl von Luft oder Flüssigkeit so, dass er mit maximaler Wirkung und minimalem Energieeinsatz auf Werkstücke, Werkzeuge oder Maschinenkomponenten trifft. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Hauptarten unterscheiden: Luftdüsen, die mit Druckluft arbeiten, und Sprühdüsen, die Flüssigkeiten zerstäuben. Druckluftduftdüsen werden vor allem zum Abblasen von Spänen, zur Trocknung oder zur punktuellen Kühlung eingesetzt, während Sprühdüsen eine gezielte Flüssigkeitsverteilung ermöglichen - beispielsweise für die Werkzeugkühlung, Bauteilreinigung oder das Aufbringen von Emulsionen.
Was ist der Bernoulli-Effekt?
Ein physikalischer Effekt, der bei beiden Düsentypen eine Schlüsselrolle spielt, ist der Bernoulli-Effekt. Er beschreibt den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Druck in einem strömenden Medium: Je schneller ein Fluid strömt, desto niedriger ist sein statischer Druck.
Dieser Effekt wird bei Luftdüsen genutzt, um die Luft durch eine Verengung zu beschleunigen und damit einen kräftigen, fokussierten Luftstrom zu erzeugen - ideal für Reinigungs- oder Kühlprozesse. In Sprühdüsen wiederum sorgt die hohe Strömungsgeschwindigkeit entweder für die Zerstäubung einer Flüssigkeit oder, bei sogenannten Zweistoffdüsen, für einen Unterdruck, der Flüssigkeit ansaugt, vermischt und in feine Tropfen aufbricht. So leisten Düsen nicht nur mechanische Arbeit, sondern nutzen gezielt strömungsphysikalische Effekte, um industrielle Prozesse effizienter, präziser und ressourcenschonender zu gestalten.
Welche Düsenarten gibt es?
In der industriellen Anwendung werden Düsen in einer Vielzahl von Varianten eingesetzt - angepasst an unterschiedlichste Anforderungen wie Kühlung, Reinigung, Benetzung oder Trocknung. Um die passende Düse für eine bestimmte Aufgabe auszuwählen, ist eine systematische Kategorisierung hilfreich. Drei grundlegende Kriterien zur Einordnung sind dabei das Zerstäubungsverhalten, die Strahlform und der Sprühwinkel. Alle diese Merkmale bestimmen maßgeblich die Reichweite, Abdeckung und Wirkung des Mediums auf das Werkstück und sind somit wichtige Auswahlkriterien bei der Düsenwahl.
Zerstäubungsverfahren von Düsen
Zerstäubungsverfahren lassen sich grundsätzlich in Einstoffzerstäubung und Zweistoffzerstäubung unterteilen. Bei der Einstoffzerstäubung wird die Flüssigkeit allein durch ihren eigenen Druck, zum Beispiel über eine Pumpe, durch die Düse gepresst und dabei in Tropfen oder einen Sprühstrahl umgewandelt. Die Zerstäubung erfolgt dabei rein mechanisch durch die Strömungsgeschwindigkeit und Düsengeometrie, ohne Unterstützung durch Luft oder Gas. Dieses Verfahren ist technisch einfach, energieeffizient und eignet sich gut für Anwendungen wie Reinigung, Kühlung oder Schmierung, bei denen ein feiner Nebel nicht zwingend erforderlich ist.
Im Gegensatz dazu arbeitet die Zweistoffzerstäubung mit zwei Medien: einer Flüssigkeit und zusätzlich Druckluft oder einem Gas, das an oder in der Düse auf die Flüssigkeit trifft und sie in feinste Tröpfchen zerreißt. Dadurch entsteht ein besonders feiner, gleichmäßiger Sprühnebel, selbst bei niedrigem Flüssigkeitsdruck. Zweistoffdüsen eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen es auf hohe Präzision, minimale Flüssigkeitsmengen oder empfindliche Oberflächen ankommt. Während Einstoffdüsen durch ihre Einfachheit und Robustheit punkten, bieten Zweistoffdüsen maximale Kontrolle über Tropfengröße und Sprühbild.
Sprühverhalten von Düsen
Die Strahlform beschreibt die geometrische Form, in der ein Medium aus einer Düse austritt. Sie beeinflusst, wie das Medium auf die Zieloberfläche trifft, welche Fläche abgedeckt wird und welche Reinigungs- oder Kühlwirkung erzielt werden kann. Um eine gleichmäßige Benetzung der Oberfläche zu gewährleisten müssen die Oberflächen LABS-frei sein. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Beitrag über lackbenetzungsstörende Substanzen.
Im industriellen Umfeld haben sich mehrere grundlegende Strahlformen etabliert:
Ein Vollkegelstrahl verteilt das Medium gleichmäßig über eine kreisförmige Fläche. Diese Strahlform wird oft genutzt, um Oberflächen vollständig und intensiv zu benetzen, beispielsweise bei der flächigen Kühlung oder dem gleichmäßigen Auftrag von Emulsionen.
Bei einem Hohlkegelstrahl tritt die Flüssigkeit ringförmig aus und die Mitte des Sprühbilds bleibt frei. Durch den so erzeugten feinen, gleichmäßigen Nebel eignen sich Hohlkegeldüsen besonders gut für empfindliche Oberflächen oder für das großflächige Aufsprühen geringer Flüssigkeitsmengen - etwa bei der Reinigung oder Vorbehandlung von Bauteilen.
Ein Punktstrahl ist ein stark gebündelter, enger Strahl, der mit hoher Kraft auf eine kleine Fläche trifft. Er eignet sich besonders für präzise Abblas- oder Reinigungsaufgaben, etwa um Späne aus Bohrungen, Nuten oder schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Zudem wird ein Punktstrahl oft in der Qualitätskontrolle für das gezielte Wegblasen von Ausschuss-Bauteilen aus der Produktion verwendet.
Ein Kranzstrahl oder Ringstrahl bildet ein geschlossenes, kreisförmiges Strahlbild, welches das Werkstück vollständig umschließt. Diese Strahlform wird bevorzugt eingesetzt, wenn zylindrische oder rotierende Teile gleichmäßig von allen Seiten gereinigt, gekühlt oder getrocknet werden sollen, wie zum Beispiel bei Wellen, Rohren oder Lagerteilen. Der Ringstrahl kann außerdem eine kreisförmige Barriere um ein Bauteil erzeugen. Damit kann das Bauteil vor Verunreinigungen oder anderen Kontaminationen sowie Umwelteinflüssen geschützt werden.
Der Flachstrahl - auch Fächerstrahl genannt - erzeugt ein breit aufgefächertes Strahlbild in Form einer schmalen Linie. Diese Strahlform wird häufig zur flächigen Reinigung oder zum Abspülen eingesetzt, etwa wenn Werkstücke großflächig mit Wasser oder Luft behandelt werden sollen. Der gleichmäßige Verlauf des Strahls eignet sich gut für lineare Bewegungen entlang des Werkstücks. Damit können Bauteile einfach und effektiv, ähnlich einem Abzieher, mit Flüssigkeit abgespült werden und anschließend mit einer Flachstrahl-Luftdüse getrocknet werden. Eine Flachstrahldüse kann zudem eine Hydrowand erzeugen, die z.B. zwei unterschiedliche Atmosphären bildet. Somit kann das Eindringen von Staub oder Rauch in andere Fertigungsbereiche unterbunden werden.
Sprühwinkel von Düsen
Der Sprühwinkel einer Düse beschreibt den Öffnungswinkel, in dem das Medium aus der Düse austritt. Er bestimmt maßgeblich, wie breit oder konzentriert der Strahl auf die Zieloberfläche trifft, und hat damit direkten Einfluss auf die Abdeckungsfläche, Intensität und Reichweite des Sprühbildes.
Ein enger Sprühwinkel erzeugt einen fokussierten, kraftvollen Strahl mit hoher Treffgenauigkeit. Solche Düsen eignen sich ideal für punktuelle Reinigungsaufgaben, bei denen gezielt Verschmutzungen entfernt oder bestimmte Bauteilbereiche gekühlt werden sollen – etwa bei der Bearbeitung tiefer Bohrungen, in Spalten oder auf kleinen Kontaktflächen.
Ein mittlerer Sprühwinkel stellt einen guten Kompromiss zwischen Flächenabdeckung und Strahlintensität dar. Diese Einstellung wird häufig verwendet, um mittelgroße Flächen gleichmäßig zu benetzen oder zu reinigen - beispielsweise bei der Werkstückreinigung nach dem Fräsen oder Schleifen.
Ein weiter Sprühwinkel führt zu einem breiten, flächigen Sprühbild, das sich besonders für Anwendungen eignet, bei denen großflächige Abdeckung bei geringer Tropfendichte gewünscht ist. Dazu zählen etwa die schonende Vorbenetzung empfindlicher Oberflächen, die flächige Befeuchtung oder das großflächige Abspülen von Rückständen auf Förderbändern.
Einsatz von Düsen zur Kühlung in der Fertigung
Ob bei der mechanischen Bearbeitung, beim thermischen Fügen oder beim Transport von Werkstücken - an vielen Stellen entstehen prozessbedingte Wärmequellen, die aktiv abgeführt werden müssen. Hier kommen Düsen als präzise Kühlmittelapplikatoren ins Spiel: Sie ermöglichen eine punktgenaue oder flächige Abgabe von Luft oder Flüssigkeit, abgestimmt auf den konkreten Bedarf im jeweiligen Fertigungsschritt. Für die gleichmäßige Versorgung mehrerer Düsen lassen sich zusätzlich Verteilerlösungen einsetzen, die den Kühlmittelfluss effizient auf mehrere Auslässe aufteilen und so eine konstante Wirkung über größere Bereiche hinweg ermöglichen.
Kühlung mit Luftdüsen
Luftdüsen kommen dort zum Einsatz, wo trockene Kühlung, schonendes Herunterkühlen oder die Kombination aus Kühlung und Reinigung gefragt ist. Sie nutzen Druckluft, die in gezielter Form auf heiße Komponenten trifft. Die Abkühlung erfolgt durch Konvektion, also den Wärmeaustausch zwischen Luftstrom und Bauteiloberfläche. Für die präzise Steuerung der Kühlmittelzufuhr bei Luftdüsen empfiehlt sich der Einsatz von Druck- oder Durchflussregelventilen.
Im Maschinenbau werden Luftdüsen häufig direkt nach spanenden Bearbeitungsprozessen wie Fräsen oder Bohren eingesetzt, um Werkstücke mithilfe von Flachstrahldüsen rasch abzukühlen und eine schnelle Weiterverarbeitung ohne thermisch bedingte Verformung zu ermöglichen. Auch im Anlagenbau leisten Luftdüsen wertvolle Dienste: Komponenten, die etwa aus Ofenanlagen oder thermischen Beschichtungsprozessen stammen, werden mit punktuellen Düsen oder Druckluftkränzen schlagartig abgekühlt, um definierte Materialeigenschaften zu erhalten. In der Fördertechnik schließlich sorgen Luftdüsen entlang von Transportstrecken für eine gezielte Temperaturanpassung heißer Bauteile - zum Beispiel vor der Verpackung, der Qualitätskontrolle oder dem nächsten Fertigungsschritt. Zu beachten ist, das die Reinigung oder Kühlung mit Druckluft zu einer höheren Geräuschentwicklung führen kann.
Kühlung mit Sprühdüsen
Sprühdüsen werden verwendet, wenn eine intensivere Kühlung durch Flüssigkeit notwendig ist - meist in Form von Wasser, Emulsionen oder Kühlschmierstoffen. Durch Zerstäubung entsteht ein feiner Flüssigkeitsfilm, der sowohl Wärme ableitet als auch Reibung reduziert. Sprühdüsen können Flächen gleichmäßig benetzen oder gezielt einzelne Zonen kühlen.
Im Maschinenbau werden Sprühdüsen beispielsweise beim Schleifen oder Fräsen eingesetzt, um das Kühlmittel gezielt an die stark erhitzte Schneidzone zu führen. Auch im Anlagenbau, etwa bei Schweißrobotern oder thermischen Schneidanlagen, sorgen Sprühdüsen für eine kontinuierliche Kühlung von Werkstücken und Spannvorrichtungen, um thermische Spannungen und Verformungen zu vermeiden. In der Fördertechnik kommen Sprühdüsen beispielsweise in Kühlstrecken Härtungsprozessen zum Einsatz, wo sie ein definiertes und gleichmäßiges Abkühlprofil gewährleisten. Ein positiver Nebeneffekt ist die geringe Geräuschentwicklung bei der Kühlung mit Sprühdüsen.
Düsen in Abhängigkeit vom Kühlmedium
Für die industrielle Kühlung stehen verschiedene Kühlmedien zur Verfügung, darunter Druckluft, Wasser, Öl, Emulsionen oder spezielle Kühlflüssigkeiten. Diese gelangen über ein System aus Schäuchen, Rohren oder Leitungen zur Düse. Die Wahl des passenden Mediums hängt von der Anwendung, den Materialanforderungen und den betrieblichen Rahmenbedingungen ab. Ebenso entscheidend wie die Auswahl des Mediums ist jedoch die Frage, welche Düse für welches Kühlmedium geeignet ist. Denn nicht jede Düse ist für jedes Medium und jede Temperatur ausgelegt.
Bei der Auswahl der geeigneten Düse spielen insbesondere Materialbeschaffenheit und chemische sowie thermische Beständigkeit eine zentrale Rolle. So müssen Düsen, die mit aggressiven oder ölhaltigen Kühlmitteln betrieben werden, korrosionsbeständig sein, beispielsweise aus Edelstahl, Messing oder speziellen Kunststoffen. Auch bei hohen Temperaturen, wie sie bei thermischen Prozessen auftreten, müssen Düse und Dichtungen entsprechend hitzebeständig sein, um eine dauerhafte und sichere Funktion zu gewährleisten.
Ein weiterer Aspekt ist die Viskosität des eingesetzten Kühlmediums: Während Druckluft keine besonderen Anforderungen an den Düsenquerschnitt stellt, müssen Düsen für viskose Flüssigkeiten wie Öle über entsprechend angepasste Geometrien verfügen, um Verstopfungen und ungleichmäßige Strahlen zu vermeiden. Auch die Zerstäubungseigenschaften unterscheiden sich je nach Medium deutlich - feine Sprühbilder sind beispielsweise mit Wasser leichter zu erzielen als mit dickflüssigen Medien.
Einsatz von Düsen zur Reinigung in der Fertigung
Ob nach spanender Bearbeitung, thermischer Behandlung oder während des Transports - Werkstücke können mit Spänen, Emulsionen, Kühlmitteln oder sonstigen Produktionsrückständen verunreinigt sein. Um diese gezielt und effizient zu entfernen, kommen Düsen zum Einsatz, die Reinigungsmedien - wie Wasser, Reinigungsmittel oder Druckluft - präzise auf die betroffenen Flächen oder Stellen aufbringen. Hierbei ist folgendes zu beachten: Wenn die Reinigungsflüssigkeiten wiederverwendet werden und sich in einem Kreislauf befinden, sollten die Flüssigkeiten nur gefiltert genutzt werden. Somit können die Düsen nicht verstopfen und der Reinigungsprozess bleibt sichergestellt.
Reinigung mit Luftdüsen
Luftdüsen kommen primär dort zum Einsatz, wo eine trockene Reinigung gewünscht ist - etwa zum Abblasen von Spänen, Flüssigkeitsresten oder feinen Partikeln. Sie erzeugen je nach Ausführung konzentrierte oder flächige Luftstrahlen.
Flachstrahldüsen ermöglichen eine gleichmäßige Abblasung ganzer Oberflächen, zum Beispiel nach einer Nassreinigung oder in der Endkontrolle. Punktuelle Luftdüsen oder Düsenrohre wiederum sind ideal, um tiefe Bohrungen, Nuten oder Vertiefungen von Bearbeitungsrückständen zu befreien. Das Düsenrohr kann dabei direkt in die Öffnung eingeführt und präzise positioniert werden.
Reinigung mit Sprühdüsen
Sprühdüsen werden hauptsächlich für die Nassreinigung eingesetzt - entweder mit klarem Wasser, mit Zusatz von Reinigungsmitteln oder mit Kühlemulsionen. Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Sprühbilder zur Verfügung.
Rundstrahldüsen oder Hohlkegeldüsen ermöglichen eine gleichmäßige, aber feinere Benetzung, beispielsweise zur Entfernung von Kühlschmierstoffen. Punktuelle Sprühdüsen mit konzentriertem Strahl werden verwendet, um Verunreinigungen gezielt aus Bohrungen, Kerben oder Spalten auszuspülen. Sie liefern hohe Reinigungswirkung bei geringem Flächenverbrauch.
Ob zur Kühlung, Reinigung, Trocknung oder Benetzung: Düsen sind unverzichtbare Werkzeuge in der industriellen Fertigung. Durch die gezielte Auswahl der richtigen Düsentechnik, angepasst an Medium, Strahlform, Sprühwinkel und Anwendungsumgebung, lassen sich Prozesse effizienter und präziser gestalten. Während Luftdüsen für trockene, punktuelle Anwendungen wie das Abblasen oder Trocknen ideal sind, ermöglichen Sprühdüsen eine fein dosierte Flüssigkeitsapplikation, wie für die Kühlung oder Reinigung empfindlicher Werkstücke. Mit einem durchdachten System aus Düsen, Schläuchen, Leitungen, Regelventilen und Halterungen kann die Medienzufuhr exakt auf den Bedarf abgestimmt werden. So trägt der gezielte Einsatz von Düsen entscheidend dazu bei, die Produktqualität zu sichern, Maschinenlaufzeiten zu optimieren und Betriebskosten zu senken.