3D-Vorschau nicht angezeigt

Für Internet Explorer (ActiveX-Steuerungen installieren)

Zur Anzeige der Vorschau eines ausgewählten Teils müssen Sie ActiveX-Steuerungen installieren.  
Installieren Sie ActiveX-Steuerungen wie nachstehend beschrieben.

1  Klicken Sie auf "Installieren".

2  Klicken Sie auf "Ausführen".

3  Wählen Sie eine der drei angezeigten Optionen aus und klicken Sie auf "OK".

4  Die Installation ist abgeschlossen.

Bei nicht korrekter Installation von ActiveX

Klicken Sie in der Menüleiste auf "Extras", "Internetoptionen" und anschließend auf "Registerkarte Sicherheit", und klicken Sie auf "Benutzerdefiniertes Niveau", um das Fenster "Sicherheitseinstellungen" zu öffnen. Wählen Sie unter "Zugelassene ActiveX-Steuerungen herunterladen" die Option "Auffordern" oder "Aktivieren". Stellen Sie nach Abschluss der Installation von ActiveX die ursprünglichen Einstellungen wieder her.

Für Firefox/Chrome (Installation von Java)

Zur Anzeige der Vorschau eines ausgewählten Teils müssen Sie Java installieren.  
Anweisungen zur Installation von Java finden Sie auf den folgenden Websites.

1  Klicken Sie auf den Link zur Installation des Plugins, um die Download-Seite auf der Java-Website aufzurufen .

2  Klicken Sie auf "Kostenloser Java-Download".

3  Klicken Sie auf "Einverstanden und mit kostenlosem Download beginnen".

4  Klicken Sie auf "Datei speichern".

5  Klicken Sie zum Starten der Installation auf "Installieren".

6  Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf "Schließen".

7  Wenn sich eine Sicherheitswarnung öffnet, klicken Sie auf eine der beiden "Zulassen"-Schaltflächen.

8  Die Installation ist abgeschlossen.

Hinweis:

  • • Bei dem oben beschriebenen Verfahren handelt es sich um ein Beispiel. Der Installationsvorgang kann je nach verwendetem PC abweichen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf den Support-Websites von Java , Mozilla oder Chrome .
  • • Bei Verwendung eines Unternehmens-PCs bestehen ggf. aufgrund der geltenden Sicherheitsrichtlinien Installationsbeschränkungen. Sollten Sie ein Programm nicht korrekt installieren können, wenden Sie sich an den IT-Systembetreuer Ihres Unternehmens.

Stanzwerkzeugbau / Spritzgussformenbau

Im Fall von Internet Explorer

1Öffnen Sie auf Ihrem Computer Internet Explorer.

2Klicken Sie oben rechts auf Tools und dann auf Internetoptionen.

3Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert] und aktivieren Sie unter [Grafikkarte mit Beschleunigung] das Kontrollkästchen [Softwarerendering anstelle von GPU-Rendering verwenden].

4 Klicken Sie auf [Übernehmen] und [OK].

Im Falle von Chrom

1Öffnen Sie auf Ihrem Computer Chrome.

2Klicken Sie oben rechts auf "Google Chrome anpassen und einstellen" und dann auf Einstellungen.

3Klicken Sie unten auf Erweitert

4Aktivieren Sie "Hardwarebeschleunigung verwenden, falls verfügbar".
Starten Sie Chrome neu, um die Änderungen zu übernehmen.

Im Fall von Firefox

1Öffnen Sie auf Ihrem Computer Firefox

2Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Einstellungen

3Aktivieren Sie unter Leistung das Kästchen Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden

Im Fall von Edge

1Öffnen Sie auf Ihrem Computer Internetoptionen in der Systemsteuerung

2Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert] und aktivieren Sie unter [Grafikkarte mit Beschleunigung] das Kontrollkästchen [Softwarerendering anstelle von GPU-Rendering verwenden].

3 Klicken Sie auf [Übernehmen] und [OK].

ページの先頭に戻る