News
nach Jahr

News

Produkt des Monats: Achsbolzen

18/06/2019

Achsbolzen haben eine simple, aber jedoch wichtige Aufgabe im Maschinenbau. Sie können beispielsweise als Drehpunkt für sich drehende Teile wie Laufrollen, Kurvenrollen oder Stützrollen verwendet werden. Deshalb müssen sie unterschiedlichen Anforderungsbereichen und Arbeitssituationen gerecht werden. Bei der Fertigung von Achsbolzen wird darauf geachtet, dass Qualitätsrichtlinien strikt eingehalten werden, um die Lebensdauer zu maximieren und den Verschleiß zu minimieren.

Achsbolzen von MISUMI

MISUMI Achsbolzen werden aus Stahl oder rostfreiem Stahl gefertigt. Um das Bauteil vor Korrosion zu schützen, wird die Oberfläche des Achsbolzens wahlweise chemisch vernickelt oder schwarz brüniert. Eine chemisch vernickelte Oberfläche zeichnet sich durch die besonders harte Oberfläche, eine sehr gute Abtriebsfestigkeit und einen hervorragenden Korrosionsschutz aus. Brünieren hingegen erzeugt auf dem Werkstoff eine schwarze Eisenoxidschicht, welche eine sehr geringe Dicke aufweist. Durch dieses Vorgehen bleibt das Werkstück weitestgehend maßhaltig. Zudem schützt die Brünierung, wie auch die Vernicklung, den Achsbolzen vor Korrosion. Bei Bedarf kann auf eine Oberflächenbehandlung des Bolzens verzichtet werden.

Der MISUMIWEBINDEX enthält ein sehr breit gefächertes Sortiment an Achsbolzen in über 30 unterschiedlichen Variationen. Es kann aus unterschiedlichen Befestigungsarten für Wellen und Drehteile, oder auch die Form des Halterteils gewählt werden.

Befestigung der Welle:

  • Gewinde (Sicherungsmutter)
  • Führung, Gewindemontage
  • Mit Konusgewinde (Schraube)
  • Mit Flansch

Befestigung von Drehteilen:

  • Mit Befestigungsring-Nuten
  • Gewinde (Sicherungsmutter)
  • Mit Konusgewinde (Schraube)

Form des Halterteils

  • Schlüsselflächen
  • Abgesetzt, Schlüsselflächen
  • Sechskantausführung
  • Für Zugspannung

Achsbolzen mit Kurvenrollen

Achsbolzen

Der MISUMIWEBINDEX enthält eine breite Auswahl an Kurvenrollen mit Achsbolzen. Diese sind unterschiedlich konfigurierbar und in verschiedenen Grundvariationen erhältlich. Je nach Anforderungsbereich kann das Material, die Rollenbreite oder der Außenumfang der Rolle ausgewählt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit aus weiteren Konfigurationsvarianten auszuwählen wie beispielsweise:

  • Mit/ohne Innensechskant
  • Mit/ohne Dichtung
  • Mit/ohne Presssitz

Des Weiteren enthält der MISUMIWEBINDEX eine große Auswahl an Halterungen für Kurvenrollen mit Achsbolzen. Die CAD-Daten der unterschiedlichen Produkte sind in der Produktansicht abrufbar.

Alle Achsbolzen in der Übersicht