Blick auf die Technik der LTBC-Beschichtung
MISUMITechnologie: Führend durch die Oberflächenbeschichtung
Es existieren eine Vielzahl von Beschichtungen für Oberflächen: Brünieren, Verchromen, Anodisieren oder galvanisches Vernickeln - neben diesen gängigen Techniken zur Oberflächenbehandlung bietet die MISUMI Europa GmbH für Komponenten aus dem umfangreichen Produktspektrum weitere Beschichtungsverfahren mit Vorteilen für verschiedenste Applikationen an.
Nach Angaben des Fraunhofer Instituts für Fertigungstechnik und Materialforschung belaufen sich wirtschaftliche Schäden, die durch Korrosion hervorgerufen werden, in allen Industrienationen auf jährlich schätzungsweise vier Prozent des Bruttosozialproduktes. Im Falle Deutschlands waren das im Jahre 2015 ca. 120 Mrd. Euro.
Durch differenzierte Verfahren in der Oberflächentechnik lassen sich Komponenten für unterschiedlichste Anwendungen optimieren. Neben der Barrierefunktionen mit dem Ziel des erhöhten Korrosionswiderstandes, kommen in der Regel weitere Vorteile wie erhöhte Verschleißwiderstände sowie elektrische oder optische Funktionen zum Tragen. Eine Übersicht der von MISUMI angebotenen Techniken finden Sie hier zum Download oder im MISUMIWEBINDEX auf Seite 279:
Mit Schichtstärken im µm-Bereich werden dabei die Bauteilgeometrien nicht verändert, und die Originaleigenschaften des Materials bleiben vollständig erhalten. Durch eine elektrochemische Reaktion unter 0 °C entsteht eine legierte schwarze Oberfläche; ein Teil davon bildet eine legierungsähnliche Diffusionsschicht im Randbereich des Metalls. Somit werden Basismaterial und Schicht komplett ineinander integriert und unlösbar verbunden. Dadurch kann die Schicht weder abplatzen noch abgeschält werden, es entsteht also kein Peeling-Effekt durch mechanische Einflüsse. Die neue Oberfläche bildet einen gleichmäßigen Film, der im Vergleich zu konventionellen Verfahren einen deutlich wirksameren und beständigeren Rostschutz auf der Basis von Chromkeramik bietet. Um zu prüfen, ob für Ihr gewähltes Produkt eine LTBC Beschichtung angeboten wird, können Sie im Konfigurationsfenster nachschauen. Wählen Sie einfach unter „Oberflächenbehandlung“ den Typ „Niedrig Temperatur Schwarzverchromung“.
Durch diese verbesserte Korrosionsprävention und den verringerten Abrieb lässt sich die Lebensdauer von Bauteilen deutlich erhöhen. Der zuverlässige Korrosionsschutz ist in der Regel über zehn Jahre gewährleistet; bis 20 Jahre und sogar mehr sind möglich.
LTBC-beschichtete Bauteile, wie beispielsweise Wellen, zeichnen sich durch eine optimierte Relation zwischen Härte und Elastizität aus. Sie sind an der Oberfläche riss- sowie in hohem Maße wechselbiegefest. Die Durchschnittstoleranzen der Bauteile werden technologisch nicht beeinflusst. Der Einsatz von LTBC-beschichteten Komponenten empfiehlt sich nicht nur in Applikationen mit hohen Ansprüchen an die Korrosionsresistenz, sondern erfüllt aufgrund der schwarzen Farbe der Beschichtung auch Anforderungen an minimierte Reflexion.