Lineartechnik bewegt
MISUMI
Willkommen im neuen MISUMI e-Katalog!
Wir haben unsere Online-Systeme aktualisiert! Erfahren Sie hier mehr!
Was verbinden Sie in erster Linie mit Lineartechnik? Als Konstrukteur fallen einem als Erstes Pick&Place-, Positionierungs- oder Diagnoseanwendungen ein. Das Prinzip der translativen Bewegungen findet sich aber auch sehr häufig in unserem Alltag wieder, z. B. bei Schienenfahrzeugen, Küchenschubladen oder bei Schiebetüren. Trotz der Vielfalt der Anwendung sind die Merkmale der Lineartechnik klar: Ein Lauf mit geringer Reibung und das Vermögen, Querkräfte aufzunehmen, ohne dadurch wesentlich verformt zu werden. Achten Sie bei der Auswahl des passenden Linearsystems auf folgende Eigenschaften:
• Steifigkeit
• Lastrichtungsbereich
• Dämpfung, längs
• Dämpfung, quer
• Steifigkeit
• Lastrichtungsbereich
• Dämpfung, längs
• Dämpfung, quer
• μ-v-Verhalten
• Erwärmung
• Einlaufverhalten
• Geräuschverhalten
• Fremdkörperschutz
• Wartung
• Lebensdauer/Verschleiß
• Korrosionsverhalten
• Auswechselbarkeit
• Störanfälligkeit
Diese Klassifikationen geben Ihnen eine Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Linearanwendung. Im weiteren Verlauf stellen wir Ihnen exemplarische Komponenten von MISUMI vor:
Führungen dieser Art sind seit Jahrzehnten bekannt und bewährt. Wellenbasierte Führungssysteme sind in ihrer Führungslänge über die maximal verfügbare Wellenlänge begrenzt. Ein konstruktives Limit ist die Durchbiegung der Welle in Abhängigkeit der frei tragenden Distanz.
Diese Art der Führung ist nur in Kombination mit Linearkugellager, Gleitlager und Verbindungs- und Halteelementen wie z.B. Wellenhalteroder Wellenbock realisierbar. Um Drehmomente um die Längsachse aufzunehmen sind immer zwei Subsysteme notwendig, da eine Wellenkombination allein diese Funktion nicht zur Verfügung stellen kann. Ein besonderer Fall ist die Kugelführung, die über den Kugelkäfig immer in Verfahrweg limitiert ist, aber demgegenüber auch Drehbewegungen konstruktiv zulässt. Ein Vorteil dieser Führungsart ist der exzelente und leichtgängige Lauf in vorgespanntem Zustand.
MISUMI liefert Ihnen alle notwendigen Einzelkomponenten für wellenbasierte Führungssysteme. Konfigurieren Sie einfach selbst oder lassen Sie sich von uns individuell beraten.
• Leichtgängiger Lauf
• Lässt Drehbewegung zu
• Individuell konfigurierbar
• Limitierter Verfahrweg
• Durchbiegung der Welle
• Konstruktionsaufwand
• Zwei Subsysteme nötig
• Trenn- und Schleifmaschine
• Arme und Säulen von Industrierobotern
• automatische Bestücker
• automatische Transporteinrichtungen
Schienenbasierte Führungssysteme sind in der Lage, die Bewegung auf die lineare Bewegung exklusiv zu begrenzen und können somit grundsätzlich Momente um die Längsachse aufnehmen. Grundsätzlich bestehen sie immer aus einem Basisschienenprofil und einem Laufwagen/Schlitten. Als Schienen können entweder gepresste, gezogene Metallblechprofile oder gefräste und gehärtete/geschliffene Profile in massiver Ausführung zum Einsatz kommen. Profilschienen-Wälzführungen sind die häufigste Kombination. Die Führungslänge ist über die Schiene oder über die Aneinanderreihbarkeit der Schienen begrenzt. Schienen sind in verschiedenen Genauigkeiten und Lastklasssen verfügbar. Da die Schiene über die volle Länge direkten Kontakt zur tragenden Basis hat und in kurzen Abständen befestigt ist, ergeben sich hochbelastbare und sehr genaue Führungssysteme.
Kreuzrollenführungen und Käfigschienenführungen sind immer in Verfahrweg limitiert, weisen jedoch den Vorteil der hohen Leichtgängigkeit bei Vorspannung auf. Einfache Schienenführungen können Laufrollenführungen, Gleitschienenführungen oder Teleskopschienenführungen sein, wobei diese in vielfältiger Kombination und Ausführung vorkommen. Sie erreichen nicht die Lasten und Genauigkeiten der gehärteten und geschliffenen Führungen.
MISUMI bietet Ihnen ein umfassendes Produktportfolio an schienenbasierten Führungssystemen zu günstigen Preisen und schnellen Lieferzeiten an.
• Präzision
• Können Momente um die Längsachse aufnehmen
• Hochbelastbar
• Führungslänge und Aneinanderreihbarkeit sind begrenzt
• Meist nur als Kombination (Laufwagen + Schienenprofil) erhältlich
• Führungssysteme von Industrierobotern
• Positionierung von Gütern
• Schubförderer
• Bearbeitungszentren
Lineareinheiten bieten die Möglichkeit, die lineare Bewegung exklusiv zu begrenzen. Sie sind generell mit einem mechanischen Antrieb ausgestattet. Für den Antrieb sind Gewindetriebe, Spindeltriebe oder Zahnstangentriebe im Einsatz. Die Lineareinheiten die für Motortrieb vorgesehen sind, können in klassische Einheiten mit Profilschienenführungen und moderne Einheiten mit innenliegenden Führungen in kompakter Bauform unterschieden werden. Handbetriebene Einheiten sind als klassische Einheiten mit Profilschienenführungen verfügbar wobei der Korpus oft in extrudierter Form gehalten ist oder die Verfahrbewegung per Hand erfolgt.
In vereinfachter Form sind weitere Einheiten mit Wellenführung, Schwalbenschwanzführung und Gleitführung verfügbar.
MISUMI bietet eine große Anzahl von linearen Einheiten in verschiedenen Ausführungen, passend für Ihren individuellen Anwendungsfall. Unsere Lineareinheiten der Baureihe LX haben eine minimale Lieferzeit von gerade einmal 8 Arbeitstagen. Überzeugen Sie sich selbst!
• Mechanischer Antrieb
• Hohe Steifigkeit
• Hohe Präzision
• Kompaktes Design
• Kostenintensiv
• Regelmäßige Wartung
• Laserschneideanlage
• Portalroboter
• Schubförderer
• Rundtaktanlagen