X-Reality, kurz XR, steht für die Verschmelzung der digitalen mit der realen Welt. Diese Verschmelzung wird ermöglicht durch sogenannte immersive Technologien, welche digitale Elemente mittels eines Interface – zum Beispiel eine AR-Brille – in die Wirklichkeit einbinden.
Zu X-Reality gehören folgende vier Technologien:
- Assisted Reality: Unterstützung des Menschen durch Datenbrillen, die über kleine Displays verfügen und meist per Sprache gesteuert werden
- Augmented Reality: Überlagerung der realen Umwelt mit digitalen Informationen, zum Beispiel per Datenbrille, Tablet oder Smartphone
- Mixed Reality: Ähnlich wie Augmented Reality, allerdings sind reale und virtuelle Welt fest miteinander verflochten
- Virtual Reality: In sich geschlossene, digitale Simulation, ohne Sinn oder Bezug zur realen Umgebung
Alle Technologien zielen darauf ab, dem Nutzer eine intuitivere Interaktion mit der digitalen Welt zu ermöglichen und unterscheiden sich durch Art und Grad der Realitätserweiterung: So kann die Wirklichkeit z. B. durch einzelne digitale Objekte ergänzt oder komplett durch eine virtuell gestaltete Umgebung überlagert werden.
Die XR betreffenden Innovationen wirken als enorme Schubkraft für die Digitalisierung und verflechten sich immer stärker mit modernen Technologien. In einer zunehmend von digitalen Informationen dominierten Welt bieten diese Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine großes Potential, um Mehrwert und Wettbewerbsvorteile für Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen zu schaffen. Die Frage, ob man X-Reality einsetzt, ist schon lange obsolet. Heute stellt sich die Frage, wann und wie XR ins eigene Business integriert wird.
X-Reality – ein Magnet für viele Branchen
XR bietet fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten und ermöglicht nie dagewesene, beinahe reale multisensorische Erlebnisse. Besonders in den Sparten Fertigung, Vertrieb, Service und in der Ausbildung von Mitarbeitern hat sich X-Reality etabliert – unter anderem durch den schnellen Return on Investment. Doch nicht nur der ROI ist ein attraktiver Anreiz für den Einsatz von XR:
- Ausbildung: 7 von 10 Industrieunternehmen befürchten den Verlust von Knowhow, wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. XR kann dabei unterstützen, Wissen zu erfassen und dieses in Form von XR-Anleitungen zu erhalten.¹ Auch die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter kann durch XR-Schulungsanwendungen um bis zu 60 % verkürzt werden.¹
- Fertigung: Die Effizienz von Arbeitsprozessen in der Fertigung kann um bis zu 30 % gesteigert werden. In der Abnahme können Prozesse sogar um bis zu 86 % schneller erreicht werden. Airbus zeigte z. B. im Jahr 2015 eine immense Effizienzerhöhung bei Qualitätsabnahmen: Die Zeit der Inspektion von etwa 60-80.000 Kabelhalterungen im Flugzeugrumpf verkürzte sich durch die Integration von Mixed Reality von 3 Wochen auf nur noch 3 Tage.²
- Service: 40 % der Industrieunternehmen haben für Service-Einsätze bereits Zugriff auf einen Remote Experten per Augmented Reality.¹ Fast 60 % gaben an, einen messbaren ROI beim Einsatz von AR-Services feststellen zu können.¹
- Vertrieb: 8 von 10 Kunden kaufen vermehrt dort, wo das beste und individuellste Einkaufserlebnis geboten wird.¹ Auch bestätigen 72 % der B2B-Kunden, dass es immer schwerer wird, sie von neuen Angeboten zu überzeugen.² Heißt: Gängige Vertriebs-Tools reichen nicht mehr aus. XR-Produktpräsentationen machen Angebote individuell sowie multisensorisch erlebbar und ermöglichen die Interaktion mit dem Produkt. So wird die Kaufwahrscheinlichkeit gesteigert.
Präsentation eines komplexen Produkts live vor Ort beim Kunden – mit innovativen VR-Brillen kein Problem.
Von Airbus bis Mercedes-Benz – XR in der Praxis
Die Anwendungsgebiete für XR sind zahlreich und werden immer vielfältiger: von Fernassistenz und Schritt-für-Schritt-Anleitungen bis zu Produktvisualisierungen oder Einsatzmöglichkeiten in der Indoor- und Outdoor-Navigation.
Überzeugen Sie sich selbst:
Einige renommierte Industrieunternehmen haben die innovativen XR-Lösungen bereits erfolgreich in ihre Geschäftsbereiche integriert und festigen damit ihren technologischen Vorsprung:
Paccar – Der LKW-Hersteller PACCAR nutzt die Microsoft Software Dynamics 365 Guides und die Mixed-Reality-Brille HoloLens 2, um seine neuen Mitarbeiter schneller anzulernen.
AIRBUS – Mittels Mixed Reality, Azure Remote Rendering und der HoloLens 2 beschleunigt das Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus den Konstruktionsprozess und die Fertigung seiner Flugzeuge.
Porsche – Durch immersive Technologie können Porsche-Fans virtuelle Probefahrten auf Rennstrecken erleben oder mit der AR Visualizer App ihre Traumautos vor der eigenen Garage in Szene setzen.
Mercedes-Benz – Der Automobilhersteller nutzt die Fernassistenz-Lösung Dynamics 365 Remote Assist, um die Bearbeitungszeiten von Reparaturen und Wartungen zu verringern.
1 Accenture, 2019, Waking up to a new reality, Seite 42, https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/redesign-assets/dotcom/documents/global/1/accenture-g20-yea-report.pdf
2 NewScientist, 2016, Volume 229, Issue 3063, 5 March 2016, Pages 20-21: https://doi.org/10.1016/S0262-4079(16)60075-1
3 Vanson Bourne and ServiceMax, a GE Digital company, 2017, After the Fall: The Costs, Causes & Consequences of Unplanned Downtime