Mikrometerschrauben
Eine Mikrometerschraube ist ein Längenmessgerät, welches meist aus zwei Messflächen besteht. Davon ist eine fest und eine mit einem Feingewinde verstellbar. Diese werden dann in der Regel mit einem Bügel oder einer Bügelmessschraube verbunden. MISUMI bietet konfigurierbare Mikrometerschrauben für jedweden Arbeitseinsatz an.
Definition der Mikrometerschraube
Eine Mikrometerschraube wird vorwiegend für kleinere Messobjekte verwendet, bei denen man das zu messende Objekt zwischen die zwei Messflächen der Mikrometerschraube einspannt. Die Mikrometerschraube kann die Länge dabei bis in den Mikrometerbereich genau angeben. Zur Maßverkörperung wird meist ein Schraubengewinde verwendet, welches meistens eine Steigung von 0,5 Millimetern aufweist. Um die Länge der Messobjekte einsehen zu können, wir diese meist über eine analoge Skala oder eine digitale Anzeige dargestellt.
Anwendungsbereich der Mikrometerschraube
Die Mikrometerschraube wird vorwiegend für kleinere Objekte verwendet, wo sie als Messmittel zur Ermittlung von Längenmaßen fungiert. Aufgrund der verschiedenen Ausführungen und Spezifikationen der Mikrometerschraube von MISUMI lässt sich diese auf eine Vielzahl von messbaren Objekten individuell anpassen, was das Einsatzgebiet der Messschrauben sehr variabel macht. Anleitungen und Tipps für den Einsatz der Mikrometerschraube sind dem MISUMI-Katalog zu entnehmen.
Konfigurierbare Mikrometerschraube von MISUMI
Die Mikrometerschraube von MISUMI lässt sich hinsichtlich mehrerer Komponenten individuell konfigurieren und auf das jeweilige Einsatzgebiet anpassen. Beim Montagedurchmesser, dem Spitzendurchmesser und der Hubgröße hat man jeweils die Wahl zwischen zwei Varianten. Zusätzlich kann man zwischen den beiden Ausführungen MCLN6 und MCLN12 wählen. Zu beachten ist, dass der Mikrometer über ein Schrauben- beziehungsweise Muttersystem verfügt und sich über die gesamte Länge nicht verändert. Die Mikrometerschraube für Feineinstellungen kann separat bestellt werden, ebenso wie kostensparende Originalartikel von MISUMI.
Zubehör für die Mikrometerschraube
Als Zubehör für die Mikrometerschraube bietet MISUMI Handgriffe in der Ausführung HDCVR13 an. Zu einer Bestellung gehören dabei drei Stück Knopfaufsätze. Der Durchmesser der Mikrometerschraube oder der Einstellschraube kann durch die Installation des Knopfaufsatzes vergrößert werden.