Tragrollen
Tragrollen sind Trag- und Führungselemente in der Fördertechnik und übernehmen essentielle Funktionen in diesem Bereich. Sie werden entweder als treibende Rollen (Antriebsrollen) oder als getriebene Rollen (Laufrollen) eingesetzt. In der Regel haben Tragrollen eine zylindrische Form, können jedoch auch eine nach innen oder außen gewölbte Lauffläche haben. Je nach Einsatzzweck und -ort sowie Traglast werden Abmessung, Materialien und Geometrien den Gegebenheiten angepasst.
Um den unterschiedlichen Einsatzgebieten und Lastfällen bestmöglich gerecht zu werden, benötigen Konstrukteure eine große Auswahl an unterschiedlichen Geometrien, Oberflächenmaterialien und Werkstoffen des Kerns. Diesen Anforderungen kann MISUMI aufgrund des Make-to-Order(MTO)-Konzeptes in besonderem Maße gerecht werden: Bei keinem anderen Hersteller erhalten Sie Tragrollen mit verschiedensten Konfigurationsmöglichkeiten aus dem Standardsortiment. Im Online-Shop können Komponenten passend zu den Anforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes individuell konfiguriert werden. Dadurch entfällt die Erstellung von Zeichnungsteilen sowie der aufwändige Prozess zur Herstellung der Tragrollen inklusive Auftragsnachverfolgung und Fertigung. Konstrukteure konfigurieren in wenigen Schritten das benötigte Produkt, MISUMI erledigt den Rest.
Konfigurationsmöglichkeiten in unserem Online-Shop:
- Diverse Laufrollengeometrien
- Unterschiedliche Laufrollenformen
- Wählbare Werkstoffe der Oberflächen sowie des Kerns
- Verschiedene Längen
- Diverse Innen- und Außendurchmesser
- Gelagert oder ungelagert
Beispielanwendung Werkstückausrichter
In der gezeigten Anwendung wird ein Werkstück in X- und Y-Richtung für die weitere Aufnahme positioniert. Dafür wird das Werkstück zunächst grob auf Kugelrollen abgelegt und an die drei feststehenden Tragrollen geschoben. Anschließend wird die Feinpositionierung mittels diagonalen Drucks eines pneumatischen Aktuators vorgenommen. Dieser wirkt über eine Zylinderkolbenstange und die darauf schwenkbargelagerten Tragrollen, um das Werkstück exakt zu positionieren.
Sehen Sie sich die Anwendung im Detail an und erfahren mehr darüber.
Signalsäulen erkennen Maschinenstörungen und zeigen diese an. Störungen zu erkennen und gut sichtbar anzuzeigen hilft, frühestmöglich einzugreifen und Fehler beheben zu können, damit der Ausfall möglichst gering gehalten werden kann. Somit sorgt professionelles Signalisieren bei den Anwendungen für mehr Sicherheit und reduziert Reaktions- und Wartezeiten wesentlich. Durch die unterschiedlichen Signalisierungsstufen können Mitarbeiter zeitnah auf Störungen reagieren und vorliegende Probleme schneller beheben.
WERMA liefert intelligent vernetzte Signaltechnik, nachrüstbare Systeme und clevere Industrie 4.0-Lösungen, mit denen Vernetzung für Unternehmen aller Größen einfach realisierbar wird.