Häufig gestellte Fragen


Über Dateispeicherung

Wenn die Datei gespeichert wird, kann vor oder nach der Teilenummer eine Zeichenfolge hinzugefügt werden.

Die Teilenummer des Dateinamens kann in RAPiD Design nicht zu einer anderen Zeichenfolge geändert werden.

Sie können einen anderen Namen festlegen und die Datei speichern, indem Sie zu "Speicherort festlegen" in SOLIDWORKS gehen. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich der Dateiname ändern wird, wenn Sie anschließend "Speichern (Strg+S)" verwenden oder die Datei unter einem anderen Namen in RAPiD Design speichern.

Der Speicherort für das CAD-Modell kann beim Importieren festgelegt werden.



Der Speicherort kann angegeben werden, wenn mit der Teilenummer gespeichert wird Mit Teilenummer speichern.
Daneben wird auch der zuvor festgelegte Ordnerspeicherort gespeichert.

Mit RAPiD Design wird die Originaldatei nicht überschrieben.
Siehe Dateispeichersystem für weitere Einzelheiten.

Wenn für Komponenten, die über RAPiD Design importiert wurden, im Entwurfsfenster Sonderabmessungen eingegeben werden, erscheint eine Fehlermeldung. Sie können auf "Auf CAD-Modell anwenden" klicken. "Mit Teilenummer speichern" kann in RAPiD Design jedoch nicht verwendet werden. Gehen Sie stattdessen zu "Speicherort festlegen" in SOLIDWORKS.

Sie können "Pack & Go" mit Modellen, die über RAPiD Design importiert werden, verwenden.

Da keine detaillierten Spezifikationen festgelegt sind, wird das Modell als Basismodell importiert. In diesem Fall lautet der Ordnername "BaseModel~".
Bitte gehen Sie für weitere Einzelheiten zu "Spezifikationen festlegen".
Wenn Sie mit der vollständigen Teilenummer suchen, werden die Daten anhand dieser Teilenummer importiert.



Da keine detaillierten Spezifikationen festgelegt sind, wird das Modell als Basismodell importiert.



Importieren mit der vollständigen Teilenummer

 

Suchen Sie "ATPA14H100-B-H12" und importieren Sie diese Teilenummer.

Wird eine Komponente, die über RAPiD Design importiert wurde, mit Funktionen von SOLIDWORKS kopiert, wird sie als dieselbe Komponente in RAPiD Design erkannt. Wenn die Komponentengröße geändert wird, werden daher alle Komponenten geändert.

Verwenden Sie dieselbe Komponente in verschiedenen Größen, importieren Sie alle erforderlichen Elemente über RAPiD Design.
Beim Speichern über RAPiD Design können Sie jede Datei unter einem anderen Namen speichern, um sicherzustellen, dass jede Komponente als eine unabhängige Komponente erkannt wird und Änderungen an ihrer Größe ohne Auswirkung auf andere Komponenten vorgenommen werden können.

Hier wird ein Verfahren zum einfachen Importieren von Modellen mit verschiedenen Abmessungen vorgestellt.

Über technische Informationen

Die technischen Informationen am Ende des Katalogs sowie die Katalogseiten stehen im Entwurfsfenster im PDF-Format zur Verfügung.

Über Verknüpfungen und Zwangsbedingungen

Verknüpfungen und Zwangsbedingungen können je nach Komponente und Art der Bearbeitung übertragen bzw. nicht übertragen werden.

Fälle, in denen Verknüpfungen und Zwangsbedingungen übertragen werden:

Änderungen an demselben Modell, wie z. B. Abmessungsänderungen
*Das Modell kann je nach Produkt unter Umständen ersetzt werden, sodass in einigen Fällen Verknüpfungen und Zwangsbedingungen nicht übertragen werden.

Fälle, in denen Verknüpfungen und Zwangsbedingungen nicht übertragen werden:

Modelle werden mit RAPiD Design Funktion zum Ändern der Form zu einer ähnlichen Form geändert (bitte für weitere Informationen hier klicken)

Beispiel: Wellenhalter und Welle: Wird ein T-förmiger Wellenhalter durch einen L-förmigen Wellenhalter ersetzt, während die Welle und die Wellenbohrung übereinstimmen, tritt im Featurebaum ein Fehler auf

Beispiel: Linearführungsschiene und Linearführungswagen getrennt speichern

Diese können getrennt gespeichert werden. Allerdings ist es danach nicht länger möglich, Abmessungen und Spezifikationen mit RAPiD Design zu ändern und anschließend die auf ihnen basierende Funktion zum automatischen Generieren der Teilenummer zu verwenden.

Über Baugruppe

Das ist möglich.
Klicken Sie auf die Zielkomponente, um Abmessungsinformationen in das Entwurfsfenster zu laden, und aktivieren Sie das Bearbeiten und Speichern.

1. Eine Teildatei wird am angegebenen Speicherort erstellt.



2. Die Baugruppendatei wird am angegebenen Speicherort mit der Teilenummer als Ordnername erstellt. Die Komponententeile werden in dem Ordner gespeichert.
Der Name der Komponententeil-Datei hat die Form "Name Komponententeil_Teilenummer".

Über Konfiguration

Konfigurationen können RAPiD Design-Modellen hinzugefügt werden. Wird eine Konfiguration hinzugefügt, wird das Modell jedoch als "Sonderteile" erkannt.

*Fügen Sie nur eine Konfiguration hinzu, nachdem Sie für das Speichern mit Teilenummer "Dateigröße reduzieren" aktiviert haben. Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier.

Über Leistung (Betriebsgeschwindigkeit)

RAPiD Design fügt jedem Modell eine Reihe an Features hinzu, damit dessen Form und Abmessungen nach dem Importieren geändert werden können.
Setzen Sie beim Speichern mit der Teilenummer bei "Dateigröße reduzieren" ein Häkchen, um Ordner mit Features, die Sie nicht verwenden, zu löschen.

Siehe Bedienungsanleitung [8] für eine ausführliche Anleitung, wie "Dateigröße reduzieren" verwendet wird.

Über Eigenschaften

Unter Materialinformationen wird nur die Dichte festgelegt. Die Baugruppen-Komponenten sind nicht definiert.



Wenn Sie das Material festlegen möchten

Wenn Sie das Material festlegen möchten, setzen Sie in RAPiD Design bei "Dateigröße reduzieren" ein ✔ . Klicken Sie dann auf Speichern, um zu verhindern, dass Daten von RAPiD Design überschrieben werden.
Das Erfassen der physikalischen Eigenschaften in der Tabelle "MISUMI_Materialien" ermöglicht verschiedene Arten von Analysen.
Siehe Bedienungsanleitung [8] für eine ausführliche Anleitung, wie "Dateigröße reduzieren" verwendet wird.

Über die Betriebsumgebung

Sie können RAPiD Design in den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Betriebsumgebungen verwenden.

RAPiD Design-Dateien können selbst an Computern, auf denen RAPiD Design nicht installiert ist und die über keine Internetverbindung verfügen, geöffnet und bearbeitet werden.
Bitte beachten Sie jedoch, dass in einigen Fällen, die Teilenummer des Dateinamens und das Modell nicht übereinstimmen können.

Kompatible CAD-Software
SOLIDWORKS (64bit) 2016 bis 2019, installiert mit dem neuesten Service Pack
OS
Windows 7, Windows 10
Internet
Erforderlich
Benötigter Festplattenspeicher
Mind. 1,7 GB
CPU/Speicher/Grafikkarte
Entsprechend der für SOLIDWORKS empfohlenen Spezifikationen

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Wenn Sie eine der nachfolgenden Änderungen vornehmen, gehen Sie das Risiko ein, ein Modell zu entwickeln, das von der generierten Teilenummer abweicht.

Bearbeiten von relationalen Ausdrücken



Direktes Bearbeiten von Eigenschaftsinformationen



Ändern von Abmessungs-, Feature- und Komponenten-Namen

Werden der Abmessungs-, Feature- oder Komponenten-Name geändert, ist eine systemseitige Kontrolle nicht länger möglich und die Form wird von der in der Katalogzeichnung abweichen.

Die Eigenschaftsinformationen enthalten die Abmessungen, die für die Generierung der Teilenummer erforderlich sind, und sollten daher nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
*Werden vom Kunden Eigenschaftsinformationen hinzugefügt, so hat dies keine Auswirkungen.

Wenn Sie eine der nachfolgenden Änderungen vornehmen, wird das Modell als "Sonderteile" erkannt.

✔ Ein anderer Abmessungswert wird eingegeben, nachdem schreibgeschützte Abmessungen entfernt wurden

✔ Features werden hinzugefügt

✔ Ein Modell wird hinzugefügt, gelöscht oder ersetzt

✔ Eine Konfiguration wird hinzugefügt

Müssen Sie ein Feature oder eine Konfiguration hinzufügen, tun Sie dies nur, nachdem Sie das Speichern der Teilenummer mit "Dateigröße reduzieren" aktiviert haben.
Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier.

Teildatei
Wird der Typ geändert, ändert sich auch das Material im Entwurfsbaum.
Die Materialinformationen enthalten ein spezifisches Gewicht, geben Sie daher keine anderen Informationen als das festgelegte Material ein.

Baugruppendatei
Materialeinstellungen sind nicht festgelegt. Gewicht kann nicht berechnet werden.

Wenn Sie eine der nachfolgenden Änderungen vornehmen, wird das Modell als "Sonderteile" erkannt und die Bearbeitung in RAPiD Design wird nicht länger möglich sein.

Ein Feature-Änderungsordner wird gelöscht



Das Löschen von Änderungsordnern führt zu einer Verschlechterung des Systemverhaltens. Bitte löschen Sie den Ordner nicht.
Möchten Sie einen Änderungsordner löschen, gehen Sie bitte zu Bedienungsanleitung [8].

Andere Features werden gelöscht

1. Verwenden Sie zum Bearbeiten nicht den PropertyManager.



2. Führen Sie das direkte Bearbeiten von Abmessungen im Grafikbereich aus.



Bezüglich der direkten Bearbeitung von Abmessungen: Ändern Sie den Nenn- und Bohrungsdurchmesser. (Es sei denn, die Abmessungen sind fest)

Klicken Sie nach dem Ändern der Abmessungen im Entwurfsfenster auf die entsprechende Schaltfläche.

(1) Wenn die CAD-Daten zur Form geändert werden: Die Schaltfläche "Auf CAD-Modell anwenden"

(2) Wenn die CAD-Daten zur Form sowie der Dateiname geändert werden: Die Schaltfläche "Mit Teilenummer speichern"

Bei RAPiD Design-Modellen werden alle Feingewinde nicht dargestellt, stattdessen werden Regelgewinde angezeigt.

Selbst wenn unter Änderungen ein Feingewinde angezeigt wird, wird dieses nicht auf das Modell angewendet.

Wenn Änderungen ausgewählt werden, für die Abmessungen festgelegt werden müssen, werden die Standard-Abmessungswerte nicht eingegeben.

Komponenten von RAPiD Design werden in SOLIDWORKS 2012 erstellt. Daher wird die Warnung "Datei einer älteren Version" angezeigt, wenn diese in SOLIDWORKS 2013 oder einer späteren Version neu importiert werden. Diese Warnung verschwindet, wenn die importierte Datei gespeichert wird.

 

Verwenden Sie immer die neueste Version von RAPiD Design.
Sonst kann es sein, dass RAPiD Design nicht richtig funktioniert oder sich die Modellform ändert.

An error message that is displayed temporarily when there is a problem with models for RAPiD Design created by your company.
If you have need of a model for which this message is displayed, please download it from our website. We apologize for the inconvenience.

Es kann sein, dass RAPiD Design nicht richtig funktioniert, wenn mehrere Instanzen von SOLIDWORK laufen (egal, ob diese von der gleichen oder von verschiedenen Versionen stammen).
Verwenden Sie RAPiD Design also nicht, wenn mehrere Instanzen von SOLIDWORKS laufen.

Für Benutzer von RAPiD Design Version 2.3 oder eine frühere Version
Bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen, wenn das Designfenster keine Produkte wie das unten abgebildete anzeigt.

Für Benutzer von RAPiD Design Version 2.4
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn das Designfenster keine Produkte wie das unten stehende Bild zeigt. (Klicken Sie auf Kontakt)

Bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen, wenn im Entwurfsfenster keine Produkte angezeigt werden, wie im nachstehenden Bild zu sehen.



Lösungen

Lösung 1: ‘Microsoft SQL Server’ reparieren
Lösung 2: Einstellung der Sicherheitssoftware ändern

Bitte versuchen Sie zuerst Lösung 1. Bleibt das Entwurfsfenster dann noch immer leer, versuchen Sie bitte Lösung 2.

Lösung 1: ‘Microsoft SQL Server’ reparieren

Ein Teil des ‘Microsoft SQL Servers’ ist möglicherweise beschädigt. Beenden Sie die Sicherheitssoftware und reparieren Sie den ‘SQL Server’.

1. Beenden Sie vorübergehend die Sicherheitssoftware.
*Unter Umständen müssen Sie sich für diesen Schritt an Ihre IT-Abteilung oder Ihren IT-Helpdesk wenden.

2. Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie "Programm deinstallieren".




Finden Sie "Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB", klicken Sie mit rechts darauf und wählen Sie "Reparieren".





















3.
Wenn der Reparaturvorgang abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu.

Lösung 2: Einstellung der Sicherheitssoftware ändern

Unter Umständen hindert die Sicherheitssoftware RAPiD Design daran, richtig zu funktionieren. Bitte fügen Sie RAPiD Design zu den zugelassenen Programmen in der Sicherheitssoftware hinzu.
*Unter Umständen müssen Sie sich für diesen Schritt an Ihre IT-Abteilung oder Ihren IT-Helpdesk wenden.