Über Dateiverwaltung und Eigenschaften

Klicken Sie zum Öffnen des Fensters "Datei speichern" in RAPiD Design auf "Mit Teilenummer speichern".
Der Dateiname ist die Teilenummer. Ihr kann vor oder nach ihr eine beliebige Zeichenfolge hinzugefügt werden.

 

Mit RAPiD Design wird die Originaldatei nicht überschrieben, wenn Abmessungen und Spezifikationen geändert werden.
Wenn die Datei gespeichert wird, wird eine neue Datei mit dem angegebenen Namen erstellt und das Referenzziel im Baum zur neuen Datei geändert.

Dateispeicherung in RAPiD Design (normal)



1. Importieren.



2. Als Basismodell in SOLIDWORKS importiert.
*Das Basismodell ist das Grundmodell, bevor eine Teilenummer festgelegt ist.



3. Spezifikationen endgültig festlegen und die Datei speichern.



4. Mit dem angegebenen Namen wird eine neue Datei erstellt und das Referenzziel im Baum wird zur neuen Datei geändert.

Mit RAPiD Design wird eine neue Datei erstellt, wenn mit der Teilenummer gespeichert wird. Wenn Sie die Datei von vor den Änderungen nicht behalten möchten, ändern Sie anhand der folgenden Schritte die Einstellungen.

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Modellauswahl-Bildschirms auf "Einstellungen".



2. Setzen Sie bei "Aktivieren Sie das Löschen der ursprünglichen Datei" ein ✔ und klicken Sie auf "Übernehmen".



3. Der Menüpunkt "Löschen Sie die Originaldatei" erscheint auf dem Dateispeicherungs-Bildschirm. Markieren Sie das Kästchen und klicken Sie auf Speichern.



4. Zuvor nahm die Anzahl der Dateien mit jedem Speichern zu (Vorher), jetzt bleibt nur die neueste Datei verfügbar (Nachher).

Die Eigenschaftsinformationen, die für einen Entwurf benötigt werden, werden im Voraus angegeben.
*Bei den nicht umrandeten Eigenschaftsinformationen handelt es sich um Informationen, die für die Datenverwaltung von RAPiD Design-Modellen erforderlich sind.



• Die Eigenschaften (5) Preis pro Einheit, (6) Menge und (7) Bearbeitungszeit gehören nicht zu den Standardeinstellungen. Diese können festgelegt werden, indem in der oberen rechten Ecke des Auswahlbildschirms auf das Zahnrad Einstellungen geklickt und bei "Preisinformationen in den Einstellungen speichern" im Einstellungsfenster von RAPiD Design ein Häkchen gesetzt wird.

• Sie können die Sprache für Produktnamen auswählen.

• Nachdem Sie die verschiedenen Einstellungen ausgewählt haben, klicken Sie auf "Übernehmen", um die Einrichtung abzuschließen.



Wenn diese Einstellungen abgeschlossen sind, werden die Eigenschaftsinformationen für die Komponenten auf das Modell Auf CAD-Modell Übernehmen im Entwurfsfenster angewendet.

Öffnen Sie Einstellungen in der oberen rechten Ecke des Modellauswahl-Bildschirms und doppelklicken Sie auf "Neuer Eigenschaftsname" in der Umrandung, um die Texteingabe zu aktivieren.
Wird der Eigenschaftsname durch interne Unternehmensanforderungen bestimmt, bearbeiten Sie diesen, bevor Sie den Namen verwenden.
Möchten Sie denselben Eigenschaftsnamen intern verwenden, exportieren Sie die Eigenschaftsnamen-Einstellungen in .csv und importieren Sie sie an anderer Stelle, um sie dort zu verwenden.

Sie können anhand der Funktionen von SOLIDWORKS mit den Eigenschaftsinformationen eine Stückliste erstellen.


1.
Fügen Sie eine Stückliste ein.



2. Fügen Sie ein Beispiel ein und gehen Sie zu den Eigenschaftsinformationen.
Die Stückliste kann auch in Excel exportiert werden.

Wenn ein Modell aus mehreren Komponenten besteht, wird das RAPiD Design-Modell als Baugruppendatei importiert. (Details hier bestätigen) Das CAD-Modell kann durch Ändern der Einstellungen auch als Teildatei gespeichert werden.

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Modellauswahl-Bildschirms auf "Einstellungen".



2. Setzen Sie bei "Aktivieren Sie diese Option, um eine Bauteildatei beim Speichern der Montagedatei zu erstellen" ein ✔ und klicken Sie auf "Übernehmen".



3. Der Menüpunkt "Erstellen Sie Teildatei gleichzeitig" erscheint auf dem Dateispeicherungs-Bildschirm. Markieren Sie das Kästchen und klicken Sie auf Speichern.



4. Sowohl die Baugruppendatei als auch die Teildatei werden im angegebenen Speicherort gespeichert.