Erstanwender

Eine komplett neue 3D CAD-Datenbibliothek der nächsten Generation, speziell von MISUMI entwickelt, um Kataloge zu ersetzen. Mit RAPiD Design können alle Prozesse implementiert werden: von der Auswahl des CAD-Modells über Spezifikationsänderungen bis hin zur Bestätigung der Teilenummer.

Einführung in die Funktionen von RAPiD Design

Suchbildschirm Basismodell

br>

Entwurfsfenster

1. Nach der Beantragung der Nutzung von RAPiD Design wird die Download-Seite angezeigt.
Klicken Sie auf "Installationsprogramm herunterladen", um das Installationsprogramm herunterzuladen (Zip-Datei).
*Bewerben Sie sich hier für die Verwendung.

2. Entpacken Sie nach dem Herunterladen die Zip-Datei und klicken Sie in der Datei auf "MisumiRD_SW_setup_".



3. Der Installationsbildschirm wird gestartet, und die Ergebnisse der Überprüfung Ihrer Nutzungsumgebung werden angezeigt.



4. Die Benutzerlizenzvereinbarung wird angezeigt.
Nachdem Sie diese gelesen haben, wählen Sie "Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu" und klicken Sie auf "Weiter".



5. Die Bestätigung des Installationsordners wird angezeigt.
Wenn Sie das Installationsziel ändern möchten, ändern Sie den Installationsordner von "Ändern".



6. Die Meldung "Bereit zum Starten der Installation" wird angezeigt. Klicken Sie auf "Weiter".



7. Die Bestätigungsmeldung für die Installation wird angezeigt. Klicken Sie auf "Ja".



8. Die Installation beginnt.
Wenn die Meldung "Die Installation wurde abgeschlossen" angezeigt wird, ist die Installation abgeschlossen.

1. Doppelklicken Sie auf das MiSUMi RAPiD Design-Symbol auf dem Desktop



2. Der Log-in Bildschirm wird Ihnen nun angezeigt. Verwenden Sie Ihre Log-in Daten aus dem MISUMI Online-Shop.

Keine Anmelde-ID oder Passwort? Hier registrieren.
Anmelde-ID oder Passwort vergessen? Hier nachsehen.

Wenn Sie die Teilenummer kennen

Äußerst nützliche Suchfunktion mit der vollständigen Teilenummer.
Geben Sie die Teilenummer in das Suchfeld ein und klicken Sie auf das Lupensymbol.



Das entsprechende CAD-Modell wird direkt in SOLIDWORKS importiert.



Wenn Sie die Teilenummer nicht kennen

Sie können auch ein Produkt über das Kategorie-Foto auswählen.

1. Wählen Sie das Kategorie-Foto aus.



2. Wählen Sie Artikel von der linken Seite aus. Dies grenzt die Liste an Produkten ein.

Wählen Sie den Speicherort für das Modell und importieren Sie es. Das Modell kann an diesem Punkt auch in eine Baugruppendatei importiert werden.
Wenn Sie das Produkt auswählen, wird der Import-Bildschirm angezeigt und das Modell wird in SOLIDWORKS importiert.

Das Basismodell wird in SOLIDWORKS importiert.
*Das Basismodell ist das Grundmodell, bevor eine Teilenummer festgelegt ist.

1. Wählen Sie das Material und die Abmessungen auf der rechten Seite des Entwurfsfensters und klicken Sie auf "Modellgenerierung" um diese auf das CAD-Modell anzuwenden.



2. Ein Fenster zum Festlegen des Dateinamens und des Speicherorts wird angezeigt.
Der Dateiname ist die Teilenummer. Vor und nach der Teilenummer kann eine beliebige Zeichenfolge hinzugefügt werden.



3. Die festgelegten Spezifikationen werden daraufhin auf das CAD-Modell angewendet.

4. Mit dem angegebenen Namen wird eine neue Datei erstellt und das Referenzziel im Baum wird zur neuen Datei geändert.

1. Geben Sie die Menge ein und klicken Sie auf der Registerkarte Preis/Lieferzeit auf "Preis überprüfen“, um die Details zu Preis und Lieferzeit zu sehen



2. Klicken Sie auf "In Einkaufswagen legen“, um Artikel auf der MISUMI-Website in Ihren Warenkorb zu legen.
Klicken Sie auf "Einkaufswagen prüfen“, um Ihren Warenkorb auf der MISUMI-Website zu bestätigen.

Wenn Sie während des Starts von RAPiD Design auf eine Komponente klicken, dauert es einige Sekunden, bis die Modellinformationen gelesen wurden. Möchten Sie dies abbrechen, wechseln Sie zu AUS.

RAPiD Design fügt jedem CAD-Modell eine Reihe an Features hinzu, damit dessen Form und Abmessungen nach dem Importieren geändert werden können.
Haben Sie Bedenken wegen der Dateigröße, können Sie die Größe des Modells mit "Dateigröße reduzieren" verringern.

1. Setzen Sie beim Speichern mit einer Teilenummer bei "Dateigröße verringern" ein ✔ und klicken Sie auf Speichern.



2. Features, die nicht verwendet werden, werden gelöscht.





*Sobald die Dateigröße reduziert wurde, kann das Modell nicht länger in RAPiD Design bearbeitet werden.