Wenn die Datei gespeichert wird, kann vor oder nach der Teilenummer eine Zeichenfolge hinzugefügt werden.

Wenn die Datei gespeichert wird, kann vor oder nach der Teilenummer eine Zeichenfolge hinzugefügt werden.

Die Teilenummer des Dateinamens kann in RAPiD Design nicht zu einer anderen Zeichenfolge geändert werden.
Sie können einen anderen Namen festlegen und die Datei speichern, indem Sie zu "Speicherort festlegen" in SOLIDWORKS gehen. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich der Dateiname ändern wird, wenn Sie anschließend "Speichern (Strg+S)" verwenden oder die Datei unter einem anderen Namen in RAPiD Design speichern.
Der Speicherort für das CAD-Modell kann beim Importieren festgelegt werden.

Mit RAPiD Design wird die Originaldatei nicht überschrieben.
Siehe Bedienungsanleitung [Über Dateiverwaltung und Eigenschaften] für weitere Einzelheiten.
Sie können "Pack & Go" mit Modellen, die über RAPiD Design importiert werden, verwenden.
Wird eine Komponente, die über RAPiD Design importiert wurde, mit Funktionen von SOLIDWORKS kopiert, wird sie als dieselbe Komponente in RAPiD Design erkannt. Wenn die Komponentengröße geändert wird, werden daher alle Komponenten geändert.
Verwenden Sie dieselbe Komponente in verschiedenen Größen, importieren Sie alle erforderlichen Elemente über RAPiD Design.
Beim Speichern über RAPiD Design können Sie jede Datei unter einem anderen Namen speichern, um sicherzustellen, dass jede Komponente als eine unabhängige Komponente erkannt wird und Änderungen an ihrer Größe ohne Auswirkung auf andere Komponenten vorgenommen werden können.
Hier wird ein Verfahren zum einfachen Importieren von Modellen mit verschiedenen Abmessungen vorgestellt, siehe Bedienungsanleitung [Weitere praktische Funktionen]
Die technischen Informationen am Ende des Katalogs sowie die Katalogseiten stehen im Entwurfsfenster im PDF-Format zur Verfügung.

Verknüpfungen und Zwangsbedingungen können je nach Komponente und Art der Bearbeitung übertragen bzw. nicht übertragen werden.
Fälle, in denen Verknüpfungen und Zwangsbedingungen übertragen werden:
Änderungen an demselben Modell, wie z. B. Abmessungsänderungen
*Das Modell kann je nach Produkt unter Umständen ersetzt werden, sodass in einigen Fällen Verknüpfungen und Zwangsbedingungen nicht übertragen werden.
Fälle, in denen Verknüpfungen und Zwangsbedingungen nicht übertragen werden:
Modelle werden mit RAPiD Design Funktion zum Ändern der Form zu einer ähnlichen Form geändert, siehe Bedienungsanleitung [Weitere praktische Funktionen].
Beispiel: Wellenhalter und Welle: Wird ein T-förmiger Wellenhalter durch einen L-förmigen Wellenhalter ersetzt, während die Welle und die Wellenbohrung übereinstimmen, tritt im Featurebaum ein Fehler auf

Beispiel: Linearführungsschiene und Linearführungswagen getrennt speichern
Diese können getrennt gespeichert werden. Allerdings ist es danach nicht länger möglich, Abmessungen und Spezifikationen mit RAPiD Design zu ändern und anschließend die auf ihnen basierende Funktion zum automatischen Generieren der Teilenummer zu verwenden.
Das ist möglich.
Klicken Sie auf die Zielkomponente, um Abmessungsinformationen in das Entwurfsfenster zu laden, und aktivieren Sie das Bearbeiten und Speichern.
1. Eine Teildatei wird am angegebenen Speicherort erstellt.

2. Die Baugruppendatei wird am angegebenen Speicherort mit der Teilenummer als Ordnername erstellt. Die Komponententeile werden in dem Ordner gespeichert.
Der Name der Komponententeil-Datei hat die Form "Name Komponententeil_Teilenummer".

Konfigurationen können RAPiD Design-Modellen hinzugefügt werden. Wird eine Konfiguration hinzugefügt, wird das Modell jedoch als "Sonderteile" erkannt.
*Fügen Sie nur eine Konfiguration hinzu, nachdem Sie für das Speichern mit Teilenummer "Dateigröße reduzieren" aktiviert haben. Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier.
RAPiD Design fügt jedem Modell eine Reihe an Features hinzu, damit dessen Form und Abmessungen nach dem Importieren geändert werden können.
Setzen Sie beim Speichern mit der Teilenummer bei "Dateigröße reduzieren" ein Häkchen, um Ordner mit Features, die Sie nicht verwenden, zu löschen.
Siehe Bedienungsanleitung [Erstanwender] für eine ausführliche Anleitung, wie "Dateigröße reduzieren" verwendet wird.
Sie können RAPiD Design in den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Betriebsumgebungen verwenden.
RAPiD Design-Dateien können selbst an Computern, auf denen RAPiD Design nicht installiert ist und die über keine Internetverbindung verfügen, geöffnet und bearbeitet werden.
Bitte beachten Sie jedoch, dass in einigen Fällen, die Teilenummer des Dateinamens und das Modell nicht übereinstimmen können.
Kompatible CAD-Software
SOLIDWORKS (64bit) installiert mit dem neuesten Service Pack
OS
Windows 10, Windows 11
Internet
Erforderlich
Benötigter Festplattenspeicher
Mind. 5 GB
CPU/Speicher/Grafikkarte
Entsprechend der für SOLIDWORKS empfohlenen Spezifikationen
Wenn Sie eine der nachfolgenden Änderungen vornehmen, gehen Sie das Risiko ein, ein Modell zu entwickeln, das von der generierten Teilenummer abweicht.
Bearbeiten von relationalen Ausdrücken

Direktes Bearbeiten von Eigenschaftsinformationen

Ändern von Abmessungs-, Feature- und Komponenten-Namen
Werden der Abmessungs-, Feature- oder Komponenten-Name geändert, ist eine systemseitige Kontrolle nicht länger möglich und die Form wird von der in der Katalogzeichnung abweichen.
*Werden vom Kunden Eigenschaftsinformationen hinzugefügt, so hat dies keine Auswirkungen.
Wenn Sie eine der nachfolgenden Änderungen vornehmen, wird das Modell als "Sonderteile" erkannt.
✔ Ein anderer Abmessungswert wird eingegeben, nachdem schreibgeschützte Abmessungen entfernt wurden
✔ Features werden hinzugefügt
✔ Ein Modell wird hinzugefügt, gelöscht oder ersetzt
✔ Eine Konfiguration wird hinzugefügt
Müssen Sie ein Feature oder eine Konfiguration hinzufügen, tun Sie dies nur, nachdem Sie das Speichern der Teilenummer mit "Dateigröße reduzieren" aktiviert haben.
Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier: Bedienungsanleitung [Erstanwender].
Teildatei + Baugruppendatei
Materialeinstellungen sind nicht festgelegt. Gewicht kann nicht berechnet werden.
Wenn Sie eine der nachfolgenden Änderungen vornehmen, wird das Modell als "Sonderteile" erkannt und die Bearbeitung in RAPiD Design wird nicht länger möglich sein.
Ein Feature-Änderungsordner wird gelöscht

Möchten Sie einen Änderungsordner löschen, gehen Sie bitte zu Bedienungsanleitung [Erstanwender].
Andere Features werden gelöscht

1. Verwenden Sie zum Bearbeiten nicht den PropertyManager.

2. Führen Sie das direkte Bearbeiten von Abmessungen im Grafikbereich aus.

Bei RAPiD Design-Modellen werden alle Feingewinde nicht dargestellt, stattdessen werden Regelgewinde angezeigt.
Verwenden Sie immer die neueste Version von RAPiD Design.
Sonst kann es sein, dass RAPiD Design nicht richtig funktioniert oder sich die Modellform ändert.

Eine Fehlermeldung, die vorübergehend angezeigt wird, wenn ein Problem mit Modellen für RAPiD Design, die von Ihrem Unternehmen erstellt wurden, besteht.
Benötigen Sie ein Modell, für das diese Meldung angezeigt wird, laden Sie es bitte von unserer Website herunter. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit.
Es kann sein, dass RAPiD Design nicht richtig funktioniert, wenn mehrere Instanzen von SOLIDWORK laufen (egal, ob diese von der gleichen oder von verschiedenen Versionen stammen).
Verwenden Sie RAPiD Design also nicht, wenn mehrere Instanzen von SOLIDWORKS laufen.
Unter Umständen hindert die Sicherheitssoftware RAPiD Design daran, richtig zu funktionieren. Bitte fügen Sie RAPiD Design zu den zugelassenen Programmen in der Sicherheitssoftware hinzu.
*Unter Umständen müssen Sie sich für diesen Schritt an Ihre IT-Abteilung oder Ihren IT-Helpdesk wenden.