Kugelgewindetriebe - Funktion / Aufbau / Arten / Präzisionsklassen

Kugelgewindetriebe, auch Kugelumlaufspindeln genannt, werden nach den Auswahlkriterien und Spezifikationen der Normen DIN ISO 3408 bzw. JIS B 1192 etc. hergestellt.

Kugelgewindetriebe sind hochpräzise Bauelemente, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, um eine Drehbewegung in eine Längsbewegung (oder Linearbewegung) umzuwandeln. Die Anwendungsbereiche der Kugelgewindetriebe sind breit gefächert und beinhalten Bereiche wie CNC-Maschinen, 3D-Drucker, Robotik, Werkzeugmaschinen und viele andere industrielle Anwendungen.

8 Minuten zu lesen

Linearantrieb - Rotation in Translation umwandeln

In einem Linearantrieb wird die Übertragung von Drehbewegungen in Linearbewegungen und umgekehrt realisiert. Linearantriebe sind Hauptkomponenten der Bewegungsrealisierung in vielen mechanischen Systemen und Maschinenbau. Oft wird diese Umwandlung benötigt, um entstehende Energie und Bewegung aus Motoren und anderen rotierenden Geräten in Translation (lineare Bewegung) umzuwandeln. Der Antrieb wird industriell über Motoren oder auch per Hand realisiert. Der Artikel stellt die häufigen und gängigen Konzepte vor und zählt die Auslegungskriterien auf. Zum Abschluss werden Anwendungsbeispiele in Maschinenbau vorgestellt.

5 Minuten zu lesen

Kniehebelmechanismus - Wie funktioniert er?

Der Kniehebelmechanismus ist ein technisches Prinzip, welches eingesetzt wird, um große Kräfte mit relativ geringem Kraftaufwand zu erzeugen oder umzusetzen. Dieses Prinzip wird vor allem in der Industrie angewendet, um Positionen ohne dauerhaften Kraftaufwand - beispielsweise mit Schnellspannern - zu sichern.

6 Minuten zu lesen

Unterschiede zwischen Kugellager und Gleitlager - welche Lagerart ist die richtige für Sie?

Kugellager und Gleitlager sind zwei grundlegende Arten von Lagern, die in einer Vielzahl von mechanischen Systemen im Maschinenbau eingesetzt werden. Die Hauptaufgabe von Lagern ist es, definierte Bewegungen von Bauteilen zu ermöglichen und dabei die Reibung weitestgehend zu reduzieren. Obwohl beide Lagerarten ein gemeinsames Ziel haben, gibt es grundlegende Unterschiede in Bezug auf Konstruktion, Funktionsweise und Anwendungsbereiche. In diesem Blogartikel werden die wichtigsten Unterschiede zwischen Kugellagern und Gleitlagern beschrieben.

9 Minuten zu lesen

Wie ist ein industrieller 3D-Drucker aufgebaut und welche Funktionen haben seine Teile - Wellen, Zahnriemen und Rahmen

3D-Druck hat die industrielle Fertigung und den Prototypenbau revolutioniert. In dieser Technologie werden Gegenstände schichtweise aus einem digitalen Modell hergestellt. Bestehend aus den Hauptkomponenten: Rahmen, Druckkopf, Druckbett, Steuerungseinheit, Wellen, Zahnriemen und Motoren benötigt ein typischer 3D-Drucker Aufbau in der Regel noch einiges an Zubehör. Aber wie genau funktioniert ein industrieller 3D-Drucker? Dieser Artikel beleuchtet den Aufbau und die Funktion der wichtigsten Komponenten und nennt kurz einige Anwendungsgebiete.

11 Minuten zu lesen

Arten von Elektromotoren und ihre Eigenschaften

Elektromotoren wandeln elektrische Energie in mechanische Energie um. Sie basieren auf dem Prinzip elektromagnetischer Induktion. Sie können bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise als Antriebslösung in industriellen Maschinen.

9 Minuten zu lesen

Zugfestigkeitsklassen von Edelstahlschrauben und Muttern

Die Zugfestigkeit von Stahl und Edelstahl ist ein entscheidender Parameter, wenn es um die Belastbarkeit und Sicherheit von Schraubverbindungen geht. Sie setzt sich bei Stahlschrauben aus zwei Kennzahlen zusammen, mit denen die Zugfestigkeit und die Streckgrenze einfach ermittelt werden kann. Edelstahlschrauben und Edelstahlmuttern werden hingegen ab einer bestimmten Größe mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination (z.B. A4-80) gekennzeichnet. Die vor dem Bindestrich angeordnete Buchstaben -Zahlen-Kombination ordnet die so gekennzeichnete Schraube einer Werkstoffgruppe und Stahlgruppe zu und gibt somit Auskunft über die grundlegenden Materialeigenschaften der Schraube. Die rechts vom Bindestrich stehende Zahl 80 gibt die Festigkeitsklasse an. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe der Festigkeitsklasse von Schrauben aus Edelstahl deren Einsatzgrenzen ermitteln können und geben einen Überblick über die Belastbarkeit typischer Festigkeitsklassen.

8 Minuten zu lesen

Pneumatische Schaltungen und Pneumatik-Schaltpläne - Basiswissen der Fluidtechnik

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Pneumatik, pneumatischen Schaltungen und Pneumatik-Schaltplänen. Pneumatik ist ein Bereich der Fluidtechnik, die sich mit Druckluft und deren Anwendung in unterschiedlichen Systemen befasst. Pneumatische Steuerungstechnik kommt in vielen Branchen und Bereichen zum Einsatz, wie zum Beispiel in der Materialhandhabung, in der Robotik oder im Transportwesen.

11 Minuten zu lesen

Grundlagen der Auswahl von Pneumatikzylindern

Pneumatikzylinder sind wichtige Komponenten in pneumatischen Systemen, die mechanische Bewegungen mithilfe von Druckluft erzeugen. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Fertigungsindustrie, im Anlagenbau oder im Sondermaschinenbau.

8 Minuten zu lesen

Bohrbuchsen - Vorteile / Arten / Anwendung / Normenübersicht

Bohrbuchsen sind ein wichtiger Bestandteil bei der Bearbeitung von Werkstücken. Sie dienen dazu, das Bohrwerkzeug sicher und präzise zu führen und somit eine exakte Bohrung zu gewährleisten. In diesem Artikel werden die Vorteile, Arten, Anwendungen sowie Normenübersichten von Bohrbuchsen näher erläutert.

8 Minuten zu lesen

Glasübergangstemperatur von Polymeren

Die Glasübergangstemperatur ist die Temperatur, bei der ein amorphes oder teilkristallines Polymer von einem glasartigen, spröden Zustand in einen gummielastischen Zustand übergeht. In diesem Bereich ändert sich die molekulare Beweglichkeit der Polymerketten drastisch, was zu einer Veränderung der mechanischen Eigenschaften führt. Im Gegensatz zu kristallinen Stoffen haben amorphe Materialien kein geordnetes Kristallgitter, sondern ungeordnete Molekülketten.

8 Minuten zu lesen

Berechnung von Anzugsdrehmomenten bei Schrauben - Welche Rolle spielt die Nachgiebigkeit?

In diesem Artikel erklären wir die Berechnung der Anzugsdrehmomente bei Schrauben und Schraubenverbindungen. Schraubenverbindungen sind eines der am häufigsten verwendeten Verbindungsarten. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen im Maschinenbau eingesetzt, zum Beispiel für Sondermaschinen, in der Luft- und Raumfahrt, für 3D-Druck und in der Medizin-, Pharma- und Automobilindustrie.

Schraubenverbindungen stellen eine sichere und effiziente Verbindung zwischen zwei oder mehreren Bauteilen her. Die Festigkeit einer Schraubenverbindung hängt unter anderem vom angelegten Anzugsmoment ab, das am Schraubenkopf aufgebracht wird. Daher ist es wichtig, das richtige Anzugsdrehmoment zu berechnen, um die Schraubenverbindung zuverlässig und sicher zu machen.

6 Minuten zu lesen

Tutorial: Ausdehnungskoeffizienten von Materialien - Fachbereich Materialwissenschaften

In der Materialwissenschaft spielen die Ausdehnungskoeffizienten von Materialien eine entscheidende Rolle. Ausdehnungskoeffizienten beschreiben, wie sich die Abmessungen eines Materials unter Einfluss von Temperaturschwankungen verändern. Dieser Artikel gibt eine umfassende Einführung in das Thema, einschließlich der Grundlagen der thermischen Ausdehnung, der Einflussfaktoren, sowie der verschiedenen Messmethoden. Darüber hinaus werden typische Ausdehnungskoeffizienten von Materialklassen verglichen und ihre Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen erläutert. Abschließend werden thermische Spannungen und Möglichkeiten zur Vermeidung von Schäden durch Temperaturunterschiede in Materialien behandelt.

11 Minuten zu lesen

Sicherungsstifte - Federstecker und Splinte - Formen und Dimensionen

Federstecker und Splinte (auch Sicherungssplint genannt) sind Sicherungselemente für unterschiedliche Einsatzbereiche. Als unkomplizierte und lösbare Sicherung werden sie häufig für Bolzenverbindungen verwendet und dienen der Sicherung der axialen Kraft. Die axiale Kraft ist dabei nicht die Hauptbelastung der Verbindung. Das Sicherungselement dient in erster Linie dem Zusammenhalt der Baugruppe. Die axiale Kraft ist daher im Verhältnis häufig um ein Vielfaches kleiner als die Radialkraft auf den Bolzen. Dieser Artikel geht auf die Grundsätze der Sicherung für Bolzenverbindungen mit Sicherungsstiften, sowie auf Anwendungsbeispiele der verschiedenen Sicherungselemente im Maschinenbau, ein und beleuchtet nach welchen Kriterien die Auswahl dieser Elemente erfolgen kann.

9 Minuten zu lesen

Berechnung von Scherfestigkeiten und Zugfestigkeiten bei Schrauben

Scherfestigkeit und Zugfestigkeit sind zwei wichtige Parameter bei der Auswahl und Verwendung von Schrauben. Schrauben dienen dazu, Bauteile kraftschlüssig zu verbinden und dabei mechanischen Belastungen standzuhalten. Um sicherzustellen, dass Schrauben in einer gegebenen Anwendung die erforderlichen Anforderungen an die Festigkeit erfüllen, ist es wichtig zu wissen, was Scherfestigkeit und Zugfestigkeit sind und wie diese berechnet werden.

7 Minuten zu lesen

Schwerlastanker - Arten/Eigenschaften und Einbau

Schwerlastanker sind eine besondere Form der Metallanker. Im Zusammenspiel des verwendeten Systems und des dafür geeigneten Untergrundes ist ihre Belastungsfähigkeit nahezu unbegrenzt. In industriellen Umgebungen, wie zum Beispiel im Maschinenbau, kommen Schwerlastanker mit enormer Traglast zum Einsatz. Der nachfolgende Artikel informiert über die unterschiedlichen Arten von Schwerlastankern sowie deren Verwendungsmöglichkeiten und Befestigungsmethoden.

9 Minuten zu lesen

Teile für den Sondermaschinenbau

Sonderteile für Maschinen, international auch als "Special Purpose Machine Parts" bezeichnet, spielen eine wichtige Rolle im Maschinenbau und insbesondere im Sondermaschinenbau. Diese speziell angefertigten Komponenten sind oft das Herzstück maßgeschneiderter Maschinenlösungen und erfüllen Aufgaben, die mit Standardteilen nicht realisiert werden können.

7 Minuten zu lesen

Auswahl von Magneten

Magnete haben in der Industrie eine wichtige Bedeutung. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Elektromotoren bis hin zu Sensoren und Aktuatoren. Die Auswahl des richtigen Magneten für eine spezifische Anwendung erfordert jedoch ein tiefes Verständnis der magnetischen Eigenschaften, Materialien und Konstruktionsmerkmale.

12 Minuten zu lesen

Eigenschaften von Kunststoffen - Welche Kunststoffe sind für den Maschinenbau geeignet?

Technische Kunststoffe sind aus der modernen Industrie nicht mehr wegzudenken. Insbesondere im Sondermaschinenbau finden sie vielfältige Anwendungen, da sie eine hohe Flexibilität und Formbarkeit aufweisen. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche Eigenschaften Kunststoffe bei Bauteilen und Normteilen im Sondermaschinenbau haben müssen. In diesem Artikel werden die wichtigsten Einsatzgebiete von Kunststoffen im Maschinenbau aufgezeigt.

4 Minuten zu lesen

Verschiedene Getriebe berechnen - Die wichtigsten Formeln für Zahnradgetriebe

Da es bei der Auslegung von Zahngetrieben von hoher Bedeutung ist, dass die beteiligten Zahnräder korrekt ineinandergreifen und der Verschleiß minimiert wird, sind diverse Grundberechnungen durchzuführen. Dabei spielen Begriffe wie Modul, Teilkreisdurchmesser und Zähnezahl eine große Rolle. In diesem Artikel gehen wir auf die wichtigsten Aspekte der Zahnradberechnung ein und zeigen, was bei der Berechnung von Getrieben zu beachten ist.

8 Minuten zu lesen