Allgemeine Informationen

Glasübergangstemperatur von Polymeren

Die Glasübergangstemperatur ist die Temperatur, bei der ein amorphes oder teilkristallines Polymer von einem glasartigen, spröden Zustand in einen gummielastischen Zustand übergeht. In diesem Bereich ändert sich die molekulare Beweglichkeit der Polymerketten drastisch, was zu einer Veränderung der mechanischen Eigenschaften führt. Im Gegensatz zu kristallinen Stoffen haben amorphe Materialien kein geordnetes Kristallgitter, sondern ungeordnete Molekülketten.

8 Minuten zu lesen

Berechnung von Anzugsdrehmomenten bei Schrauben - Welche Rolle spielt die Nachgiebigkeit?

In diesem Artikel erklären wir die Berechnung der Anzugsdrehmomente bei Schrauben und Schraubenverbindungen. Schraubenverbindungen sind eines der am häufigsten verwendeten Verbindungsarten. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen im Maschinenbau eingesetzt, zum Beispiel für Sondermaschinen, in der Luft- und Raumfahrt, für 3D-Druck und in der Medizin-, Pharma- und Automobilindustrie.

Schraubenverbindungen stellen eine sichere und effiziente Verbindung zwischen zwei oder mehreren Bauteilen her. Die Festigkeit einer Schraubenverbindung hängt unter anderem vom angelegten Anzugsmoment ab, das am Schraubenkopf aufgebracht wird. Daher ist es wichtig, das richtige Anzugsdrehmoment zu berechnen, um die Schraubenverbindung zuverlässig und sicher zu machen.

15 Minuten zu lesen

Tutorial: Ausdehnungskoeffizienten von Materialien - Fachbereich Materialwissenschaften

In der Materialwissenschaft spielen die Ausdehnungskoeffizienten von Materialien eine entscheidende Rolle. Ausdehnungskoeffizienten beschreiben, wie sich die Abmessungen eines Materials unter Einfluss von Temperaturschwankungen verändern. Dieser Artikel gibt eine umfassende Einführung in das Thema, einschließlich der Grundlagen der thermischen Ausdehnung, der Einflussfaktoren, sowie der verschiedenen Messmethoden. Darüber hinaus werden typische Ausdehnungskoeffizienten von Materialklassen verglichen und ihre Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen erläutert. Abschließend werden thermische Spannungen und Möglichkeiten zur Vermeidung von Schäden durch Temperaturunterschiede in Materialien behandelt.

11 Minuten zu lesen

Berechnung von Scherfestigkeiten und Zugfestigkeiten bei Schrauben

Scherfestigkeit und Zugfestigkeit sind zwei wichtige Parameter bei der Auswahl und Verwendung von Schrauben. Schrauben dienen dazu, Bauteile kraftschlüssig zu verbinden und dabei mechanischen Belastungen standzuhalten. Um sicherzustellen, dass Schrauben in einer gegebenen Anwendung die erforderlichen Anforderungen an die Festigkeit erfüllen, ist es wichtig zu wissen, was Scherfestigkeit und Zugfestigkeit sind und wie diese berechnet werden.

7 Minuten zu lesen

Auswahl von Magneten

Magnete haben in der Industrie eine wichtige Bedeutung. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Elektromotoren bis hin zu Sensoren und Aktuatoren. Die Auswahl des richtigen Magneten für eine spezifische Anwendung erfordert jedoch ein tiefes Verständnis der magnetischen Eigenschaften, Materialien und Konstruktionsmerkmale.

12 Minuten zu lesen

Eigenschaften von Kunststoffen - Welche Kunststoffe sind für den Maschinenbau geeignet?

Technische Kunststoffe sind aus der modernen Industrie nicht mehr wegzudenken. Insbesondere im Sondermaschinenbau finden sie vielfältige Anwendungen, da sie eine hohe Flexibilität und Formbarkeit aufweisen. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche Eigenschaften Kunststoffe bei Bauteilen und Normteilen im Sondermaschinenbau haben müssen. In diesem Artikel werden die wichtigsten Einsatzgebiete von Kunststoffen im Maschinenbau aufgezeigt.

4 Minuten zu lesen