Drehteile - Präzise konfigurierbare Make-to-Order (MTO)-Bauteile
Make-To-Order (MTO) Drehteile und Bauteile sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Fertigungsindustrie. Make-To-Order bedeutet wörtlich übersetzt "Fertigung auf Bestellung". Das heißt, dass die Produktion erst dann beginnt, wenn eine konkrete Bestellung vorliegt. Im Gegensatz zu Make-To-Stock (MTS), bei dem Produkte auf Vorrat produziert werden, werden MTO-Bauteile erst nach Auftragseingang hergestellt.
Was ist Make-to-Order (MTO)?
Bei diesem Fertigungsverfahren werden hoch konfigurierbare Sonderbauteile hergestellt und als Standardbauteile (mit Produktcode) global verfügbar gemacht. Ob im Maschinenbau, in der Verpackungsindustrie oder auch in der Medizintechnik - Drehteile werden überall benötigt und müssen höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Um diese Standards zu erfüllen, setzt MISUMI auf die Fertigung mittels Make-To-Order (MTO). Dabei wird das Produkt sofort nach Bestellung des Kunden produziert.
Der Vorteil von MTO liegt darin, dass eine hohe Flexibilität gewährleistet wird. Es können individuelle Anforderungen des Kunden berücksichtigt werden und es entsteht kein unnötiger Lagerbestand. Zudem kann durch den direkten Kontakt zwischen Kunde und Hersteller eine enge Zusammenarbeit entstehen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Welche Vorteile hat Make-To-Order?
Beim Make-To-Order Verfahren wird nur dann produziert, wenn tatsächlich Bedarf besteht. Dies hat den Vorteil einer geringeren Lagerhaltung von fertigen Produkten oder Bauteilen und somit auch einer Reduzierung des Kapitalbedarfs für Lagerbestände. MISUMI ist in der Lage, MTO-Bauteile innerhalb von 4-12 Tagen zu liefern, im Vergleich zu anderen Firmen, die gewöhnlich 1-3 Monate für die Lieferung benötigen.
Für Drehteile bietet sich Make-To-Order besonders an.
- Um höchste Präzision und Qualität zu garantieren, wird jedes Teil individuell für den Kunden gefertigt und angepasst.
- Durch effiziente Prozesse wird die Wartezeit zwischen Bestellung und Lieferung der Ware für den Kunden auf ein Minimum reduziert.
Durch diese Art der Produktion lässt sich zudem flexibel auf Änderungen im Markt reagieren: Sollte ein bestimmtes Produkt nicht mehr so stark nachgefragt sein wie zuvor oder es treten neue Trends am Markt auf - kein Problem! Sie können umschwenken und Ihre Ressourcen entsprechend neu ausrichten bzw. planen.
Was sind Drehteile?
Drehteile sind Bauteile, die durch das Verfahren der Drehbearbeitung hergestellt werden. Die Drehbearbeitung ist ein Fertigungsprozess, bei dem ein Werkstück auf einer Drehmaschine rotiert wird, während ein Schneidwerkzeug es bearbeitet und somit die gewünschte Form erzeugt. Diese Technik wird häufig verwendet, um zylindrische oder rotationssymmetrische Teile herzustellen.
- Maschinenbau und Sondermaschinenbau: Drehteile werden in verschiedenen Maschinen und Anlagen verwendet, um bestimmte Funktionen auszuführen oder eine mechanische Verbindung herzustellen. Drehteile werden in Maschinen für verschiedene Komponenten verwendet, wie Schrauben, Muttern, Wellen, Kolbenbolzen und Ventile.
- Elektronikindustrie: In elektronischen Geräten kommen Drehteile für Steckverbinder, Buchsen, Stiftleisten und andere Verbindungselemente zum Einsatz.
- Medizintechnik: Drehteile werden für medizinische Instrumente und Geräte wie Katheter, Implantate, Schrauben und Gehäuse verwendet.
- Hydraulik und Pneumatik: Drehteile werden in Systemen für Fluid- und Druckübertragung verwendet, beispielsweise für Hydraulikzylinder oder Ventile.
Wie werden Drehteile hergestellt?
Drehen ist ein Bearbeitungsprozess, bei dem ein Werkstück in einer Drehmaschine durch ein Werkzeug gedreht wird. Es kommt zur Anwendung, um Werkstücke auf eine bestimmte Form und Größe zu bringen.
Gedrehte Teile werden in verschiedenen Größen und Formen hergestellt, um den spezifischen Anforderungen der Branche gerecht zu werden, in der sie verwendet werden. Es gibt viele Arten von gedrehten Teilen, darunter Gewindeschrauben, Bolzen, Muttern, Schrauben, Naben, Unterlegscheiben und vieles mehr.
Automobilindustrie und NAAMS-Drehteile
NAAMS (North American Automotive Metric Standards) ist ein Zusammenschluss verschiedener Unternehmen und gibt eine Reihe spezifischer Standards vor. Diese Standards werden in der Automobilindustrie in Nordamerika verwendet, um ein einheitliches Vorgehen und eine einheitliche Qualitätssicherung bei der Produktion von Fahrzeugen zu gewährleisten.
Der Fokus auf das metrische System erleichtert - im Gegensatz zum zöllischen, imperialen System - die Zusammenarbeit und den Austausch von Teilen und Komponenten mit anderen weltweit üblichen metrischen Standards und Normen. Beispiele dafür sind DIN (Deutsches Institut für Normung) in Deutschland oder JIS (Japanese Industrial Standards) in Japan.
NAAMS deckt verschiedene Aspekte der Automobilherstellung ab, darunter Werkzeugbau, Presswerkzeugkomponenten, Stanzwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Fertigungstechniken.
Durch die strikte Einhaltung dieser Standards können Prozesseffizienz gesteigert und die Produktqualität verbessert werden. Dies ist besonders wichtig, da die Automobilindustrie hohe Ansprüche an Sicherheit und Präzision stellt.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass NAAMS-Standards speziell für die Automobilherstellung in Nordamerika entwickelt wurden und nicht notwendigerweise auf andere Industrien oder Regionen außerhalb Nordamerikas übertragbar sind. Jede Region und Industrie kann ihre eigenen spezifischen Standards und Normen haben, die den lokalen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden.
MISUMI bietet ein breites Spektrum an NAAMS-Komponenten und -Bauteilen an, die sich streng an diese Spezifikationen halten. Dadurch kann MISUMI sicherstellen, dass diese Produkte den Anforderungen der Automobilhersteller in Nordamerika entsprechen und nahtlos in die dortige Zulieferkette integriert werden können.
Drehteile bei MISUMI frei konfigurieren
MISUMI ist der perfekte Partner für alle, die auf der Suche nach hochwertigen und individuell anpassbaren Drehteilen sind. Mit einer breiten Auswahl an geometrischen Ausführungen und Konfigurationsmöglichkeiten bietet MISUMI seinen Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für ihre spezifischen Anforderungen.
Egal ob es um kleine oder große Stückzahlen geht - bei MISUMI finden Sie immer das passende Produkt. Unsere erfahrenen Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite und unterstützen Sie gerne dabei, das optimale Drehteil zu konfigurieren.
Dabei legt MISUMI höchsten Wert auf Qualität und Präzision. Alle unsere Produkte werden aus den besten Materialien gefertigt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass sie den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.
Was sind die beliebtesten MTO-Drehteile?
Zu den beliebtesten Drehteilen, die als MTO weltweit eingesetzt werden, zählen vor allem die MISUMI-Drehteile:
Oder verwenden Sie unsere Übersicht aller MTO-Produkte bei MISUMI.
Laden Sie Ihr 3D-Modell hoch und erhalten Sie sofort ein Angebot
Mithilfe Ihrer 3D-CAD-Daten können Sie bei meviy maßgeschneiderte Blechteile erstellen und bestellen. Es werden eine Vielzahl von Formen für kleine bis große lackierte Komponenten unterstützt, ebenso wie mehrere Materialien und Oberflächenbehandlungen.
Eine Vielzahl von Materialien, darunter Stähle, Aluminium und Polymere, steht zur Herstellung von Teilen zur Verfügung. Die Teile können in verschiedenen Größen gefertigt werden und sowohl standardisierte als auch individuelle Toleranzen haben. Zur Verbesserung der Leistung und Haltbarkeit können die Teile chemisch vernickelt oder eloxiert werden, um sie vor Korrosion und Verschleiß zu schützen.
Für Blechteile ohne Biegung können Sie auch “Versand am gleichen Tag” auswählen.
Um mehr zu erfahren, nutzen Sie die folgenden Links:
Oder nutzen Sie unsere FAQs.