Kegelradgetriebe
Ebenso wie Stirnradgetriebe gehören klassische Kegelradgetriebe zur Gruppe der Wälzgetriebe. Kegelradgetriebe bestehen aus einem als Tellerrad bezeichneten, größeren Kegelrad und einem als Ritzel bezeichneten, kleineren Kegelrad. Bei einfachen Kegelradgetrieben treffen sich die gedachten Kegelspitzen von Tellerrad und Ritzel in einem Schnittpunkt. Ihre Hauptcharakteristik besteht darin, dass die Achsen, auf denen die Zahnräder montiert sind, nicht parallel, sondern in einem Winkel zueinander angeordnet werden (häufig 90°). Dadurch ist es mithilfe von Kegelradgetrieben möglich, eine Umlenkung der übertragenen Kraft zu erreichen.
Anders verhält sich diese Eigenschaft, wenn das Tellerrad als Planrad ausgestaltet ist, sein Teilkegelwinkel also nahe 90° liegt. In diesem Fall ließe sich aufgrund der verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten keine 90°-Umlenkung bei Verwendung eines Kegelrads als Ritzel mehr erreichen. Falls diese Umlenkung dennoch gewünscht ist, können Kronenräder in Kombination mit einfachen Stirnrädern verwendet werden.