Produkt in Anwendung

LX-Einheiten - Berechnen der Lebensdauer mithilfe von Vorauswahlen und Berechnungstool

In der Industrie kommt es auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit an - besonders bei Lineareinheiten, die unter hohen Belastungen und in anspruchsvollen Produktionsumgebungen arbeiten. Doch wie lässt sich die Lebensdauer einer Lineareinheit genau bestimmen? Dieser Blogbeitrag zeigt Ihnen, wie Sie die Lebensdauer gezielt berechnen und welche Faktoren die Haltbarkeit Ihrer Systeme beeinflussen. Vermeiden Sie ungeplante Stillstände, optimieren Sie Ihre Wartungsintervalle und setzen Sie auf eine präzise Auslegung Ihrer Linearkomponenten.

19 Minuten zu lesen

Profilverbinder für Alu-Konstruktionsprofile - Zubehör

Für den effizienten Aufbau von Maschinenrahmen, Schutzumhausungen und Arbeitsplatzsystemen sind präzise abgestimmte Profilverbinder unerlässlich. MISUMI bietet im Webshop ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen, das unterschiedliche mechanische Anforderungen und Profilgeometrien abdeckt. Welche Lösungen gibt es und wie lassen sich diese umsetzen? In diesem Beitrag geben wir einen strukturierten Überblick über die verfügbaren Varianten und deren technische Einsatzbereiche.

9 Minuten zu lesen

Leitfaden zum Ablesen von Bügelmessschrauben

Wenn Bauteile innerhalb enger Toleranzen gefertigt werden, nimmt die präzise Handhabung von Bügelmessschrauben einen hohen Stellenwert ein. Doch korrektes Ablesen will gelernt sein: Welche Skalen gibt es? Was zeigt die Bezugslinie an? Und wie setzt sich der Messwert eigentlich zusammen? In unserem aktuellen Blogbeitrag werden Bügelmessschrauben ausführlich erklärt. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie analoge Bügelmessschrauben richtig ablesen - mit Praxisbeispielen, typischen Fehlerquellen und Tipps aus der Fertigungstechnik.

12 Minuten zu lesen

Phneumatik - Luftverbrauch und erforderliche Luftmenge für Pneumatikzylinder berechnen

Wie viel Druckluft benötigt ein Pneumatikzylinder wirklich? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Luftverbrauch doppeltwirkender Zylinder berechnen und welche Einflussgrößen dabei entscheidend sind. Beim industriellen Einsatz pneumatischer Systeme ist eine präzise Luftbedarfsanalyse unerlässlich, um Energie zu sparen und die Anlageneffizienz zu steigern. Wir zeigen praxisnah, worauf es bei der Berechnung ankommt, inklusive Formel, Beispiel und Tipps zur Optimierung.

8 Minuten zu lesen

Kontermuttern und andere Arten von Schraubensicherung

In industriellen Anwendungen entscheiden oft unscheinbare Details über Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Produktlebensdauer - dazu zählen auch Schraubensicherungen. Ob in Maschinenbau, Fördertechnik oder Robotik: eine gelöste Schraube kann teure Folgen haben. In diesem Blog werfen wir einen praxisnahen Blick auf die Kontermutter und stellen alternative Sicherungsmethoden vor - von Sicherungsmuttern über Klebstoffe bis zu formschlüssigen Lösungen - mit einer Bewertung der Wirksamkeit sowie einer klaren Einordnung nach Sicherungsprinzipien.

16 Minuten zu lesen

Langlebige Gleitlager und Wälzlager: Wie die gezielte Materialauswahl Reibung, Verschleiß und Korrosion minimiert

Lager sind zentrale Funktionsträger in nahezu allen Maschinen und Anlagen. Doch ihre Lebensdauer hängt nicht allein von Konstruktion und Schmierung ab, sondern maßgeblich von einer oft unterschätzten Größe: der richtigen Materialpaarung. Reibung, Verschleiß und Korrosion zählen zu den häufigsten Ausfallursachen von Lagerstellen, mit erheblichen Folgen für Effizienz, Wartung und Betriebssicherheit. Wer ihre Ursachen versteht und bereits in der Werkstoffauswahl gezielt gegensteuert, kann Standzeiten reduzieren, Energieverluste reduzieren und die Zuverlässigkeit ganzer Systeme steigern. In diesem Beitrag zeigen wir, wie tribologische Grundprinzipien, passende Metallpaarungen und gezielte Schutzmaßnahmen zusammenspielen - und warum die Werkstoffwahl in der Lagertechnik weit mehr ist als eine reine Festigkeitsentscheidung.

12 Minuten zu lesen