Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile
In diesem Blogartikel werden wir einen genaueren Blick auf Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile werfen, ihre Bedeutung für die Fertigungsqualität erläutern und ihre Anwendung im Maschinenbau beleuchten. Die Qualitätskontrolle von Blechteilen ist entscheidend für die Sicherstellung der Produktqualität und die Kundenzufriedenheit. Präzision und Genauigkeit sind im Maschinenbau und Sondermaschinenbau unerlässlich. Hier kommen Prüfmittel wie Prüfstifte, Positionierbuchsen und andere hochgenaue Positionierelemente zum Einsatz, die eine effektive und zuverlässige Überprüfung der hergestellten Teile ermöglichen.
Was sind Prüfmittel?
Prüfmittel sind Werkzeuge oder Vorrichtungen, die zur Überprüfung der Fertigungsqualität eines Produkts verwendet werden können. Sie können entweder manuell oder automatisch betrieben werden und reichen von einfachen Prüflehren bis hin zu komplexen elektronischen Testgeräten.
Prüfmittel und Prüfverfahren spielen besonders in der Qualitätssicherung von Blechteilen eine entscheidende Rolle und tragen dazu bei, dass diese eine gleichbleibende Qualität gewährleisten.
Je nach Anwendungsbereich gibt es verschiedene Arten von Prüfmitteln, wie z. B. dimensionale Messtechniken (Messschieber), elektrische Messtechniken (Multimeter), thermodynamische Messtechniken (Thermometer) und noch viele mehr. Die Auswahl des richtigen Typs hängt davon ab, welche Art von Produkt getestet und welcher Parameter überprüft wird.
Was ist die Besonderheit der Prüfmittel für Blechteile?
Diese Prüfmittel sind speziell dafür konzipiert, die Genauigkeit, Qualität und Konsistenz von Blechteilen zu überprüfen. Dazu gehören vor allem:
- Form- und Maßhaltigkeit: Die Prüfmittel müssen in der Lage sein, die Form und die genauen Abmessungen und Toleranzen des Blechteils zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es den Spezifikationen entspricht.
- Materialprüfung: Es ist wichtig, das Material des Blechteils zu überprüfen. Zum Beispiel, um sicherzustellen, dass es die richtige Härte aufweist und keine Defekte wie Risse oder Lunker (Hohlräume) enthält.
- Oberflächenqualität: Die Oberflächenbeschaffenheit und -qualität von Blechteilen ist oft kritisch, daher müssen Prüfmittel in der Lage sein, Unebenheiten, Kratzer oder andere Oberflächendefekte zu erkennen.
- Nicht-destruktive Prüfung: Die Prüfmittel sollten so gewählt werden, dass das Blechteil während der Prüfung nicht beschädigt wird.
Prüfstifte und Prüflehren-Stifte für Prüfeinrichtungen
Prüfstifte und Prüflehren-Stifte sind Werkzeuge, die für die Lageüberprüfung oder Ausrichtung von Bauteilen gedacht sind, z.B. Messvorrichtungen.
Prüfstifte und Prüflehren-Stifte bestehen aus einem zylindrischen Körper mit einer tolerierten Spitzengeometrie und Abmessung sowie einem Griff zum einfachen Handling des Stifts während dem Abstecken.
Die Hauptfunktion besteht in der Lageüberprüfung.
Es gibt verschiedene Typen dieser Präzisionsstifte zur Prüfung, zum Beispiel:
- Gewindelehre: Eine Gewindelehre wird verwendet, um metrische Außengewinde oder Innengewinde nach anerkannten Standards zu bestimmen (DIN ISO 1502:1996-12 / ASME B1.16M).
- Grenzlehrdorne: Diese Lehren ermöglichen es, schnell festzustellen, ob Bohrungen innerhalb vorgegebener Grenzwerte hergestellt wurden.
Bei der Auswahl des richtigen Prüfstifts sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören:
- Die Art der Überprüfung, die durchgeführt werden soll.
- Der Durchmesser und die Länge des Stifts, ausgehend von dem zu prüfenden Werkstück.
- Die zulässigen Toleranzen.
- Die Formgebung an seiner Spitze.
Positionierbuchsen für Prüfvorrichtungen
Positionierbuchsen für Prüfvorrichtungen (oder auch Prüflehrenbuchsen genannt) sind Komponenten, die in der Fertigungskontrolle und Qualitätskontrolle eingesetzt werden, um die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von Messungen und Prüfungen sicherzustellen. Diese Positionierbuchsen werden zum Beispiel in Prüflehren und Messvorrichtungen verwendet, um Bauteile oder Werkstücke auf ihre Maßhaltigkeit zu prüfen.
Positionierbuchsen für Prüfkomponenten können je nach Anwendung unterschiedliche Formen und Größen aufweisen. Einige sind einfache zylindrische Hülsen, während andere möglicherweise spezielle Formen oder Sonderkonturen haben, um eine präzisere Positionierung der Werkstücke zu ermöglichen. Positionierbuchsen können sowohl mit Innengewinde als auch mit einer Durchgangsbohrung ausgeführt sein, je nach den Anforderungen der spezifischen Anwendung.
Darüber hinaus können die Positionierbuchsen auch mit einer Beschichtung (z.B. chemisch vernickelt) versehen werden, um die Verschleißfestigkeit weiter zu verbessern.
Positionierkugeln für Prüfeinrichtungen
Positionierkugeln (oder auch Fixierkugel genannt) sind kleine Kugeln aus gehärtetem Stahl (z.B. EN 1.4125 Equiv.) mit einem Durchmesser von einigen Millimetern. Sie dienen dazu, Bauteile und Werkstücke auf einer Prüffläche exakt zu positionieren.
Zudem erhöht die präzise Lagebestimmung mittels dieser kleinen Helferlein auch noch einmal deutlich die Messgenauigkeit der Prüfeinrichtung. Die Kugeln sind robust und langlebig, sodass sie auch bei hoher Beanspruchung lange halten.
- (1) Positionierkugeln
- (2) Prüfkomponente
Zubehör für Prüfeinrichtungen
MISUMI bietet cleveres Zubehör für Prüfeinrichtungen und umfasst Hilfsmitteln, die in Verbindung mit Prüflehren und Messvorrichtungen verwendet werden - zum Beispiel, um die Handhabung vereinfachen.
Dazu gehören:
- Positioniersätze: Sie werden für die Positionierung von Vorrichtungsbefestigungsteilen und Vorrichtungsabnahmeteilen verwendet. Positioniersätze sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Messungen wiederholbar und genau sind.
- Stifthalteclips: Sie dienen dazu, Prüfstifte oder Messfühler sicher aufzubewahren, wenn sie gerade nicht benötigt werden.
Distanzbolzen und Distanzscheiben für Prüfeinrichtungen
Distanzbolzen und Distanzscheiben für Prüfeinrichtungen sind in ihrer Höhe mit sehr geringen Toleranzen gefertigt und dienen als genaue Auflage für Prüflinge.
Zunächst einmal gibt es verschiedene Materialien, aus denen Distanzbolzen hergestellt werden können. Die meisten Distanzbolzen und Distanzscheiben bestehen aus gehärtetem Stahl, da diese Materialien eine hohe Festigkeit aufweisen und somit präzise Messergebnisse ermöglichen. Für besonders empfindliche Bauteile eignen sich auch Auflagebolzen aus Kunststoff oder Keramik.
Anschlagelemente und Auflageelemente für Prüfeinrichtungen
Anschlagelemente und Auflageelemente sind wichtige Befestigungskomponenten für Prüfmittel, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, um Werkstücke oder Bauteile präzise zu positionieren. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Maschinenbau und Sondermaschinenbau, vor allem in der Prüftechnik und der Qualitätskontrolle. Dazu gehören zum Beispiel die Winkelskala aus Metall, Scharnier-Einheiten, Gleiteinheiten, Spannblöcke und Positionierblöcke.
Anschlagelemente dienen in erster Linie dazu, das zu prüfende Objekt sicher an Ort und Stelle zu halten. Dadurch wird verhindert, dass sich das Objekt während des Tests bewegt oder verrutscht.
Auflageelemente haben die Aufgabe, dem Objekt eine stabile Unterstützung zu bieten. Sie werden grundsätzlich für die Aufnahme der Prüfwerkzeuge und Prüfmittel verwendet.
Beide Elementtypen spielen auch bei der Genauigkeit einer Messung eine entscheidende Rolle: Wenn ein Anschlagelement oder Auflageelement nicht korrekt positioniert ist, kann dies Auswirkungen auf das Ergebnis haben
Spannstifte für Anschlagelemente für Prüfvorrichtungen
Prüflehrenspannstifte dienen dazu, das Zubehör für Prüfwerkzeuge in seiner Position zu arretieren.
Dabei gibt es verschiedene Arten von Spannstiften, die je nach Anforderung eingesetzt werden.
Prüfmittel regelmäßig warten und kalibrieren
Um sicherzustellen, dass das Ergebnis einer Prüfmessung korrekt ist, müssen Prüfmittel regelmäßig kalibriert werden. Kalibrierung bedeutet, dass die Lehre mit einer bekannten Referenz verglichen wird und die Abweichungen korrigiert oder dokumentiert werden.
Die Wartung ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass die Geräte immer in einem einwandfreien Zustand sind.