Arten, Merkmale und Verwendung von Sicherungsringen
Der Sicherungsring ist eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Konstruktion. Er wird verwendet, um einzelne Komponenten zu sichern und eine axiale Bewegung zu verhindern. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Sicherungsringen, ihre Merkmale und ihre Verwendung werfen.
Sicherungsringe für Wellen und Bohrungen
Sicherungsringe sind Normteile, die anhand normativer Vorgaben spezifiziert und gefertigt sind. Sicherungsringe werden dazu verwendet, axiale Lageverschiebungen von Bauteilen, die auf einer Welle oder in einer Bohrung montiert sind, zu verhindern. An seinen beiden Enden befinden sich Laschen, in die eine Bohrung eingebracht ist, sodass der Sicherungsring mithilfe eines Werkzeugs montiert und demontiert werden kann.
Dabei gibt es grundsätzlich zwei Arten der klassischen Sicherungsringe.
- Sicherungsringe für Wellen (Außenringe)
- Sicherungsringe für Bohrungen (Innenringe)
Merkmale von Sicherungsringen
Sicherungsringe haben eine Reihe verschiedener Eigenschaften, die sie einzigartig machen. Zum Beispiel sind sie in der Regel aus hochwertigem Metall oder Kunststoff hergestellt, was sie langlebig und langlebig macht. Sie sind auch sehr einfach zu installieren und zu entfernen, was sie ideal für den Einsatz in Anwendungen macht, in denen eine schnelle Montage erforderlich ist.
- Sicherungsringe sind kleine metallische Ringe, die dazu dienen, Zahnräder, Bolzen und Schrauben an ihrem Platz zu halten.
- Sie werden verwendet, um sicherzustellen, dass Teile nicht herausfallen und dadurch ein Mechanismus blockiert wird.
Verwendung von Sicherungsringen
Sicherungsringe werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Sie werden verwendet, um einzelne Komponenten zu sichern und zu verbinden, was sie ideal für den Einsatz im Maschinenbau macht. Sicherungsrinnge werden häufig als als eine einfache und in der Regel kostengünstige Lösung eingesetzt um zum Beispiel Bauteile auf einer Welle gegen Verschieben in axialer Richtung zu sichern. Einige Formen, wie z. Bsp. Lamellen-Sicherungsringe, können auch verwendet werden, um gleichzeitig zur axialen Sicherung auch als eine Form der Labyrinthdichtung zu dienen.
Sicherungsringe für Wellen (Außenringe) nach DIN 471
Der Innendurchmesser von Sicherungsringen für Wellen liegt nach der Montage formschlüssig auf der Nutfläche in der Welle an. Die Laschen zur Montag sind nach außen gerichtet.
Sicherungsringe für Bohrungen (Innenringe) nach DIN 472
Der Außendurchmesser von Sicherungsringen für Bohrungen liegt nach der Montage formschlüssig auf der Nutfläche in der Bohrung an. Die Laschen zur Montage sind nach innen gerichtet.
Weitere Arten von Sicherungsringen
Es gibt viele verschiedene Arten von Sicherungsringen. Die häufigsten sind Federringe, Wälzlagerringe, Runddichtringe und Schraubensicherungsringe.
- Wellenring
- Spiral-Sicherungsring
- Sprengringe
- Federringe sind die am häufigsten verwendeten Sicherungsringe. Sie werden in der Regel aus Stahl, Edelstahl oder Messing hergestellt. Sie werden verwendet, um Komponenten zu sichern und ungewolltes Lockern zu verhindern.
- Wälzlagerringe sind eine andere Art von Sicherungsring. Sie werden in der Regel aus Kunststoff oder Metall hergestellt und sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Sie werden verwendet, um die Wälzlager in Rädern und anderen mechanischen Bauteilen zu sichern.
- Runddichtringe sind eine andere Art von Sicherungsringen. Sie sind in der Regel aus Gummi oder Kunststoff hergestellt und werden als mechanische Dichtung zwischen zwei Bauteilen verwendet.
- Schraubensicherungsringe sind auch eine gängige Art von Sicherungsringen. Sie werden in der Regel aus Stahl oder Kunststoff hergestellt und dienen dazu, Schrauben zu sichern und zu verbinden.