Bohrbuchsen - Vorteile / Arten / Anwendung / Normenübersicht
Bohrbuchsen sind ein wichtiger Bestandteil bei der Bearbeitung von Werkstücken. Sie dienen dazu, das Bohrwerkzeug sicher und präzise zu führen und somit eine exakte Bohrung zu gewährleisten. In diesem Artikel werden die Vorteile, Arten, Anwendungen sowie Normenübersichten von Bohrbuchsen näher erläutert.
Was sind Bohrbuchsen und wofür werden sie verwendet?
Bohrbuchsen, auch Positionierbuchsen genannt, sind zylinderförmige Bauteile, die vor allem im Maschinenbau und im Fahrzeugbau täglich zum Einsatz kommen. Sie ermöglichen eine passgenaue Bohrung mit enger Toleranzeinhaltung und genauer Lagepositionierung.
Im Prinzip dienen Bohrbuchsen während Bohrungsarbeiten als Führungshülse. Das heißt, sie werden verwendet, um den Bohrer in der Bohrvorrichtung zu führen, damit dieser stabil und gerade laufen kann.
Dies ist beispielsweise beim sogenannten Tiefbohren von enormer Wichtigkeit, da bei diesem Verfahren erhebliche Kräfte wirken, die ein Verrutschen oder Abrutschen des Bohrers bedingen können. Durch die Verwendung von Bohrbuchsen werden solche Risiken eliminiert und es gelingen präzise und maßgenaue Bohrungen ohne Verlaufen oder Anreißen.
Bohrbuchsen werden auch Positionierbuchsen oder Zentrierbuchsen genannt, da über die gerundete Aufnahme der Bohrbuchse Zentrierstifte oder Auflagebolzen positioniert werden können.
Anwendungen für Bohrbuchsen
![]() |
![]() |
![]() |
| Zylindrische Bohrbuchse | Bundbohrbuchse | Steckbohrbuchse |
| Zylindrische Bohrbuchsen werden meist flächenbündig in der Bohrung eines Werkstücks versenkt. Sie können mit dem Bauteil abschließend montiert werden. | Bundbohrbuchsen werden bis zum Anschlag des Bundes versenkt. Sie können wieder demontiert werden. | Steckbohrbuchsen haben ähnlich wie die Bundbohrbuchsen einen Anschlag. Sie sind dafür ausgelegt einen möglichst schnellen und einfachen Austausch der Bohrbuchse zu gewährleisten. |
| Zylindrische Bohrbuchsen werden in Vorrichtungen verwendet, die nicht stark belastet werden, bspw. Führungen für Stifte oder Bohrführungen in weiche Materialien. | Bundbohrbuchsen lassen sich leichter montieren und bei Belastung mit axialen Kräften dient der Bund als Anschlag und verhindert damit zuverlässig das Hineinrutschen der Bohrbuchse in die Bohrung. | Steckbohrbuchsen lassen sich ebenfalls leicht montieren, aber noch leichter demontieren, da die Anschlagstifte entfernt werden und die Buchse durch die gerändelte Oberfläche leichter zu greifen und damit zu entfernen ist. |
Welche Vorteile haben Bohrbuchsen?
Bohrbuchsen sind Normteile mit enormer Vielfältigkeit und bieten zahlreiche Vorteile. Im Vergleich zum handgeführten Bohren wird der Bohrvorgang vereinfacht und verbessert, wodurch sich Bohrprozesse in der Industrie stark optimieren lassen.
- Wiederholgenauigkeit: Durch die Verwendung von Bohrbuchsen wird ein schnelles Bohren ermöglicht, da die Positionierung des Werkzeugs aufgrund der Buchse immer gleichbleibt. Folglich müssen die Bohrpunkte nicht nach jeder Bohrung neu ausgemessen werden.
- Präzision: Durch die Verwendung einer passenden Buchse wird eine hohe Genauigkeit beim Bohren erreicht. Durch ein maßgenaues Bohrbild kann wiederum der Bohrprozess optimiert werden.
- Gleichbleibende Qualität: Die Bohrlöcher haben aufgrund der Verwendung von Bohrbuchsen ein gleichbleibendes Ergebnis und sind so von derselben Qualität. Dies ist insbesondere bei Massenfertigungen von großer Bedeutsamkeit.
- Schutz vor Beschädigungen: Bohrbuchsen verhindern ein Verlaufen des Bohrers. Das Werkstück wird durch die Buchse geschützt, sodass keine Kratzer oder Beschädigungen an der Oberfläche entstehen.
- Niedriger Verschleiß: Eine geeignete Buchse reduziert den Verschleiß am eingesetzten Werkzeug.
Welche Arten von Bohrbuchsen gibt es?
Bohrbuchsen sind sehr vielfältig. Je nach Anforderung und Anwendung unterscheidet man drei verschiedene Ausführungen.
- Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179
- Bundbohrbuchsen nach DIN 172
- Steckbohrbuchsen nach DIN 173
Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179
Zylindrische Bohrbuchsen kommen in vielen industriellen Anwendungen zum Einsatz. Sie werden häufig als Führungselemente für Werkzeuge oder Maschinenteile eingesetzt und zeichnen sich durch ihre hohe Präzision und Robustheit aus.
Zu den besonderen Merkmalen von zylindrischen Bohrbuchsen zählen ihre zylindrische Form sowie die Tatsache, dass sie keine Anschlagkante haben. Aufgrund der fehlenden Anschlagkante haben diese Arten von Bohrbuchsen durchgängig denselben Innendurchmesser und Außendurchmesser.
Insbesondere bei weicheren Materialien, wie zum Beispiel Kunststoff, lassen sich zylindrische Bohrbuchsen exakt und passgenau einpressen, um ein äußerst präzises Bohrergebnis zu ermöglichen.
Bundbohrbuchsen nach DIN 172
Bundbohrbuchsen sind eine weitere spezielle Art von Bohrbuchsen, die in der Industrie weit verbreitet ist. Sie werden häufig als Führungselemente oder Lager verwendet und zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Präzision und Belastbarkeit aus.
Wie der Name schon andeutet, haben diese Arten von Bohrbuchsen an einem Ende einen Bund. Dieser umlaufende Bund verhindert, dass die Bohrbuchse bei der Bearbeitung des Werkstücks durch die Aufnahme der Bohrvorrichtung gedrückt werden kann. Aufgrund ihres Designs haben Bundbohrbuchsen zwei unterschiedliche Außendurchmesser.
Steckbohrbuchsen nach DIN 173
Ähnlich wie Bundbohrbuchsen verfügen auch Steckbohrbuchsen über zwei unterschiedliche Außendurchmesser. An ihrem größeren Außendurchmesser sind Steckbohrbuchsen häufig mit einer Kordelung ausgestattet, um eine optimale Griffigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügen diese Varianten an dem größeren Außendurchmesser über ein Rundsegment bzw. eine Kerbung. Auf diese Weise können die Buchsen befestigt werden, um ein Verdrehen der Buchse beim Bohren zu verhindern.
Gegenüber zylindrischen Bohrbuchsen haben Steckbohrbuchsen den Vorteil, dass sie sich einfach und schnell austauschen lassen. Es können also in kürzester Zeit durch einen Austausch der Steckbohrbuchse unterschiedliche Durchmesser gebohrt werden.
Durch den Einsatz unterschiedlicher Arten von Buchsen wird ein präzises Einpassen in die Bohrvorrichtung oder das Werkstück gewährleistet, was ebenfalls zu einer höheren Qualität des Endprodukts führt.
Wichtige Kenngrößen bei der Auswahl von Bohrbuchsen
Bei der Auswahl der richtigen Bohrbuchse gibt es zahlreiche Faktoren und Kenngrößen zu berücksichtigen. Neben dem Innendurchmesser und Außendurchmesser sind weitere Faktoren wie Material und Härtegrad, aber auch die Art der Abrundung und Befestigung zu berücksichtigen.
Nur mit der richtigen Bohrbuchse lassen sich ungenaue, fehlerhafte Bohrungen vermeiden und saubere, präzise Ergebnisse erzielen.
Abrundung der Bohrung - Form A und Form B
Grundlegend unterscheidet man bei Bundbohrbuchsen und zylindrischen Bohrbuchsen nach zwei unterschiedlichen Formen: Form A und Form B. Das Unterscheidungsmerkmal liegt dabei bei der Ausführung der Bohrung.
Bei Bohrbuchsen der Form A ist die Bohrung an einem Ende gerundet. Bei Buchsen der Form B hingegen sind die Bohrungen an beiden Enden gerundet.
In der Abbildung wird der Unterschied zwischen den beiden Formen A und B sehr deutlich dargestellt. Während bei Form A die Bohrung einseitig abgerundet wird, ist dies bei Form B an beiden Enden der Fall.
Form B ist für eine beidseitige Nutzung ausgelegt. Die abgerundeten Seiten reduzieren Spannungsspitzen und verbessern die Lebenszeit. Hingegen dazu kann die Form A bis zum Ausgang der Bohrung komplett durch die Passung geführt werden und bietet so eine höhere Präzision.
Die Auswahl der Form erfolgt nach den spezifischen Anwendungsfällen.
Was ist bei der Auswahl der richtigen Größe zu beachten?
Bei der Auswahl von zylindrischen Bohrbuchsen ist es äußerst wichtig, darauf zu achten, dass die Größe der Bohrbuchse perfekt auf den Bohrer abgestimmt ist.
Eine zu kleine Buchse führt dazu, dass der Bohrer nicht richtig eingeführt werden kann und somit eine unsaubere oder sogar blockierte Bewegung entsteht. Andererseits darf der Spielraum zwischen dem Bohrer und der Buchse auch nicht zu groß sein, da dies eine korrekte Führung des Werkzeugs unmöglich machen würde.
Die ideale Abstandsgrenze für Bohrbuchsen liegt in einem Bereich von 0.01 bis 0.03 mm - hierbei wird gewährleistet, dass das Werkzeug optimal geführt wird und ein präzises Ergebnis erzielt werden kann.
Aus welchen Materialien bestehen Bohrbuchsen?
Bohrbuchsen bestehen häufig aus sogenanntem Einsatzstahl. Als Einsatzstahl bezeichnet man unlegierten oder niedriglegierten Baustahl, der durch einen sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt gekennzeichnet ist. Der Vorteil dieses Materials liegt in der hohen Randhärte, die wiederum für eine optimale Verschleißfestigkeit der Oberfläche sorgt.
Eine hohe Randhärte birgt allerdings auch einige Nachteile, insbesondere wenn Bohrbuchsen aus Einsatzstahl in Kombination mit Zentrierstiften als Zentrierbuchsen verwendet werden. Hierbei kann es zur Beschädigung der Stiftspitzen durch Reibungskräfte und zu Verschleiß an den Buchsen aufgrund der hohen Belastungen kommen.
Um diese Probleme zu lösen, wurden neue Technologien entwickelt - sogenannte “schonende” oder “sanfte” Arten von Positionierungsbuchsen. Diese sind speziell darauf ausgelegt, die Stiftspitzen während des Ausrichtungsprozesses nicht zu beschädigen und gleichzeitig eine präzise Platzierung sicherzustellen.
Insbesondere Bohrbuchsen aus Messing sind sehr schonend und verhindern, dass Zentrierstifte übermäßig schnell verschleißen. Schonende Bohrbuchsen aus Messing finden Sie im umfangreichen Sortiment von MISUMI.
Warum Bohrbuchsen von MISUMI?
Alle Bohrbuchsen-Ausführungen haben ihre Vorteile und Nachteile, je nach Anwendungsbereich. Wichtig bei der Auswahl einer passenden Bohrbuchse sind neben den technischen Eigenschaften auch Faktoren wie die Umgebungstemperatur sowie mögliche Schmutz- oder Feuchtigkeitseinflüsse am Einsatzort.
Setzen Sie daher auf hochwertige Bohrbuchsen von MISUMI, um von einer längeren Lebensdauer Ihrer Maschine sowie einer höheren Produktivität dank präziserer Ergebnisse beim Bearbeitungsprozess zu profitieren.
MISUMI bietet ein umfangreiches Sortiment an Bohrbuchsen unterschiedlichster Art und kann so die enorme Vielfalt an Anforderungen abdecken. Unsere Bohrbuchsen werden nach den modernsten Fertigungsverfahren hergestellt und sind von höchster Qualität, um eine sichere Anwendung zu garantieren.
Im Shop haben Sie die Auswahl zwischen den Ausführungen von Bohrbuchsen auswählen:
Darüber hinaus finden Sie bei MISUMI noch weitere Maschinenbauteile, die für beispielsweise einen Vorrichtungsbau genutzt werden können: