Die optimalen Lager für Rotationswellen und Torsionswellen auswählen
Lager sind eine wesentliche Komponente für die Befestigung und Führung von Rotations- und Torsionswellen. Sie können die Lebensdauer Ihrer Anlage und Maschinen entscheidend beeinflussen, weshalb es wichtig ist, die richtige Wahl zu treffen. In diesem Artikel beschreibt, welche Lager für Rotations- und Torsionswellen am besten geeignet sind und worauf Sie bei der Auswahl achten müssen. Vor dem Lager kommt die Welle. Informieren Sie sich in diesem Artikel über Wellenarten im Maschinenbau.
Grundsätzliche Unterschiede und Toleranzen
Es gibt drei gängige Arten von Lagern, die für Rotations- und Torsionswellen verwendet werden: die radialen, die axialen Lager und eine Kombination der beiden.
Radiallager sind Lager, die sich in einem radialen (Rund-) Winkel bewegen. Diese Lager sind in der Regel aus Metall oder Kunststoff und können ein- oder zweireihig sein.
Axiallager sind Lager, die sich in einem axialen Winkel bewegen. Sie sind in der Regel aus Gummi, Kunststoff oder Metall und können ein- oder mehrreihig sein.
Kombinierte Axial-, Radiallager (Radialaxlager) können sowohl radiale als auch axiale Kräfte aufnehmen. Zum Beispiel Axial-Radial-Rollenlager für Gewindetriebe sind zweiseitig wirkende Genauigkeits-Axial-Zylinderrollenlager mit radialem Lagerteil.
Der entscheidende Unterschied der Lagerarten ist die Richtung der Last, welche auf ein Lager wirkt.
Die Toleranzklassen und die ihre Werte sind den entsprechenden Normen definiert. Für Radiallager gilt ISO 492 und für Axiallager gilt ISO 199.
Für schwere Lasten
Radiale Lager sind für schwere Lasten aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit am besten geeignet. Sie sind auch langlebiger und erfordern weniger Wartung als axiale Lager.
Für leichte Lasten
Axiale Lager hingegen sind für leichte Lasten geeignet, sind leiser und erfordern keine regelmäßige Wartung.
Überlegungen beim Kauf von Lagern
Schritt 1 - Größe und Form bestimmen
Der erste Schritt bei der Auswahl der richtigen Lager ist die Bestimmung der Größe, Form und Art des Lagers, die für Ihre Anwendung am besten geeignet sind. Dies bedeutet, dass Sie die Größe, Form und Art des Lagers, das Sie benötigen, genau bestimmen müssen. Es ist auch wichtig, dass Sie die Art des Lagers bestimmen, die für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.
Schritt 2 - Material auswählen
Danach sollten Sie die verschiedenen Arten von Lagermaterialien berücksichtigen, die für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.
Es gibt verschiedene Arten von Lagermaterialien, z. B. Stahl, Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium, Kunststoff und viele andere. Jedes Material hat seine eigenen Besonderheiten und Eigenschaften, die es für bestimmte Anwendungen ideal machen.
Schritt 3 - Genauigkeit festlegen
Darüber hinaus sollten Sie die Genauigkeit, die Lebensdauer und die Kosten des Lagers berücksichtigen. Einige Lager erfordern höhere Genauigkeit und längere Lebensdauer als andere, und die Kosten variieren je nach Größe, Form und Art des Lagers.

Lagerarten
Radiallager
Radiallager sind Lager, die für radiale Belastungen konzipiert sind. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen wie dem Antrieb eines Rades, dem Verschleißschutz von Wellen oder der Unterstützung von Lasten verwendet werden. Radiallager werden in der Regel aus Stahl hergestellt und ermöglichen eine geringe Reibung, hohe Belastbarkeit und hohe Genauigkeit. Radiallager im MISUMI Webshop einkaufen.

Axiallager
Axiallager hauptsächlich verwendet, um die Drehbewegung zwischen zwei Komponenten zu ermöglichen, und sie sind besonders effektiv, wenn es darum geht, das Äquivalent relativer Drehzahlen zu reduzieren.
Axiallager werden auch als Drucklager bezeichnet. Axiallager im MISUMI Webshop einkaufen.

Achsbolzen
Achsbolzen sind robust und sehr langlebig, sodass sie für eine lange Lebensdauer einsetzbar sind. Sie sind auch in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, sodass sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Scharnierbolzen
Der Scharnierbolzen besteht aus einem Stück kaltgewalztem Stahl, das mit einem Gewinde versehen ist. Dieses Gewinde ermöglicht es dem Scharnierbolzen, in die speziellen Löcher der Rotations- und Torsionswellen eingeführt zu werden. Nach dem Einbau wird er festgezogen, um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Elementen herzustellen.
Rillenkugellager
Rillenkugellager werden verwendet, um die Reibung und Verschleiß zwischen beweglichen Teilen zu reduzieren und ihren Betrieb zu erleichtern. Rillenkugellager sind auch in der Lage, hohe Drehzahlen zu bewältigen und sind daher für viele schnelle antriebsbasierte Anwendungen geeignet.
Sie werden normalerweise aus einem speziellen Metall wie Stahl hergestellt, um eine lange Lebensdauer und eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit zu gewährleisten. Diese Lager sind einfach zu installieren, zu warten und zu reparieren und bieten eine zuverlässige Lösung für viele Anwendungen. Rillenkugellager im MISUMI Webshop einkaufen.
Schrägkugellager
Schrägkugellager sind ein spezieller Lagertyp, der mehrere Wälzkörper auf einer horizontalen Welle aufnehmen kann. Dadurch wird ein wesentlich höherer Verschleiß und Widerstand gegen Vibrationen und Reibung erreicht, als es bei konventionellen Kugellagern der Fall ist. Schrägkugellager sind auch sehr präzise, wodurch sie in Anwendungen mit hoher Genauigkeit eingesetzt werden können. Schrägkugellager im MISUMI Webshop einkaufen.
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager wird zur Montage auf einer Welle mit schräger Achse verwendet. Sie sind mit einem Käfig ausgestattet, der mehrere Rollen enthält, die auf einem Kegelrollenprofil laufen. Dieser Lagertyp kann eine deutlich höhere Belastung aushalten als herkömmliche Lager, da er eine größere Reibung aufweist. Kegelrollenlager ermöglichen eine einfache und präzise Positionierung von Rotoren und werden daher in Anwendungen mit hohem Drehzahlbereich und hoher Genauigkeit eingesetzt. Kegelrollenlager im MISUMI Webshop einkaufen.
Vierpunktlager
Vierpunktlager werden in Maschinen verwendet, um die Bewegung von Teilen und Bestandteilen in eine bestimmte Richtung zu steuern. Diese Lager bestehen aus vier Punkten, die sich gegenüberliegen und die Drehbewegungen unterstützen. Die vier Punkte sind auf einer Welle montiert, die sich in der Mitte des Lagers befindet. Vierpunktlager im MISUMI Webshop einkaufen.
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager bestehen aus einer Reihe von Rollen, die zwischen zwei Ringen angeordnet sind. Diese Rollen sind so angeordnet, dass sie sich in axialer Richtung bewegen, wodurch eine kontinuierliche Gleitbewegung ermöglicht wird. Diese Lager sind robust und langlebig und ermöglichen eine hohe Lastkapazität. Sie werden häufig in Maschinen und zur Unterstützung von Rotationswellen und Torsionswellen eingesetzt. Pendelrollenlager im MISUMI Webshop einkaufen.
Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen
Bei der Auswahl von Lager für Rotationswellen und Torsionswellen ist die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen ein wichtiger Faktor. Je nachdem, wie die Wellen eingesetzt werden, muss das richtige Lager für die jeweiligen Umgebungsbedingungen ausgewählt werden. Beispielsweise müssen Wellen, die in einer Umgebung mit hohem Feuchtigkeitsgehalt eingesetzt werden, gegen Korrosion geschützt werden.
Unter Umständen müssen auch bestimmte Lagermaterialien oder Lagerstrukturen wählen, die gegen schädliche Einflüsse wie extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und chemische Substanzen resistent sind. Außerdem müssen auch die spezifischen Anforderungen und Einsatzbereiche berücksichtigt werden. Beispielsweise werden in einer sehr rauen Umgebung, in der die Wellen eine hohe Belastung erfahren, robustere Lager erforderlich sein.
Konfigurieren Sie Ihre Bauteile
Mit dem MISUMI-Konfigurator können Sie Wellen und andere Bauteile frei konfigurieren.
Wählen Sie die Bauteile-Art und stellen Sie die gewünschten Spezifikationen und Merkmale ein.
CAD Bibliothek
Nutzen Sie unsere umfangreiche CAD Bibliothek, um das optimale Bauteil für Ihre Komponenten und Anwendungen zu verwenden. Laden Sie sich ihr konfiguriertes Bauteil kostenlos auf unserer Webseite herunter.
Die heruntergeladenen Bauteile können Sie anschließend in Ihr CAD-Programm importieren.