Spezialkunststoffe in der Praxis - Eigenschaften, Widerstandskraft und Anwendungsbeispiele

Spezialkunststoffe kommen dann zum Einsatz, wenn Anwendungen hohe Ansprüche an das Material stellen oder besondere Eigenschaften gefordert sind. Ihre häufig isolierende Eigenschaft und hohe Resistenz gegenüber Wasser und Chemikalien machen sie zu einem verlässlichen, wartungsarmen Material. So ist es kein Wunder, dass Spezialkunststoffe neben vielen technischen Bereichen auch in Verbindungselementen, wie Schrauben und Muttern, verwendet werden. Im folgenden Artikel geben wir einen Überblick über verschiedene Spezialkunststoffe und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Was sind Spezialkunststoffe?

Spezialkunststoffe wurden entwickelt, um Anforderungen zu erfüllen, denen gewöhnliche Kunststoffe nicht gerecht werden. Die besonderen Eigenschaften werden z.B. durch eine Modifikation der chemischen Zusammensetzung oder spezielle Herstellungsverfahren erreicht. Spezialkunststoffe, oder auch Hochleistungskunststoffe, sind oft auf eine Eigenschaft spezialisiert.

Herstellung von Spezialkunststoffen

Bei der Herstellung von Spezialkunststoffen kommt es vor allem auf die Materialzusammensetzung an, um am Ende die gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Nachfolgendes Beispiel beschreibt die Herstellung von PTFE:

Herstellung am Beispiel von PTFE

Polytetrafluorethylen, kurz PTFE, entsteht aus chloriertem Kohlenwasserstoff. Es kann mit zwei Verfahren hergestellt werden, welche sich je nach gewünschtem Ausgangsprodukt (Pulver oder Dispersion) unterscheiden. Dem chlorierten Kohlenwasserstoff werden partiell Fluoride beigefügt, was dazu führt, dass zunächst die Gase Chlordifluormethan und Tetrafluorethylen entstehen. Im Anschluss wird das Tetrafluorethylen unter Ausschluss von Sauerstoff und Anwendung von hohem Druck in einer wässrigen Phase gelöst und durch Zugabe einer wässrigen Initiatorlösung zu PTFE polymerisiert. Da PTFE nicht wasserlöslich ist, fällt es in der wässrigen Phase aus. Das PTFE wird dann durch Filtrieren und Trocknen in Form eines Pulvers gewonnen. Soll als Ausgangsprodukt eine Dispersion gewonnen werden, wird der wässrigen Lösung vor der Zugabe des Initiators ein Dispergiermittel beigefügt.

Arten von Spezialkunststoffen

Es gibt eine Reihe von Kunststoffen, die sich zur Herstellung von Komponenten für spezialisierte Anwendungen, wie z.B. Kunststoffschrauben eignen. Bei MISUMI bieten wir unterschiedlichste Bauteile aus folgenden Kunststoffen an:

Überblick über verschiedene Spezialkunststoffe
Kurzname Name Gefüge Einordnung Beschreibung
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol amorph Standardkunststoffe Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung, sehr hart
Bakelit Phenoplaste auf der Basis von Phenol und Formaldehyd Duroplast technische Kunststoffe Bakelitplatten von MISUMI eignen sich als Isolierungsplatten für Schalttafeln, Steuergeräte sowie für Unterbrecher. Die Ausführung auf Papierbasis ist in Naturfarbe und schwarz verfügbar, eine stärkere Ausführung auf Stoffbasis ist ebenfalls verfügbar. Die Bakelit-Farbe (Naturfarbe) kann je nach Fertigungscharge variieren. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualität.
ETFE Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer teilkristallin Hochleistungskunststoffe Fluoriertes Co-Polymer aus Tetrafluorethylen und Ethylen. Hat sehr gute Eigenschaften gegen mechanische Einflüsse, elektrisch isolierend, chemisch sehr beständig, für Einsatz in hohen Temperaturbereichen geeignet.
FEP Fluorethylenpropylen teilkristallin Hochleistungskunststoffe Polymer. auch als TEFLON bekannt (Gruppe Fluorpolymere), hervorragende chemische Korrosionsbeständigkeit, hervorragende Temperaturbeständigkeit, wird häufig als Dichtungs- und Füllmaterial verwendet, FEP hat einen größeren Reibungskoeffizienten und eine niedrigere kontinuierliche Betriebstemperatur als PTFE.
MC-Nylon Name für eine Gruppe langkettiger polymer Amide (PA) / Nylon teilkristallin technische Kunststoffe Monomer-Casting. Hat eine bessere Abriebfestigkeit als POM, wird allgemein bei Platten für Linearführungen eingesetzt. MISUMI stellt drei verschiedene Gleit-Kategorien her: Gleit-Kategorie mit stark verbesserter Gleitleistung, Hochfestigkeitskategorie mit ausgezeichneter Festigkeit und Leitfähigkeitskategorie für den Einsatz um elektrische Komponenten herum, die elektrostatischen Schutz erfordern. Eine Kategorie mit guter Wetterbeständigkeit, die vor starker Abnutzung schützt, ist ebenfalls verfügbar. Allgemeine Eigenschaften: Zähigkeit, Festigkeit, Abrieb- und Ermüdungsbeständigkeit, niedriger Reibungskoeffizient.
PA 12 Polyamid 12 / Nylon 12 teilkristallin technische Kunststoffe Typische Eigenschaften von Nylon: hohe Zähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Wasseraufnahme (Weichmacher), gute Verschleißfestigkeit, beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe, gute Gleit- und Reibeigenschaften, hohe Schlagzähigkeit, Einsatz KFZ und Luftfahrt für Kraftstoff-, Hydraulikleitungen usw.
PA6 Polyamid 6 / Nylon 6 teilkristallin technische Kunststoffe Typische Eigenschaften von Nylon: hohe Zähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Wasseraufnahme (Weichmacher), gute Verschleißfestigkeit, beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln, gute Gleit- und Reibeigenschaften, hohe Schlagzähigkeit, hohe machanische Dämpfeigenschaften
PBT Polybutylenterephthalat teilkristallin technische Kunststoffe Hohe Abriebfestigkeit, hohe Schlagzähigkeit, Festigkeit und Steifigkeit etwas geringer als PET, sehr gute Gleit- und Verschleißeigenschaften, gut elektrisch isolierend, chemikalienbeständigkeit vergleichbar mit PET, Einsatz für Gleit- und Rollenlager, Schrauben, Steckerleisten, Teile von Haushaltsgeräten
PC Polycarbonat amorph technische Kunststoffe Höchste Schlagfestigkeit unter den transparenten Kunststoffen (ca. 30 Mal höher als PMMA), hervorragende Temperaturbeständigkeit und weitreichender Einsatz.
PE Polyethylen teilkristallin technische Kunststoffe Guter elektrischer Isolator, hohe Zähigkeit, gutes Gleitverhalten, niedrige Härte und Festigkeit, geringer Verschleiß, gute Beständigkeit gegen viele Säuren, Basen, Fette und Öle. Unterscheidungsmerkmal Dichte. In PE-LD und PE-HD mit jeweils etwas abweichenden Eigenschaften (LD ist weicher, flexibler und bruchfester, aber weniger beständig gegen Abrieb als HD) Einsatz: Haushaltswaren, Lagerbehälter, Transportboxen, Fahrzeugtanks usw.
PEEK Polyetheretherketon teilkristallin Hochleistungskunststoffe PEEK ist ein sehr guter, leistungsstarker teilkristalliner technischer Kunststoff. Es besitzt die höchste Chemikalienbeständigkeit unter den technischen Kunststoffen. PEEK kann nur in konzentrierter Schwefelsäure gelöst werden. Es weist hervorragende Wärmebeständigkeit, Abriebfestigkeit, Flammwidrigkeit und Hydrolysebeständigkeit auf.
PET Polyethelenterephthalat amorph oder teilkristallin technische Kunststoffe Ca. 4 Mal höhere Schlagfestigkeit als PMMA, umweltfreundlicher Werkstoff, der beim Verbrennen keine giftigen Gase freisetzt und kostengünstig ist.
PE-UHMW
(auch: UHMW-PE)
UHMW-Polyethylen teilkristallin Standardkunststoffe UHMW-Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht. Hat eine sehr gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit, hohe chemische Beständigkeit gegen Chemikalien, gute Gleiteigenschaften, selbstschmierend und ist sehr schlagfest.
PFA Perfluoralkoxy teilkristallin Hochleistungskunststoffe Polymer auch als TEFLON bekannt (Gruppe Fluorpolymere). Es vereint die chemischen Eigenschaften von PTFE mit den mechanisch-technischen Eigenschaften von FEP. PFA ist chemikalienresistent, temperaturbeständig, UV-strahlungsbeständig, hervorragende elektrisch isolierend und äußerst witterungsbeständig.
PI Polyimid amorph Hochleistungskunststoffe Nicht schmelzbar, hervorragende Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit, hohe Formstabilität, sehr gute Reibungs- und Verschleißeigenschaften.
PMMA Polymethylmethacrylat amorph Hochleistungskunststoffe Auch als Acrylglas oder unter dem Markennamen Plexiglas bekannt. Es hat hervorragende Transparenz, Wetterbeständigkeit und Zerspanbarkeit, mittlere Festigkeit, hohe Steifheit, ist relativ spröde, hat gute elektrische Isoliereigenschaften, poliergähig, beständig gegen Säuren und Laugen mittlerer Konzentration.
POM Polyacetal teilkristallin technische Kunststoffe Ausgezeichnete mechanische Festigkeit, wird als Werkstoff in vielen Fällen bei Rädern, Rollen und Zahnrädern eingesetzt.
PP Polypropylen teilkristallin Standardkunststoffe Hohe Festigkeit und Härte, gute chemische Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Basen und Lösungsmitteln, guter Isolator, Einsatz in Lebensmittelindustrie, aber auch Möbel, Automobil und chemisch-pharmazeutische Industrie.
PPS Polyphenylensulfid teilkristallin Hochleistungskunststoffe PPS ist ein hervorragender kristalliner technischer Kunststoff. Es verfügt über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, und auch bei längerem Gebrauch bei hohen Temperaturen werden die physikalischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Außerdem weist es hervorragende Chemikalienbeständigkeit, mechanische und elektrische Eigenschaften sowie Maßbeständigkeit auf.
PPS / HPV PPS faserverstärkte Polyphenylensulfid-Typ   technische Kunststoffe Techtron® HPVPPS ist ein Produkt, das auf dem überragend hitze- und chemikalienbeständigen PPS basiert und eine deutlich verbesserte Gleitfähigkeit aufweist. Ist anwendbar für Hochtemperatur-Gleitteile und Anwendungen mit hohem PV-Wert.
PTFE und PTFE (F4) Polytetrafluorethylen teilkristallin Hochleistungskunststoffe Polymer auch als TEFLON bekannt (Gruppe Fluorpolymere). Hat eine hervorragende chemische Korrosionsbeständigkeit, hervorragende Temperaturbeständigkeit, wird häufig als Dichtungs- und Füllmaterial verwendet. PTFE hat einen geringeren Reibungskoeffizienten (gilt momentan als das glattestes Material das es gibt) und eine höhere kontinuierliche Betriebstemperatur als FEP.
PVC Polyvinylchlorid teilkristallin Standardkunststoffe Ist beständig gegen Säuren, Laugen, Alkohol, Öl und Benzin, schwer entflammbar, geringe Wärmeleitfähigkeit, sehr gut isolierend bei Strom, Licht und Schall.
PVDF Polyvinylidenfluorid teilkristallin Hochleistungskunststoffe beständig gegen eine Vielzahl an Chemikalien, hohe mechanische Festigkeit, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Einsatz: Apparatebau, Verpackungen, Lebensmitel- und Pharmaindustrie, Elektrogeräte aller Art, Schläuche, Gleitleisten, Schrauben usw.
RENY Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6 -Nylon kristallin technische Kunststoffe RENY basiert auf dem Polyamid MXD6 und kristallinem technischen Kunststoff, der mit 50% Glasfasern verstärkt wurde. Es verfügt über die höchste Festigkeit und Elastizität bei Kunststoffen und zeigt außerdem sehr gute Öl- und Hitzebeständigkeit. Es kann daher als Alternative zu Metall eingesetzt werden.
Hochleistung Technisch Standard PPS, PEK, PEEK, ETFE, FEP, PVDF PI, PMMA PCM, PA6, PA 66, MC Nylon PA 11/12, PBT, PE, PET PC, PMMA PP, PE-HD, PE-LD, PE-LLD, PVC ABS, PS, PS-HI teilkristallin g isolation="isolate"> amorph Preis und Leistung Produktionsvolumen

Vor- und Nachteile von Kunststoff

Verbindungselemente aus Kunststoff haben folgende Vorteile:

  • Sie haben meist eine isolierende Wirkung, sowohl thermisch als auch elektrisch.
  • Sie dehnen sich oft ähnlich natürlicher Werkstoffe aus.
  • Sie sind häufig resistent gegenüber Wasser und vielen Chemikalien.

Nachteile sind, dass sie, verglichen mit Verbindungselementen aus Metall, häufig eine geringere Widerstandsfähigkeit gegen Zug- und Druckkräfte, sowie eine niedrigere maximale Anwendungstemperatur haben. Das sollte z.B. bei der Auswahl von Kunststoffunterlegscheiben berücksichtigt werden.

Chemische Widerstandsfähigkeit ausgewählter Kunststoffe

In der nachfolgenden Tabelle gibt es einen Überblick über die chemische Widerstandsfähigkeit ausgewählter Kunststoffe:

Chemische Widerstandsfähigkeit ausgewählter Kunststoffe
  PC PPS RENY PEEK PVC PP PTFE PFA PVDF Keramik POM PA6 PA66 PA12
  Säuren
Salzsäure 10% o o x o o o o o o o x x x x
Schwefelsäure 10% o o x o o o o o o o x x x ^
Schwefelsäure 50% ^ x x x x - o o o ^ x x x x
Salpetersäure 10% o o x o o o o o o ^ x x x x
Salpetersäure 50% ^ x x x x - o o o ^ x x x x
Fluorwasserstoffsäure 10% o ^ x - - o o o o x x x x -
Fluorwasserstoffsäure 50% ^ x x x - ^ o o ^ x x x x -
Phosphorsäure o ^ x o o o o o o x x x x ^
Ameisensäure o o x ^ ^ o o o o - x x x x
Essigsäure o o x o ^ o o o o - ^ x x ^
Zitronensäure o o ^ o o o o o o - ^ ^ ^ ^
Chromsäure o ^ x o o o o ^ o ^ - ^ - ^
Borsäure o o ^ o o o o ^ o ^ - ^ - o
  Alkohole
Methanol ^ o - o o - o o o o o - - ^
Butanol - - - o - - - - o - o - - -
Glykol o o - o - - o o - o o - - o
  Aldehyde und Ketone
Acetaldehyd x - o o - o o o o o o - - ^
Aceton x o - o - - - - - - - - - -
Formalin - - - o - - - - - - - - - -
Methylethylketon - - - o - - - - - - - - - -
  Alkali
Ammoniak x o o o o o o o o - x o o o
Natriumhydroxid 10% - o o o o o o o o - ^ o o o
Kaliumhydroxid 10% x ^ o o o o o o o - ^ o o o
Calciumhydroxid o ^ x o o o o o o - o x x o
  halogenierte organische Stoffe
Tetrachlorkohlenstoff - - - o - - - - o - - - - -
Perchlorethylen - - - o - - - - o - - - - -
Freon 12 - - - o - - - - - - - - - -
  Kohlenwasserstoffe
Benzol x - - o - - - - o - - - - -
Toluol x o - o - - - - o - - - - -
Xylol - - - o - - - - - - - - - -
Cyclohexan - - - o - - - - ^ - - - - -
Napthalene - - - o - - - - - - - - - -
  anorganische Chemikalien
Wasser o o o o o o o o o o o ^ ^ o
Schwefelwasserstoff o o o o - o o o o - ^ o o o
Schwefeldioxid - ^ o o - o o o - - o o o -
Natriumchlorid o - o o - o o - o - o o o -
Ammonsalpeter x o o o - o o o o - ^ o o -
Natriumnitrat - o o o - o o o o - ^ o o o
Natriumacetat x - o o - o o - o - o o o -
Calciumkarbonat o o o o - o o o o - o o o -
Calziumchlorid o o o o - o o o o - o o o o
Magnesiumchlorid o o o o o o o o o - o o o -
Magnesiumsulfat o o o o o o o o o - o o o -
Zinksulfat o o o o - o o o o - ^ o o o
Wasserstoffperoxid o ^ ^ o o o o o o - x ^ ^ ^
  Chemikalien
Harnstoff o - - o - o - - - - ^ - - -
Waschmittel o - o o - o - - - - o o o -
o = kann verwendet werden
^ = kann unter bestimmten Umständen verwendet werden
x = kann nicht verwendet werden
- = keine Daten

Anwendungsbeispiel: Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben

Distanzhülsen werden in vielen Konstruktionen eingesetzt, um einen Abstand zwischen zwei Bauteilen zu schaffen. Sie sind zylindrisch und können aus Kunststoff, Gummi oder Metall bestehen. Der Zweck kann sein, zu isolieren, Reibung zu verringern oder Bewegungen zu kontrollieren. Distanzhülsen aus Kunststoff bieten dabei gegenüber metallischen Distanzhülsen einige Vorteile: Sie sind isolierend (je nach Werkstoff thermisch oder elektrisch) und sie ähneln in ihren Eigenschaften natürlichen Werkstoffen. Kunststoffhülsen dehnen sich z.B. in ähnlichem Maße aus wie Holz u.a. weiche Materialien.

Die isolierende Eigenschaft machen Kunststoffhülsen zum idealen Bauteil in der Elektrotechnik, z.B. zur Fixierung von elektronischen Bauteilen auf einer Leiterplatte oder zur korrekten Ausrichtung und zum Einhalten von sicheren Abständen zueinander. Auch im Maschinenbau werden Distanzhülsen oft verwendet, um Bauteile in präziser Position zu halten oder Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit wäre als Lagerbuchse oder Montagehilfe von leichten Bauteilen.

Kunststoffhülse als Lagerlaufring
Kunststoffhülse als Lagerlaufring
  • 1- Kunststoffhülse mit Führung
  • 2 - Rotationswelle
  • 3 - Synchronriemenscheibe
  • 4 - Kugellager
  • 5 - Lagergehäuse mit Lager
  • 6 - Antriebsrad

Sollen Kunststoffscheiben eingesetzt werden, die dennoch leitfähig sind, bietet MISUMI neben Standardausführung auch leitfähige und antistatische Ausführungen aus MC Nylon.

Verschiedene Kunststoffe kommen außerdem bei Unterlegscheiben zum Einsatz. Auch hier ist die thermische und elektrische Isolierung das ausschlaggebende Kriterium für die Verwendung. MISUMI bietet z.B. auch Kunststoffscheiben mit Gleiteigenschaften. Scheiben und Hülsen aus Fluorkunststoff reduzieren z.B. Reibungswiderstände bei Scharnierkonstruktionen. Scheiben aus Polyetheretherketon (PEEK) wiederum können durch ihre hervorragenden wärmeisolierenden Eigenschaften (Schmelzpunkt liegt bei bis zu 300°C, je nach Stärke und Zusammensetzung) in Heiz- und Kühlleitungen eingesetzt werden.