Sechskantmutter
Sechskantmutter

Sechskantmuttern - JIS-normierte Sechskantmuttern mit Informationen zur Auswahl

Sechskantmuttern (auch als Hex-Muttern bezeichnet) sind eine der am häufigsten verwendeten Muttern in der Maschinenbaubranche. Sechskantmuttern sind seit Jahrzehnten ein wesentliches Element bei der Montage von Maschinenteilen, die eine korrekte Befestigung und eine hohe Betriebssicherheit erfordern. In vielen Ländern, einschließlich Japan, gibt es Normen für die Spezifikationen dieser Muttern. Dieser Artikel wird sich auf die japanische Norm JIS konzentrieren und diskutieren, was sie für Sechskantmuttern bedeutet.

7 Minuten zu lesen

Gleitlager in der Praxis: Auswahl und Montage

Gleitlager sind eine Art von Lagern, die in Maschinen eingesetzt werden, um die Bewegungen von Welle und Lager zu erleichtern. Sie werden auch als Gleitschalen, Gleitlagerbuchsen, Gleitlagerhülsen oder Gleitlagerhüllen bezeichnet.

8 Minuten zu lesen
Funktionsweise eines Schneckengetriebes
Funktionsweise eines Schneckengetriebes

Schneckengetriebe - geräuscharme Übersetzungskünstler

Schneckengetriebe sind ein wichtiger Bestandteil der Konstruktion vieler Maschinen und Anlagen. Sie bieten eine hohe Übersetzung und Drehmomentübertragung und nehmen dabei durch die platzsparende Bauweise nur einen kleinen Raum in der mechanischen Anwendung ein. Um die bestmögliche Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden, ist es wichtig, die richtigen Bauteile anhand der erforderlichen Spezifikationen und Leistungsanforderungen zu wählen.

7 Minuten zu lesen
Manometer
Manometer

Manometer - Grundlagen, Arten und Funktion von Druckmessgeräten

Manometer sind Instrumente und Geräte, die in der Messtechnik zur Messung des Drucks in einem System verwendet werden. Sie beruhen auf den physikalischen Grundsätzen der Hydraulik oder Pneumatik.

9 Minuten zu lesen

Manuelle Positioniereinheiten - Präzision auf kleinem Raum

Positioniereinheiten spielen eine zentrale Rolle in der Mechanik und sind für Konstrukteure in vielen verschiedenen Anwendungen unerlässlich. In diesem Artikel werden wir uns mit der Funktionsweise von Positioniereinheiten, ihren verschiedenen Arten und deren Anwendungen beschäftigen.

7 Minuten zu lesen

Normteile und ihre Bedeutung für die Industrie

Genormte Teile sind Bauteile, die nach einem bestimmten Standard hergestellt werden. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen Industrie, da sie eine Reihe von Vorteilen bieten. Dieser Artikel erläutert, was genormte Teile sind, und erklärt die Vorteile und Nachteile, die sie mit sich bringen.

9 Minuten zu lesen

Stahlwerkstoffe, Stahl und industrielle Materialien: Ein Leitfaden für die optimale Auswahl von Stahl für Ihre Anwendungen

Industrielle Materialien sind sehr vielfältig und umfassen Metall (z. B. Stahl), Polymere, Glas und Komposite. Es ist wichtig, sich mit diesen Materialien auseinanderzusetzen, da sie für viele Anwendungsbereiche verwendet werden.

6 Minuten zu lesen

Die stärksten Oberflächenbehandlungen für Metalle - Unverwüstlich, langlebig und wartungsarm

Die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung hängt stark davon ab, welche Anforderungen an die Oberfläche gestellt werden. Es gibt zahlreiche verschiedene Oberflächenbehandlungen, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. In diesem Blog-Artikel stellen wir die stärksten, härtesten und langlebigsten Oberflächenbehandlungen vor.

4 Minuten zu lesen

Metalle und Oberflächenbehandlungen - Ein Überblick

Oberflächenbehandlung in der Industrie ist ein Prozess, bei dem eine Oberfläche eines Werkstücks bearbeitet wird, um ihre mechanischen, chemischen oder optischen Eigenschaften zu verbessern oder zu ändern.

8 Minuten zu lesen

Dämpfende Materialien in der Mechanik und Konstruktion: Ideen, Anwendungen und Vorteile

Dämpfende Materialien sind in der Mechanik und Konstruktion unerlässlich. Sie werden verwendet, um Erschütterungen und Vibrationen zu dämpfen und den Betrieb von Maschinen und Anlagen zu verbessern. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften, können sie in unterschiedlichen mechanischen und technischen Anwendungen verwendet werden.

8 Minuten zu lesen

Wellenkupplungen – Grundlagen und Anwendungsbereiche

Dieser Blog-Artikel bietet eine Einführung in die Funktionsweise von Kupplungen und die verschiedenen Arten, die heutzutage verwendet werden.

6 Minuten zu lesen

Linearkugellager und Linearlager optimal in Führungssysteme mit höchster Präzision einsetzen

Lineare Führungssysteme zeichnen sich besonders durch ein Laufverhalten mit geringer Reibung und der Fähigkeit aus, Querkräfte aufzunehmen, ohne dabei stark verformt zu werden. Linearkugellager und Linearlager werden in Führungssystemen eingesetzt, wo es auf höchste Präzision, lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit ankommt.

7 Minuten zu lesen

Treffen Sie Ihre Wahl zwischen Federn und Gasfedern

Federn und Gasfedern sind zwei der am häufigsten verwendeten Arten von Federungen. Sie dienen dazu, Kräfte zu speichern und sie bei Bedarf wieder freizusetzen. Doch welche Art von Feder eignet sich für welchen Anwendungsfall?

8 Minuten zu lesen

Wellenarten im Maschinenbau - Linearwellen, Rotationswellen, Stangen und wie man immer die richtige Wahl trifft

Wellen sind eine wichtige Komponente der Maschinenbauindustrie, da sie eine Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten herstellen. Es gibt verschiedene Arten von Wellen, die im Maschinenbau verwendet werden, einschließlich Linearwellen, Rotationswellen und Stangen. Wenn man eine Welle für eine bestimmte Anwendung auswählt, muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen, um die beste Welle zu finden. Dazu gehören die Art der Anwendung, die Leistungsanforderungen und die Art der Welle, die für die Anwendung am besten geeignet ist. Wenn man die richtige Wahl trifft, kann man sicher sein, dass die Maschine effizient funktioniert und die gewünschten Ergebnisse erzielt.

5 Minuten zu lesen

Verstehen Sie Rotationswellen, Achsen und Motorwellen: Ein Leitfaden

Rotationswellen sind ein wesentliches Element des modernen Maschinenbaus. Rotationswellen übertragen Drehwebegungen. Sie können aus verschiedenen Materialien gefertigt werden, die je nach Anwendung spezifisch ausgewählt werden. Zu den Materialien gehören Edelstahl, rostfreier Stahl und Stahl.

5 Minuten zu lesen

Form und Lagetoleranzen nach ISO 1101 und japanische Norm JIS B 0001: Die wichtigsten Infos

Form- und Lagetoleranzen sind technische Spezifikationen, die eine einheitliche Handhabung von Abmessungen und Toleranzen in der Fertigung gewährleisten. Sie werden vor allem bei der Herstellung von Bauteilen und Komponenten verwendet, um die Passgenauigkeit der Teile zu gewährleisten.

6 Minuten zu lesen

Ketten und Kettenräder: Wie sie zusammen funktionieren

Ketten und Kettenräder sind wichtige Elemente in der Konstruktion und Mechanik von Maschinen und Anlagen. Sie sind unverzichtbar, wenn es um die mechanische Übertragung von Bewegung und Kraft geht. Doch welche Arten von Ketten und Kettenrädern gibt es und welche speziellen Eigenschaften haben sie?

10 Minuten zu lesen

Komponenten für Lineare Bewegungen - Wissenwertes über Führungen, Gewindetriebe und vieles mehr

Dazu gehören Linearmotoren, Linearaktuatoren, Linearachsen und andere Komponenten, die lineare Bewegung ermöglichen. Linearmotoren sind speziell entwickelte Motoren, die eine lineare Bewegung erzeugen. Sie erzeugen Kräfte, um Lasten in einer geradlinigen Bahn zu bewegen.

10 Minuten zu lesen

Komplettlösungen für Lineare Bewegungen - Alles über Antriebe, Wellen, Kupplungen, Triebe, Führungen

Lineare Bewegung ermöglicht es, Lasten in einer geradlinigen Bahn zu bewegen, anstatt die Lasten um eine Achse zu drehen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Industrieautomatisierung.

1 Minuten zu lesen

Mechanische Kraftübertragung: Bewegungsarten, Zahnriemen und Zahnräder

Es gibt die gleichförmige Bewegung, bei der sich ein Körper die ganze Zeit über mit gleicher Geschwindigkeit bewegt und dabei weder beschleunigt oder noch gebremst wird.

Bei der ungleichförmigen Bewegung, ändert sich die Geschwindigkeit oder Richtung eines Körpers während des Bewegungsvorgangs, was zum Beschleunigungen bzw. Abbremsen führt. Dabei unterscheidet man zwei Fälle: gleichmäßig beschleunigte und ungleichmäßig beschleunigte Bewegung.

10 Minuten zu lesen