Grundwissen

Profilverbinder für Alu-Konstruktionsprofile - Zubehör

Für den effizienten Aufbau von Maschinenrahmen, Schutzumhausungen und Arbeitsplatzsystemen sind präzise abgestimmte Profilverbinder unerlässlich. MISUMI bietet im Webshop ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen, das unterschiedliche mechanische Anforderungen und Profilgeometrien abdeckt. Welche Lösungen gibt es und wie lassen sich diese umsetzen? In diesem Beitrag geben wir einen strukturierten Überblick über die verfügbaren Varianten und deren technische Einsatzbereiche.

9 Minuten zu lesen

Spanende Werkzeuge - Eine kleine Einführung

Ob beim Bau von Maschinen, der Reparatur im Handwerk oder der Fertigung von Präzisionsbauteilen – spanende Werkzeuge sind überall im Einsatz. Drehwerkzeuge, Fräswerkzeuge, Bohrwerkzeuge und Schleifwerkzeuge kommen immer dann zum Einsatz, wenn Material in Form von Spänen abgetragen werden soll. Welche Arten von spanenden Werkzeugen es gibt und worauf es bei der Benutzung ankommt, erklärt dieser Artikel.

11 Minuten zu lesen

Leitfaden zum Ablesen von Bügelmessschrauben

Wenn Bauteile innerhalb enger Toleranzen gefertigt werden, nimmt die präzise Handhabung von Bügelmessschrauben einen hohen Stellenwert ein. Doch korrektes Ablesen will gelernt sein: Welche Skalen gibt es? Was zeigt die Bezugslinie an? Und wie setzt sich der Messwert eigentlich zusammen? In unserem aktuellen Blogbeitrag werden Bügelmessschrauben ausführlich erklärt. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie analoge Bügelmessschrauben richtig ablesen - mit Praxisbeispielen, typischen Fehlerquellen und Tipps aus der Fertigungstechnik.

12 Minuten zu lesen

Phneumatik - Luftverbrauch und erforderliche Luftmenge für Pneumatikzylinder berechnen

Wie viel Druckluft benötigt ein Pneumatikzylinder wirklich? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Luftverbrauch doppeltwirkender Zylinder berechnen und welche Einflussgrößen dabei entscheidend sind. Beim industriellen Einsatz pneumatischer Systeme ist eine präzise Luftbedarfsanalyse unerlässlich, um Energie zu sparen und die Anlageneffizienz zu steigern. Wir zeigen praxisnah, worauf es bei der Berechnung ankommt, inklusive Formel, Beispiel und Tipps zur Optimierung.

8 Minuten zu lesen

Maschinenschwingung - mechanische Schwingungen kennen und kontrollieren

Ob dämpfen, ableiten oder gezielt nutzen: Mechanische Schwingungen lassen sich meist mit geeigneten Maßnahmen technisch beherrschen. Versteht man die Ursachen der Schwingung, können Bauteile, Maschinen und Systeme nicht nur geschützt, sondern gezielt optimiert werden. In diesem Betrag erfahren Sie, wie mechanische Schwingungen beeinflusst werden und welche Rolle Schwingungsarten, dämpfende Komponenten und die Modalanalyse im Maschinenbau spielen. Sie erhalten außerdem einen Einblick in Vermeidungsstrategien, von der Begrenzung der Freiheitsgrade über den gezielten Einsatz von Schwingungsdämpfern bis hin zur konstruktiven Gestaltung von Schwingungspfaden.

9 Minuten zu lesen

Energie in der Mechanik - Kinetische, potentielle und Wärmeenergie

Energie ist die zentrale Größe mechanischer Prozesse. Sie ermöglicht Bewegung, Beschleunigung und das Überwinden von Kräften. Der Artikel zeigt die Unterschiede von potentieller und kinetischer Energie und erläutert die Berechnung mechanischer Leistung für verschiedene Anwendungsfälle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Energieumwandlung sowie auf typischen Verlustmechanismen durch Reibung, Dämpfung und Verformung. Ergänzend wird dargestellt, wie Energiedichte und Leistungsdichte die Effizienz technischer Systeme beeinflussen.

8 Minuten zu lesen

Kontermuttern und andere Arten von Schraubensicherung

In industriellen Anwendungen entscheiden oft unscheinbare Details über Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Produktlebensdauer - dazu zählen auch Schraubensicherungen. Ob in Maschinenbau, Fördertechnik oder Robotik: eine gelöste Schraube kann teure Folgen haben. In diesem Blog werfen wir einen praxisnahen Blick auf die Kontermutter und stellen alternative Sicherungsmethoden vor - von Sicherungsmuttern über Klebstoffe bis zu formschlüssigen Lösungen - mit einer Bewertung der Wirksamkeit sowie einer klaren Einordnung nach Sicherungsprinzipien.

16 Minuten zu lesen

Dämpfende Werkstoffe - Geldämpfer

Ob in feinmechanischen Baugruppen, automatisierten Anlagen oder der Schwingungsisolierung sensibler Komponenten - Geldämpfer bieten eine hochwirksame, kompakte Lösung zur Energieaufnahme bei Bewegung, Stoß und Vibration. Dieser Blog zeigt, wie mechanische Dämpfung mit Gel funktioniert, worin die Unterschiede zu klassischen Elastomer-Lösungen liegen, und worauf es bei Auswahl, Einbau und Materialwahl wirklich ankommt.

15 Minuten zu lesen

Kühlung und Reinigung in der Fertigung - Luftdüsen und Sprühdüsen

Ob bei der spanenden Bearbeitung, im Schweißprozess oder entlang der Förderstrecke: In der modernen Fertigung sind präzise Kühlung und zuverlässige Reinigung unverzichtbar für Qualität, Prozesssicherheit und Produktivität. Luftdüsen und Sprühdüsen bieten dabei flexible Lösungen - von punktgenauem Abblasen bis zur flächigen Flüssigkeitsbenetzung. In diesem Blog erfahren Sie, welche Düsenarten für welche Anwendungen geeignet sind, wie Strahlform und Sprühwinkel die Wirkung beeinflussen und worauf es bei der Auswahl, Auslegung und Integration in die Anlage wirklich ankommt.

13 Minuten zu lesen

Arten von Näherungsschaltern in der Qualitätssicherung im Maschinenbau (Hochpräzisionsschalter)

Im Maschinenbau kommen Hochpräzisionsschalter zum Einsatz, wenn es um eine exakte Positionsbestimmung, die Überprüfung von Fertigungstoleranzen oder die Prozessüberwachung geht. Je nach Anwendung gibt es dabei verschiedene Schalterarten, die dieser Artikel im Einzelnen vorstellt.

5 Minuten zu lesen

Arten von Schaltern als Sicherheitsvorrichtungen im Maschinenbau

Sicherheitsschalter spielen eine wichtige Rolle im Maschinenbau. Sie minimieren Unfälle, indem sie gefährliche Bewegungen und Prozesse im Notfall zuverlässig unterbrechen oder verhindern. Je nach Anwendungsbereich kommen unterschiedliche Arten von Sicherheitsschaltern zum Einsatz. Dieser Artikel gibt einen Überblick über verschiedene Sicherheitsschalter, ihre Funktionsweisen und ihre Einsatzgebiete.

4 Minuten zu lesen

Fördertechnik - Flachriemen, Transportbänder und Materialrutschen

In der Fördertechnik spielt die Auslegung und Konfiguration von Förderanlagen eine wichtige Rolle. Physikalische Parameter wie der Reibungskoeffizient zwischen Gurt und Transportgut sowie die Oberflächenstruktur des Förderguts bestimmen dabei den maximalen Neigungswinkel. Dieser Artikel erläutert die relevanten physikalischen Zusammenhänge und stellt praxiserprobte Optimierungsmaßnahmen für langlebige Anlagen vor.

7 Minuten zu lesen

Kontaktkorrosion: Chemische Affinität und ihre Auswirkung

Korrosion ist weit mehr als nur oberflächlicher Rost. Verbindet man unverträgliche Metalle miteinander, kann deren direkter Kontakt tiefgreifende Schäden durch galvanische Korrosion verursachen. Der hinter der galvanischen Korrosion stehende Prozess basiert auf elektrochemischen Vorgängen und entsteht bevorzugt in feuchten, salzhaltigen oder aggressiven Umgebungen. Dort führt er zum gezielten Abbau des unedleren Metalls. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Kontaktkorrosion funktioniert, welche Materialien besonders betroffen sind und welche Maßnahmen vorbeugend wirken.

14 Minuten zu lesen

Pneumatik - Auswahl eines Kompakt-Druckluftzylinders in 6 Schritten

Pneumatikzylinder sind vielseitige Antriebselemente, die durch den Einsatz von Druckluft präzise lineare Bewegungen erzeugen. Je nach Anwendungsbereich sind unterschiedliche technische Eigenschaften gefragt. So ermöglichen beispielsweise Unterdruckventile mit Volumenstrombegrenzern eine exakte Steuerung des Luftstroms, während integrierte Verdrehsicherungen die Betriebssicherheit erhöhen. Doch wie wähle ich den richtigen Druckluftzylinder für meine Anwendung aus? Dieser Beitrag gibt Ihnen einen umfassenden Überblick, was bei der Auswahl von Pneumatikzylindern bzw. Druckluftzylindern zu beachten ist, damit Sie künftig fundierte Entscheidungen treffen und den für Ihre Anforderungen optimal geeigneten Zylinder auswählen können.

12 Minuten zu lesen

Temperaturfühler und Thermostate

Temperaturfühler und Thermostate sind technische Bauteile, die in Industrie, Haushalt und Automatisierung für präzise Temperaturüberwachung und -steuerung sorgen. Ob Thermoelement, Widerstandsthermometer oder Bimetallschalter - jedes System hat spezifische Stärken und Einsatzbereiche. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Komponenten zur genauen Temperaturmessung und Temperaturüberwachung und zeigt Unterschiede und typische Anwendungen der wichtigsten Temperaturfühler und Thermostate. So finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen in der Temperaturmesstechnik.

12 Minuten zu lesen

Fördertechnik - Verschleißanzeichen von Synchronriemen / Toleranzen Zahnscheiben

Synchronriemen bzw. Zahnriemen werden als Antriebselemente in einer Vielzahl von unterschiedlichsten Anwendungen verbaut. Sie zeichnen sich durch eine äußerst präzise Synchronisation und Effizienz aus. Diese Eigenschaft wird in Anwendungen genutzt, bei denen es auf genaues Timing ankommt, wie z.B. bei Positionieraufgaben oder einem Förderband-Riemen in der Verpackungs-, Lebensmittel- oder Automobilindustrie. Doch gerade in diesen Bereichen ist es besonders wichtig, Anzeichen von Zahnriemen-Verschleiß frühzeitig zu erkennen und zu beheben. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche typischen Verschleißerscheinungen bei Synchronriemen auftreten und mit welchen Maßnahmen Sie deren Lebensdauer gezielt verlängern können.

9 Minuten zu lesen

Prüftechnik - Prüfung von Leiterplatten (Federkontaktstifte)

Zuverlässige Prüfverfahren sind in der Elektronikfertigung unerlässlich. Federkontaktstifte dienen dabei als präzise Schnittstelle zur Prüfung von Verbindungen in elektronischen Baugruppen. Doch wie genau werden Federkontaktstifte eingesetzt und welche Varianten stehen zur Verfügung? In diesem Artikel entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die unterschiedlichen Bauformen dieser präzisen Prüfwerkzeuge.

8 Minuten zu lesen

Leistungssteckverbinder - Arten und Einsatzgebiete in der Industrie

In der industriellen Produktion sind zuverlässige und leistungsfähige Steckverbindungen unerlässlich, um Maschinen, Motoren und Steuerungssysteme sicher mit Energie zu versorgen. Leistungssteckverbinder nehmen dabei eine besondere Rolle ein – von CEE-Steckern, die eine normgerechte Stromversorgung ermöglichen, bis hin zu Hybridsteckverbindern, die Leistung und Datenübertragung in einer einzigen Schnittstelle kombinieren. In diesem Blog erfahren Sie, worauf es bei der Auswahl, Isolierung und Abschirmung von Leistungssteckverbindern ankommt und wie sie zur Effizienzsteigerung und Ausfallsicherheit in industriellen Anwendungen beitragen.

9 Minuten zu lesen

Prüftechnik - Positionierung

Die präzise Werkstückpositionierung ist essenziell für die Reproduzierbarkeit der Messwerte in der Mess- und Prüftechnik und im Lehrenbau. Nur wenn Werkstücke genau positioniert und fixiert werden, lassen sich Ist- und Soll-Zustände zuverlässig miteinander vergleichen. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen der Positionierung, stellt wichtige Komponenten vor und zeigt, wie moderne Prüfverfahren eine exakte Ausrichtung sicherstellen.

8 Minuten zu lesen

Sicherheitsvorrichtungen im Maschinenbau

Arbeitsunfälle im Umgang mit Maschinen lassen sich nie vollständig ausschließen – aber durch passende Maßnahmen deutlich verringern. Schutzeinrichtungen an Maschinen und Anlagen verhindern den Zugang zu gefährlichen Bewegungen oder Bereichen. Sie schützen nicht nur vor direkten Gefährdungen, sondern erschweren auch Manipulationen und erhöhen so die Betriebssicherheit. Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie Normen wie DIN EN ISO 12100 und DIN EN ISO 14119 empfehlen den Einsatz solcher Sicherheitsvorrichtungen bereits in der Konstruktion. In diesem Artikel erhalten Sie einen kompakten Überblick über verschiedene Arten von Schutzeinrichtungen und erfahren, welche Lösungen sich für Ihre Anwendungen eignen.

8 Minuten zu lesen