Grundwissen

Kurvenrollen und Stützrollen - Grundkenntnisse und bestimmungsgemäße Verwendung

Von Förderanlagen bis hin zu robotergesteuerten Produktionslinien, Kurvenrollen ermöglichen das mühelose Bewegen von Lasten. Ein reibungsloser Ablauf in der industriellen Fertigung und Materialhandhabung hängt von effizienten und präzisen Bewegungssystemen ab. In diesem Zusammenhang spielen Kurvenrollen und Stützrollen eine entscheidende Rolle. Dabei sorgen Kurvenrollen und Stützrollen für eine zuverlässige Führung linearer Bewegungen. In diesem Blogartikel tauchen wir in die Grundkenntnisse dieser Komponenten ein und beleuchten ihre bestimmungsgemäße Verwendung in der industriellen Praxis.

7 Minuten zu lesen
Reibungskoeffizient bei Gleitreibung in Bewegung
Reibungskoeffizient bei Gleitreibung in Bewegung

Reibung und Reibungskoeffizient - Reibwerte von Materialien ermitteln

Der Reibungskoeffizient ist eine aus dem Bereich der Tribologie stammende physikalische Größe für die Reibung zwischen zwei Objekten. Dabei setzt der Reibungskoeffizient die Kraft, die bei der Reibung (Reibungskraft) entsteht, ins Verhältnis zu der Kraft, mit der die Objekte aneinandergepresst (Anpresskraft) werden. Der Reibungskoeffizient ist damit eine wichtige Kenngröße, wenn Materialabnutzung und Gleiteigenschaften untersucht werden sollen. In diesem Artikel werden die Grundlagen des Reibungskoeffizienten, seine Messmethoden und seine Anwendungen in der Technik erläutert.

10 Minuten zu lesen
Spannungs-Dehnungs-Diagramm
Spannungs-Dehnungs-Diagramm

Tutorial: Elastizitätsmodul von Stahl - Fachbereich Werkstoffe

Stahl ist ein wichtiger Werkstoff in der modernen Industrie und wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet. Eine entscheidende Eigenschaft, die bei der Verwendung von Stählen berücksichtigt werden muss, ist ihre Elastizität. Der Elastizitätsmodul oder Youngscher Modul gibt an, wie viel Spannung erforderlich ist, um einen bestimmten Grad an Dehnung zu erreichen. In diesem Artikel werden wir uns mit den verschiedenen Arten von Stählen und ihren jeweiligen Elastizitätsmoduln befassen.

5 Minuten zu lesen
Druckfedern
Druckfedern

Eigenschwingungsverhalten von Federn

Im Maschinenbau sind Zug- und Druckfedern ein wichtiger Bestandteil für die Konstruktion von mechanischen Anlagen, Applikationen und Anwendungen. Die Eigenschaften von Federn, wie ihre Rückstellkraft und Federkonstante, beeinflussen die Leistung und Funktionalität von Maschinen. Um diese Eigenschaften und das Schwingungsverhalten von Federsystemen zu verstehen, betrachten wir in diesem Beitrag physikalische Zusammenhänge von Federsystemen und den Zusammenhang zwischen der Eigenfrequenz und Resonanz.

7 Minuten zu lesen

Arten, Merkmale und Verwendung von Sicherungsringen

Der Sicherungsring ist eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Konstruktion. Er wird verwendet, um einzelne Komponenten zu sichern und eine axiale Bewegung zu verhindern. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Sicherungsringen, ihre Merkmale und ihre Verwendung werfen.

3 Minuten zu lesen
Bild - Schlitzkupplung mit Encoder

Übertragung von Drehbewegungen - Grundlagen zu Kupplungen

Wenn Wellen und Achsen in einer Maschine miteinander gekoppelt sind, gibt es immer eine Fehlausrichtung zwischen den Mittelpunkten der Wellen. Die Kupplung gleicht diesen Ausrichtungsfehler durch die Elastizität des Bauteils oder des mechanischen Elements bei der Drehung oder Kraftübertragung aus. Ob Sie ein erfahrener Ingenieur sind oder gerade erst in die Welt des Maschinenbaus eintauchen, dieser Artikel bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Grundlagen von Kupplungen.

4 Minuten zu lesen

Torsion: Wie man eine Verdrehung versteht!

Es gibt viele verschiedene Arten von mechanischen Belastungen, die auf ein Objekt wirken, und eine davon ist die Torsion. In diesem Blog-Artikel werden wir uns die Grundlagen der Torsion ansehen und einige Beispiele untersuchen.

4 Minuten zu lesen

Manuelle Positioniereinheiten - Präzision auf kleinem Raum

Positioniereinheiten spielen eine zentrale Rolle in der Mechanik und sind für Konstrukteure in vielen verschiedenen Anwendungen unerlässlich. In diesem Artikel werden wir uns mit der Funktionsweise von Positioniereinheiten, ihren verschiedenen Arten und deren Anwendungen beschäftigen.

7 Minuten zu lesen

Stahlwerkstoffe, Stahl und industrielle Materialien: Ein Leitfaden für die optimale Auswahl von Stahl für Ihre Anwendungen

Industrielle Materialien sind sehr vielfältig und umfassen Metall (z. B. Stahl), Polymere, Glas und Komposite. Es ist wichtig, sich mit diesen Materialien auseinanderzusetzen, da sie für viele Anwendungsbereiche verwendet werden.

6 Minuten zu lesen

Die stärksten Oberflächenbehandlungen für Metalle - Unverwüstlich, langlebig und wartungsarm

Die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung hängt stark davon ab, welche Anforderungen an die Oberfläche gestellt werden. Es gibt zahlreiche verschiedene Oberflächenbehandlungen, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. In diesem Blog-Artikel stellen wir die stärksten, härtesten und langlebigsten Oberflächenbehandlungen vor.

4 Minuten zu lesen

Metalle und Oberflächenbehandlungen - Ein Überblick

Oberflächenbehandlung in der Industrie ist ein Prozess, bei dem eine Oberfläche eines Werkstücks bearbeitet wird, um ihre mechanischen, chemischen oder optischen Eigenschaften zu verbessern oder zu ändern.

8 Minuten zu lesen

Treffen Sie Ihre Wahl zwischen Federn und Gasfedern

Federn und Gasfedern sind zwei der am häufigsten verwendeten Arten von Federungen. Sie dienen dazu, Kräfte zu speichern und sie bei Bedarf wieder freizusetzen. Doch welche Art von Feder eignet sich für welchen Anwendungsfall?

8 Minuten zu lesen

Wellenarten im Maschinenbau - Linearwellen, Rotationswellen, Stangen und wie man immer die richtige Wahl trifft

Wellen sind eine wichtige Komponente der Maschinenbauindustrie, da sie eine Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten herstellen. Es gibt verschiedene Arten von Wellen, die im Maschinenbau verwendet werden, einschließlich Linearwellen, Rotationswellen und Stangen. Wenn man eine Welle für eine bestimmte Anwendung auswählt, muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen, um die beste Welle zu finden. Dazu gehören die Art der Anwendung, die Leistungsanforderungen und die Art der Welle, die für die Anwendung am besten geeignet ist. Wenn man die richtige Wahl trifft, kann man sicher sein, dass die Maschine effizient funktioniert und die gewünschten Ergebnisse erzielt.

7 Minuten zu lesen

Verstehen Sie Rotationswellen, Achsen und Motorwellen: Ein Leitfaden

Rotationswellen sind ein wesentliches Element des modernen Maschinenbaus. Rotationswellen übertragen Drehwebegungen. Sie können aus verschiedenen Materialien gefertigt werden, die je nach Anwendung spezifisch ausgewählt werden. Zu den Materialien gehören Edelstahl, rostfreier Stahl und Stahl.

5 Minuten zu lesen

Form und Lagetoleranzen nach ISO 1101 und japanische Norm JIS B 0001: Die wichtigsten Infos

Form- und Lagetoleranzen sind technische Spezifikationen, die eine einheitliche Handhabung von Abmessungen und Toleranzen in der Fertigung gewährleisten. Sie werden vor allem bei der Herstellung von Bauteilen und Komponenten verwendet, um die Passgenauigkeit der Teile zu gewährleisten.

6 Minuten zu lesen

Komponenten für Lineare Bewegungen - Wissenwertes über Führungen, Gewindetriebe und vieles mehr

Dazu gehören Linearmotoren, Linearaktuatoren, Linearachsen und andere Komponenten, die lineare Bewegung ermöglichen. Linearmotoren sind speziell entwickelte Motoren, die eine lineare Bewegung erzeugen. Sie erzeugen Kräfte, um Lasten in einer geradlinigen Bahn zu bewegen.

10 Minuten zu lesen

Toleranzklassen nach ISO 22081 und DIN ISO 2768: Allgemeintoleranzen optimal einsetzen

Toleranzen sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung mechanisch beweglicher Teile, da sie ein korrektes Zusammenwirken von Bauteilen gewährleisten. Allgemeintoleranzen und deren Toleranzklassen dienen zur Vereinfachung von Zeichnungen. Die Norm DIN ISO 2768 legt die Spezifizierung der Toleranzen fest. Viele Konstrukteure nutzen Allgemeintoleranzen als vereinfachte Variante der Toleranzen, um den Konstruktionsprozess zu erleichtern.

10 Minuten zu lesen