Inspektion

Leitfaden zum Ablesen von Bügelmessschrauben

Wenn Bauteile innerhalb enger Toleranzen gefertigt werden, nimmt die präzise Handhabung von Bügelmessschrauben einen hohen Stellenwert ein. Doch korrektes Ablesen will gelernt sein: Welche Skalen gibt es? Was zeigt die Bezugslinie an? Und wie setzt sich der Messwert eigentlich zusammen? In unserem aktuellen Blogbeitrag werden Bügelmessschrauben ausführlich erklärt. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie analoge Bügelmessschrauben richtig ablesen - mit Praxisbeispielen, typischen Fehlerquellen und Tipps aus der Fertigungstechnik.

12 Minuten zu lesen

Arten von Näherungsschaltern in der Qualitätssicherung im Maschinenbau (Hochpräzisionsschalter)

Im Maschinenbau kommen Hochpräzisionsschalter zum Einsatz, wenn es um eine exakte Positionsbestimmung, die Überprüfung von Fertigungstoleranzen oder die Prozessüberwachung geht. Je nach Anwendung gibt es dabei verschiedene Schalterarten, die dieser Artikel im Einzelnen vorstellt.

5 Minuten zu lesen

Prüftechnik - Prüfung von Leiterplatten (Federkontaktstifte)

Zuverlässige Prüfverfahren sind in der Elektronikfertigung unerlässlich. Federkontaktstifte dienen dabei als präzise Schnittstelle zur Prüfung von Verbindungen in elektronischen Baugruppen. Doch wie genau werden Federkontaktstifte eingesetzt und welche Varianten stehen zur Verfügung? In diesem Artikel entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die unterschiedlichen Bauformen dieser präzisen Prüfwerkzeuge.

8 Minuten zu lesen

Prüftechnik - Positionierung

Die präzise Werkstückpositionierung ist essenziell für die Reproduzierbarkeit der Messwerte in der Mess- und Prüftechnik und im Lehrenbau. Nur wenn Werkstücke genau positioniert und fixiert werden, lassen sich Ist- und Soll-Zustände zuverlässig miteinander vergleichen. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen der Positionierung, stellt wichtige Komponenten vor und zeigt, wie moderne Prüfverfahren eine exakte Ausrichtung sicherstellen.

8 Minuten zu lesen

Näherungsschalter vs. Endschalter - Unterschiede und Einsatzgebiete

In der industriellen Automatisierung und Steuerungstechnik sind präzise und zuverlässige Schaltvorgänge unerlässlich. Doch welche Technologie ist die richtige für Ihre Anwendung? Mechanische Endschalter überzeugen durch ihre Robustheit und einfache Handhabung, während berührungslose Näherungsschalter mit hoher Präzision und Langlebigkeit punkten. Dieser Blog bietet Ihnen einen detaillierten Vergleich beider Systeme, erklärt Funktionsweise, Unterschiede sowie Einsatzbereiche, und gibt wertvolle Einblicke in wichtige Parameter wie Erfassungsbereich, Schalt-Hysterese und Erkennungsabstand.

16 Minuten zu lesen

Prüftechnik - Anforderungen und Überblick der Verfahren

Als Teil der Qualitätssicherung und Funktionsprüfung hat die Prüftechnik einen hohen Stellenwert in der Produktionsumgebung. Dabei kommen unterschiedliche Werkstoffprüfverfahren zum Einsatz - von zerstörenden Prüfungen wie dem Zugversuch bis hin zu zerstörungsfreien Techniken wie der Ultraschallprüfung. In diesem Artikel erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen an die Prüftechnik sowie verschiedene Prüfverfahren.

9 Minuten zu lesen
Abbildung einer Fühlerlehre
Beispiel einer Fühlerlehre

Lehrenbau erklärt: Prüfvorrichtungen für die Qualitätssicherung

Lehren spielen im Maschinenbau und der modernen Fertigung bei der Einhaltung höchster Qualitätsanforderungen und Standards eine zentrale Rolle. Prüflehren garantieren schnelle und genaue Prüfprozesse, ohne dabei auf komplizierte Messtechnik zurückgreifen zu müssen. Prüfvorrichtungen für Materialprüfmaschinen sind leicht an individuelle Bauteile anpassbar. Doch welche Arten von Lehren und Prüfvorrichtungen gibt es? Wie sind diese aufgebaut und welche Komponenten und Materialien eignen sich bei der Erstellung einer solchen Prüfvorrichtung? Erfahren Sie alles dazu in diesem Artikel.

9 Minuten zu lesen

Profilschienenführungen - Berechnung der Lebensdauer einer Linearführung

In der industriellen Automatisierung und im Maschinenbau sind Profilschienenführungen das Rückgrat präziser und effizienter Bewegungsabläufe. Doch wie lange halten sie wirklich – und welche Faktoren beeinflussen ihre Lebensdauer? In unserem Blog erhalten Sie Informationen darüber, welche Arten der Lebensdauer relevant sind, welche Vor- und Nachteile Profilschienenführungen bieten und wie Sie durch präzise Berechnungen und gezielte Optimierungen die Standzeit Ihrer Anlagen maximieren. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie durch sorgfältige Entscheidungen Betriebsausfälle vermeiden und langfristige Produktivität sichern.

10 Minuten zu lesen

Messuhren - Arten und Eigenschaften

Messuhren sind aus der industriellen Fertigung nicht wegzudenken – sie sichern Präzision und Qualität in unterschiedlichen, technischen Prozessen. In unserem Blog beleuchten wir ihre Bedeutung und stellen die verschiedenen Arten wie analoge, digitale und induktive Messuhren vor. Zudem werfen wir einen Blick auf moderne Alternativen und erläutern, wie Messuhren in der Fertigung zur Toleranzkontrolle, Maschinenjustierung und Qualitätsprüfung eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie diese Messinstrumente die Effizienz und Genauigkeit in der Industrie nachhaltig verbessern!

8 Minuten zu lesen

Eigenschaften und Umgang mit Messuhren

Messuhren sind unverzichtbare Werkzeuge in der industriellen Fertigung und Qualitätskontrolle. Doch wie holt man das Beste aus ihnen heraus? In diesem Blog erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Messuhren optimal zu nutzen: von den wichtigsten Eigenschaften über das richtige Ablesen und Einspannen bis hin zur Vermeidung von Messfehlern. Außerdem erhalten Sie wertvolle Tipps zur Wartung, Pflege und Kalibrierung, damit Ihre Messuhren dauerhaft präzise arbeiten.

8 Minuten zu lesen

Präzise Messungen von Fitting-Gewinden

Präzise Messungen von Fitting-Gewinden sind entscheidend, um teure Leckagen und Systemausfälle zu vermeiden. In unserem Blog erfahren Sie, welche Messwerkzeuge wirklich wichtig sind und welche häufigen Fehler Sie bei der Gewindemessung unbedingt vermeiden sollten. Lesen Sie weiter und erhalten Sie wertvolle Tipps für fehlerfreie Verbindungen in Ihren industriellen Anwendungen.

8 Minuten zu lesen

Schmierung von Kugelgewindetrieben - Schmierstoffe, Anwendungsbereiche und allgemeine Hinweise

Kugelgewindetriebe bzw. Kugelumlaufspindeln sollten niemals ohne Schmierung verwendet werden, da ihre Funktionalität sonst nicht gewährleistet werden kann und sich ihre Lebensdauer verkürzt. Zur Schmierung können Schmiermittel wie Öl oder Fett verwendet werden. Welches Mittel sich aus welchen Gründen eignet und wie man Kugelgewindetriebe optimal schmiert, wird in diesem Artikel geklärt.

10 Minuten zu lesen

Härtegrade und Härteprüfung im Vergleich

Im industriellen Einsatz finden unterschiedlichste Werkstoffe und Materialien Anwendung. Umfassende Kenntnisse über deren Materialeigenschaften sind absolute Voraussetzung für die Nutzung dieser Werkstoffe für einen definierten Einsatz im technischen Umfeld. Härteprüfungen sind eine Möglichkeit grundlegende Materialeigenschaften wie Härte/Zähigkeit und Festigkeit eines Werkstoffs wie beispielsweise Stahl zu ermitteln. Der Härtegrad spielt eine entscheidende Rolle bei der Charakterisierung und Qualitätskontrolle von Werkstoffen. Die Härte eines Stahls gibt Aufschluss über seine mechanischen Eigenschaften, Verschleißfestigkeit und Eignung für bestimmte Anwendungen. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Härteprüfverfahren und -skalen entwickelt, um die Härte von Stahl genau zu bestimmen und zu klassifizieren. Dieser Artikel gibt einen Überblick über gängige Härteprüfmethoden, eine Übersicht über einige Möglichkeiten der Wärmebehandlung für Stahlwerkstoffe, der daraus resultierender Härtegrade nach Vickers und ihre möglichen Anwendungsbereiche.

18 Minuten zu lesen

Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile

In diesem Blogartikel werden wir einen genaueren Blick auf Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile werfen, ihre Bedeutung für die Fertigungsqualität erläutern und ihre Anwendung im Maschinenbau beleuchten. Die Qualitätskontrolle von Blechteilen ist entscheidend für die Sicherstellung der Produktqualität und die Kundenzufriedenheit. Präzision und Genauigkeit sind im Maschinenbau und Sondermaschinenbau unerlässlich. Hier kommen Prüfmittel wie Prüfstifte, Positionierbuchsen und andere hochgenaue Positionierelemente zum Einsatz, die eine effektive und zuverlässige Überprüfung der hergestellten Teile ermöglichen.

7 Minuten zu lesen

Manuelle Positioniereinheiten - Präzision auf kleinem Raum

Positioniereinheiten spielen eine zentrale Rolle in der Mechanik und sind für Konstrukteure in vielen verschiedenen Anwendungen unerlässlich. In diesem Artikel werden wir uns mit der Funktionsweise von Positioniereinheiten, ihren verschiedenen Arten und deren Anwendungen beschäftigen.

7 Minuten zu lesen