Konstruktion

Technischer Leitfaden zur Lagerauswahl für Rotationswellen und Torsionswellen

Wellen gehören zu den zentralen Elementen nahezu jeder Maschine. Damit diese Bauteile ihre Funktion zuverlässig erfüllen können, müssen die Lager, die diese Wellen führen, perfekt auf die jeweilige Anwendung und Einbausituation abgestimmt sein. Die Auswahl eines geeigneten Wellenlagers (Rotationslagers) hat daher einen signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer und Energieeffizienz einer Maschine sowie deren Geräuschentwicklung und Wartungsaufwand.

Doch welche Lagerart ist die richtige für eine bestimmte Welle?

Dieser Leitfaden zeigt, wie man auf Basis technischer Kriterien und praktischer Rahmenbedingungen die optimale Lagerlösung für Rotations- und Torsionswellen auswählt.

14 Minuten zu lesen

LX-Einheiten - Berechnen der Lebensdauer mithilfe von Vorauswahlen und Berechnungstool

In der Industrie kommt es auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit an - besonders bei Lineareinheiten, die unter hohen Belastungen und in anspruchsvollen Produktionsumgebungen arbeiten. Doch wie lässt sich die Lebensdauer einer Lineareinheit genau bestimmen? Dieser Blogbeitrag zeigt Ihnen, wie Sie die Lebensdauer gezielt berechnen und welche Faktoren die Haltbarkeit Ihrer Systeme beeinflussen. Vermeiden Sie ungeplante Stillstände, optimieren Sie Ihre Wartungsintervalle und setzen Sie auf eine präzise Auslegung Ihrer Linearkomponenten.

19 Minuten zu lesen

Profilverbinder für Alu-Konstruktionsprofile - Zubehör

Für den effizienten Aufbau von Maschinenrahmen, Schutzumhausungen und Arbeitsplatzsystemen sind präzise abgestimmte Profilverbinder unerlässlich. MISUMI bietet im Webshop ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen, das unterschiedliche mechanische Anforderungen und Profilgeometrien abdeckt. Welche Lösungen gibt es und wie lassen sich diese umsetzen? In diesem Beitrag geben wir einen strukturierten Überblick über die verfügbaren Varianten und deren technische Einsatzbereiche.

9 Minuten zu lesen

Kontermuttern und andere Arten von Schraubensicherung

In industriellen Anwendungen entscheiden oft unscheinbare Details über Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Produktlebensdauer - dazu zählen auch Schraubensicherungen. Ob in Maschinenbau, Fördertechnik oder Robotik: eine gelöste Schraube kann teure Folgen haben. In diesem Blog werfen wir einen praxisnahen Blick auf die Kontermutter und stellen alternative Sicherungsmethoden vor - von Sicherungsmuttern über Klebstoffe bis zu formschlüssigen Lösungen - mit einer Bewertung der Wirksamkeit sowie einer klaren Einordnung nach Sicherungsprinzipien.

16 Minuten zu lesen

Dämpfende Werkstoffe - Kautschuk und PU-Kautschuk

Die effektive Dämpfung mechanischer Schwingungen, Stöße und Vibrationen ist ein zentrales Kriterium in der Auslegung technischer Systeme. Werkstoffe wie Kautschuk und Polyurethan-Kautschuk (PU) zeichnen sich durch ein hohes Dämpfungsvermögen, viskoelastisches Verhalten und anpassbare mechanische Kennwerte aus. Ihre gezielte Auswahl und Modifikation ermöglichen eine anwendungsspezifische Anpassung an dynamische Belastungen, Umweltbedingungen und Lebensdaueranforderungen. Wir beleuchten die typischen Materialeigenschaften, Einsatzszenarien und aktuelle Entwicklungen im Bereich dämpfender Polymerwirkstoffe.

21 Minuten zu lesen

Kühlung und Reinigung in der Fertigung - Luftdüsen und Sprühdüsen

Ob bei der spanenden Bearbeitung, im Schweißprozess oder entlang der Förderstrecke: In der modernen Fertigung sind präzise Kühlung und zuverlässige Reinigung unverzichtbar für Qualität, Prozesssicherheit und Produktivität. Luftdüsen und Sprühdüsen bieten dabei flexible Lösungen - von punktgenauem Abblasen bis zur flächigen Flüssigkeitsbenetzung. In diesem Blog erfahren Sie, welche Düsenarten für welche Anwendungen geeignet sind, wie Strahlform und Sprühwinkel die Wirkung beeinflussen und worauf es bei der Auswahl, Auslegung und Integration in die Anlage wirklich ankommt.

13 Minuten zu lesen

Federnde Druckstücke im Überblick – Funktionen, Typen, Materialien und Montagearten

Ob zum Arretieren, Positionieren oder Auswerfen - federnde Druckstücke sind kleine, aber entscheidende Bauteile in Maschinen, Vorrichtungen und automatisierten Systemen. Ihre Vielfalt an Bauformen, Materialien und Montagearten macht sie extrem vielseitig - aber auch erklärungsbedürftig. In diesem Beitrag erhalten Sie einen praxisorientierten Überblick über die wichtigsten Funktionen, Typen und Werkstoffe sowie wertvolle Hinweise zur richtigen Auswahl und fachgerechten Montage.

14 Minuten zu lesen

Kontaktkorrosion: Chemische Affinität und ihre Auswirkung

Korrosion ist weit mehr als nur oberflächlicher Rost. Verbindet man unverträgliche Metalle miteinander, kann deren direkter Kontakt tiefgreifende Schäden durch galvanische Korrosion verursachen. Der hinter der galvanischen Korrosion stehende Prozess basiert auf elektrochemischen Vorgängen und entsteht bevorzugt in feuchten, salzhaltigen oder aggressiven Umgebungen. Dort führt er zum gezielten Abbau des unedleren Metalls. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Kontaktkorrosion funktioniert, welche Materialien besonders betroffen sind und welche Maßnahmen vorbeugend wirken.

14 Minuten zu lesen

Fördertechnik - Spezifikationen und Auswahl von Förder-Synchronriemen

Förder-Synchronriemen sind eine besonders effiziente und vielseitige Antriebslösungen in der Fördertechnik. Anders als herkömmliche Förderbänder oder Kettenantriebe bieten sie eine synchronisierte und damit schlupffreie Kraftübertragung. Sie sind in vielen Anwendungsbereichen nicht mehr wegzudenken. Bei der Auswahl gilt es allerdings einige Faktoren zu beachten.

7 Minuten zu lesen

Zylinderstifte / Spannstifte / abgesetzte Stifte - Vorstellung der DIN- und ISO-Standards nach Form

Zylinderstifte und Spannstifte sind Verbindungselemente für mechanische Bauteile. Standards und Normen, wie die DIN EN ISO 2338 oder ISO 8734 für Zylinderstifte oder DIN EN ISO 8752 für Spannstifte, definieren Geometrie, Toleranzen und Anwendungsbereiche. Besonders im Maschinenbau ist das Verstiften eine zuverlässige Methode, um Bauteile dauerhaft und spielfrei miteinander zu verbinden, ohne Schraubverbindungen einsetzen zu müssen. In diesem Artikel betrachten wir verschiedene Formen von Verbindungsstiften und ihre Normierung. Dabei gehen wir auch auf Fasen und Oberflächenbeschaffenheiten ein. Darüber hinaus stellen wir Unterschiede in der Normierung vor und was Sie beachten müssen, wenn Sie verschieden normierte Stifte verwenden möchten.

9 Minuten zu lesen

Leistungssteckverbinder - Arten und Einsatzgebiete in der Industrie

In der industriellen Produktion sind zuverlässige und leistungsfähige Steckverbindungen unerlässlich, um Maschinen, Motoren und Steuerungssysteme sicher mit Energie zu versorgen. Leistungssteckverbinder nehmen dabei eine besondere Rolle ein – von CEE-Steckern, die eine normgerechte Stromversorgung ermöglichen, bis hin zu Hybridsteckverbindern, die Leistung und Datenübertragung in einer einzigen Schnittstelle kombinieren. In diesem Blog erfahren Sie, worauf es bei der Auswahl, Isolierung und Abschirmung von Leistungssteckverbindern ankommt und wie sie zur Effizienzsteigerung und Ausfallsicherheit in industriellen Anwendungen beitragen.

9 Minuten zu lesen

Stecker und Steckverbinder für Sensorleitungen

Stecker, Steckverbinder und Sensorkabel beeinflussen die Zuverlässigkeit und Effizienz von Systemen in der modernen Industrieautomation. Doch welche Arten von Sensoren gibt es und wie wählt man das passende Sensorkabel? Wie wird die Verbindung von Sensorsteckverbindern optimal umgesetzt, um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten? In diesem Blogbeitrag gehen wir auf die verschiedenen Steckverbindertypen ein, beleuchten häufig verwendete Stecker und erläutern einige Varianten der Codierung von M12-Sensorsteckern - alles, was Sie wissen müssen, um die richtige Verbindung für Ihre Anwendungen zu wählen.

8 Minuten zu lesen

Steckverbinder - Arten und Einsatzgebiete in der Industrie

Steckverbinder sind das unsichtbare Rückgrat moderner Industrieanlagen – sie sorgen für eine zuverlässige Übertragung von Strom, Signalen und Daten. Ob leistungsstarke Energiesteckverbinder, präzise Signalverbindungen oder hochgeschirmte Datenstecker – jede Industrieanwendung stellt spezifische Anforderungen an Material, Bauform und Schutzart. In diesem Beitrag beleuchten wir die verschiedenen Arten von Steckverbindern, ihre Einsatzgebiete und worauf Sie bei der Auswahl des passenden Steckverbinders achten sollten.

10 Minuten zu lesen

Spezialkabel im Maschinenbau - Arten von Anschluss- und Steuerleitung und ihre Einsatzgebiete in der Industrie

In der Industrie sorgen Kabel und Leitungen für eine sichere und effiziente Signal- und Energieübertragung. Doch welche Leitung eignet sich für welchen Einsatz? Ob Energieleitung, Datenkabel oder Hybridlösung – die richtige Wahl hängt von Faktoren wie Flexibilität, Isolationsmaterial, Abschirmung und der Einhaltung (inter-) nationaler Standards ab. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen verschiedene Leitungs- und Kabelarten in der Übersicht vor, gehen auf den Aufbau ein und geben Ihnen eine Entscheidungshilfe für die Auswahl von Leitungen.

9 Minuten zu lesen

Richtige Auswahl von Getriebe-Synchronriemen

Ein präzise ausgelegter Synchronriemenantrieb ist der Schlüssel zu einer effizienten und langlebigen Kraftübertragung in industriellen Anwendungen. Doch worauf kommt es bei der Auswahl des richtigen Riemens an? Von der Berechnung der Bemessungsleistung über die Bestimmung der optimalen Riemenbreite bis hin zur Überprüfung des Zwischenwellenabstands – jeder Schritt beeinflusst die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Antriebssystems. Eine zu straffe Spannung kann Bauteile überlasten, eine zu geringe Spannung führt zu Schlupf oder Zahnausfall. Deshalb ist die richtige Riemenspannung entscheidend für eine zuverlässige Funktion. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie Schritt für Schritt die ideale Riemenkonfiguration bestimmen, welche Berechnungsformeln dabei helfen und worauf Sie bei der Einstellung und Wartung besonders achten sollten.

27 Minuten zu lesen

Kabelbruch vermeiden - Auswahl der richtigen Energiekette

In vielen Branchen werden Maschinen oder Industrieroboter eingesetzt. Eine stabile Energieversorgung dieser Maschinen ist Grundvoraussetzung, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Kabelbruch und vorzeitiger Verschleiß können zu teuren Ausfällen führen. Energieketten sorgen für eine sichere Kabelführung, erhöhen die Lebensdauer der Energieleitungen und verbessern die Betriebssicherheit. Doch welche Energiekette passt zu Ihrer Anwendung? Dieser Blog gibt eine schrittweise Anleitung, wie Ihre Energieketten optimal ausgelegt werden, um eine maximale Effizienz und minimale Wartung zu gewährleisten.

9 Minuten zu lesen

Wellenkupplungen und Gelenke - Ausgleich von Winkel- und Radialversatz

In der Antriebstechnik sind flexible Wellenkupplungen und Wellengelenke unverzichtbar, um Drehmoment zwischen zwei Wellen zu übertragen – insbesondere dann, wenn die Wellen nicht exakt ausgerichtet sind oder wenn Schwingungen und plötzliche Laständerungen im System auftreten. In diesem Artikel wird der Unterschied zwischen Wellengelenk und flexibler Wellenkupplung erläutert, welche Einsatzmöglichkeiten jede Komponente hat und welche Varianten es gibt.

9 Minuten zu lesen

Linearsysteme - Stabilität und Präzision durch Kombination von Lineareinheiten mit Linearführungen

In modernen Produktions- und Automatisierungssystemen sind Präzision und Stabilität entscheidend für Qualität und Effizienz. Die richtige Kombination von Lineareinheiten und Linearführungen optimiert nicht nur die Bewegungsgenauigkeit, sondern erhöht auch die Systemsteifigkeit, Lebensdauer und Tragfähigkeit. In diesem Blog beleuchten wir, wie Sie durch die gezielte Auswahl und Integration von Lineareinheiten und zusätzlichen Führungen die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen steigern – von der optimalen Dimensionierung über Lastverteilungskonzepte bis hin zu praktischen Umsetzungsstrategien für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

11 Minuten zu lesen
Lager mit zylindrischer Bohrung
Lager mit zylindrischer Bohrung

Lagerzubehör und Lagersicherung

Lagerzubehör wie Lagerwellenschrauben, Wellenmuttern und Lageradapterhülsen spielt eine wichtige Rolle bei der Montage von Wälzlagern. Vor allem bei der Befestigung auf einem Gehäuse oder einer Welle sorgt es für eine sichere Lagerung, die lange hält. Bei der Montage und Demontage sind jedoch einige Aspekte zu beachten. Dieser Artikel führt Sie durch einige gängige Möglichkeiten der Lagersicherung und was Sie bei der Montage und Anwendung beachten sollten.

5 Minuten zu lesen
Pneumatikkupplung leichter Typ für PU-Schläuche
Pneumatikkupplung leichter Typ für PU-Schläuche

Pneumatikkupplungen und pneumatische Rohrfittings

Pneumatik-Kupplungen werden in Pneumatiksystemen verwendet, um Schläuche und Rohre miteinander zu verbinden und wieder zu trennen. Welche Arten von Pneumatik-Kupplungen bzw. Schnellsteckverbindern es gibt, ob diese untereinander kompatibel sind und welche Schläuche sich mit ihnen verbinden lassen, erfahren Sie in diesem Artikel. Außerdem wird auf die Montage und Aspekte des Arbeitsschutzes eingegangen, da in Pneumatiksystemen mitunter ein sehr hoher Druck herrscht.

12 Minuten zu lesen