Normteile

Spanende Werkzeuge - Eine kleine Einführung

Ob beim Bau von Maschinen, der Reparatur im Handwerk oder der Fertigung von Präzisionsbauteilen – spanende Werkzeuge sind überall im Einsatz. Drehwerkzeuge, Fräswerkzeuge, Bohrwerkzeuge und Schleifwerkzeuge kommen immer dann zum Einsatz, wenn Material in Form von Spänen abgetragen werden soll. Welche Arten von spanenden Werkzeugen es gibt und worauf es bei der Benutzung ankommt, erklärt dieser Artikel.

11 Minuten zu lesen

Zylinderstifte / Spannstifte / abgesetzte Stifte - Vorstellung der DIN- und ISO-Standards nach Form

Zylinderstifte und Spannstifte sind Verbindungselemente für mechanische Bauteile. Standards und Normen, wie die DIN EN ISO 2338 oder ISO 8734 für Zylinderstifte oder DIN EN ISO 8752 für Spannstifte, definieren Geometrie, Toleranzen und Anwendungsbereiche. Besonders im Maschinenbau ist das Verstiften eine zuverlässige Methode, um Bauteile dauerhaft und spielfrei miteinander zu verbinden, ohne Schraubverbindungen einsetzen zu müssen. In diesem Artikel betrachten wir verschiedene Formen von Verbindungsstiften und ihre Normierung. Dabei gehen wir auch auf Fasen und Oberflächenbeschaffenheiten ein. Darüber hinaus stellen wir Unterschiede in der Normierung vor und was Sie beachten müssen, wenn Sie verschieden normierte Stifte verwenden möchten.

9 Minuten zu lesen

Leistungssteckverbinder - Arten und Einsatzgebiete in der Industrie

In der industriellen Produktion sind zuverlässige und leistungsfähige Steckverbindungen unerlässlich, um Maschinen, Motoren und Steuerungssysteme sicher mit Energie zu versorgen. Leistungssteckverbinder nehmen dabei eine besondere Rolle ein – von CEE-Steckern, die eine normgerechte Stromversorgung ermöglichen, bis hin zu Hybridsteckverbindern, die Leistung und Datenübertragung in einer einzigen Schnittstelle kombinieren. In diesem Blog erfahren Sie, worauf es bei der Auswahl, Isolierung und Abschirmung von Leistungssteckverbindern ankommt und wie sie zur Effizienzsteigerung und Ausfallsicherheit in industriellen Anwendungen beitragen.

9 Minuten zu lesen

Stecker und Steckverbinder für Sensorleitungen

Stecker, Steckverbinder und Sensorkabel beeinflussen die Zuverlässigkeit und Effizienz von Systemen in der modernen Industrieautomation. Doch welche Arten von Sensoren gibt es und wie wählt man das passende Sensorkabel? Wie wird die Verbindung von Sensorsteckverbindern optimal umgesetzt, um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten? In diesem Blogbeitrag gehen wir auf die verschiedenen Steckverbindertypen ein, beleuchten häufig verwendete Stecker und erläutern einige Varianten der Codierung von M12-Sensorsteckern - alles, was Sie wissen müssen, um die richtige Verbindung für Ihre Anwendungen zu wählen.

8 Minuten zu lesen

Steckverbinder - Arten und Einsatzgebiete in der Industrie

Steckverbinder sind das unsichtbare Rückgrat moderner Industrieanlagen – sie sorgen für eine zuverlässige Übertragung von Strom, Signalen und Daten. Ob leistungsstarke Energiesteckverbinder, präzise Signalverbindungen oder hochgeschirmte Datenstecker – jede Industrieanwendung stellt spezifische Anforderungen an Material, Bauform und Schutzart. In diesem Beitrag beleuchten wir die verschiedenen Arten von Steckverbindern, ihre Einsatzgebiete und worauf Sie bei der Auswahl des passenden Steckverbinders achten sollten.

10 Minuten zu lesen

Spezialkabel im Maschinenbau - Arten von Anschluss- und Steuerleitung und ihre Einsatzgebiete in der Industrie

In der Industrie sorgen Kabel und Leitungen für eine sichere und effiziente Signal- und Energieübertragung. Doch welche Leitung eignet sich für welchen Einsatz? Ob Energieleitung, Datenkabel oder Hybridlösung – die richtige Wahl hängt von Faktoren wie Flexibilität, Isolationsmaterial, Abschirmung und der Einhaltung (inter-) nationaler Standards ab. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen verschiedene Leitungs- und Kabelarten in der Übersicht vor, gehen auf den Aufbau ein und geben Ihnen eine Entscheidungshilfe für die Auswahl von Leitungen.

9 Minuten zu lesen

Sicherheitsschrauben / Manipulationssichere Schrauben

Schraubverbindungen können sich selbstständig lösen oder unbefugt durch Dritte gelöst werden. Um das zu verhindern, wurden sog. Sicherheitsschrauben entwickelt, die es erschweren bzw. unmöglich machen, Schrauben zu manipulieren. Neben Sicherheitsschrauben mit speziellen Schraubenköpfen gibt es auch weitere konstruktive Optionen. In diesem Artikel finden Sie alles Notwendige, um Ihre Schraubverbindung künftig vor Diebstahl oder Manipulation zu schützen.

8 Minuten zu lesen

Passschrauben und ihre Vorteile für eine ausgerichtete Montage

In vielen Branchen, von Maschinenbau über Werkzeugbau bis hin zur Feinmechanik, entscheidet die genau tolerierte Positionierung von Bauteilen über die Qualität und Langlebigkeit eines Produkts. Herkömmliche Schraubverbindungen reichen oft nicht aus, um Bauteile präzise auszurichten und sicher zu fixieren. Hier kommen Passschrauben ins Spiel – sie sorgen für eine spielfreie Führung in Bohrungen und gewährleisten eine wiederholgenaue Montage mit höchster Präzision. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum Passschrauben die bessere Wahl für ausgerichtete Verbindungen sind, und welche Rolle Toleranzen, Gewindeausläufe und Freistiche für eine optimale Montage spielen.

6 Minuten zu lesen
Pneumatikkupplung leichter Typ für PU-Schläuche
Pneumatikkupplung leichter Typ für PU-Schläuche

Pneumatikkupplungen und pneumatische Rohrfittings

Pneumatik-Kupplungen werden in Pneumatiksystemen verwendet, um Schläuche und Rohre miteinander zu verbinden und wieder zu trennen. Welche Arten von Pneumatik-Kupplungen bzw. Schnellsteckverbindern es gibt, ob diese untereinander kompatibel sind und welche Schläuche sich mit ihnen verbinden lassen, erfahren Sie in diesem Artikel. Außerdem wird auf die Montage und Aspekte des Arbeitsschutzes eingegangen, da in Pneumatiksystemen mitunter ein sehr hoher Druck herrscht.

12 Minuten zu lesen

Flachkopfschrauben - Vorteile und Anwendungsbeispiele

Flachkopfschrauben sind eine spezielle Art von Schrauben mit niedrigem, flachem Kopf. Bei Anwendungen, in denen der Schraubenkopf nicht weit über die Oberfläche herausragen darf, kommen sie zum Einsatz. Trotz niedriger Kopfhöhe bieten sie eine gleichmäßige Lastverteilung und minimieren so Punktebelastungen und Materialspannungen.

6 Minuten zu lesen

Distanzhülsen und Distanzscheiben - Materialien und Formen

Distanzhülsen und Distanzscheiben sind wichtige Elemente in der Welt der Verbindungstechnik und Konstruktion. Sie übernehmen dabei mehrere Aufgaben: Sie sind Abstandshalter, verteilen aufkommende Kräfte, sichern Bauteile und dienen der Feinjustierung. Neben den klassischen Unterlegscheiben aus Metall gibt es weitere spezielle Formen und Konfigurationsmöglichkeiten, wie z.B. Rundplatten, auf welche in diesem Artikel eingegangen wird.

16 Minuten zu lesen

Rohrverbindungsstücke - Arten und Einsatzmöglichkeiten

Rohrverbindungsstücke dienen der sicheren Verbindung von Rohren, Leitungen und Schläuchen. Sie finden sowohl Einsatz in der Pneumatik als auch in Hydraulik- und anderen flüssigkeitsführenden Systemen. Aber auch für unter Vakuum stehende Rohre gibt es geeignete Formstücke und Fittings. Als wichtige Bestandteile dieser Systeme ist es unerlässlich, dass Rohrverbindungsstücke die zu verbindenden Komponenten zuverlässig und sicher verbinden und dauerhaft verhindern, dass Flüssigkeiten oder Gase ein- oder austreten können. In diesem Artikel stellen wir verschiedene Arten an Rohrverbindungsstücken und ihre idealen Einsatzmöglichkeiten vor und unterstützen Sie dabei, das für Ihre Anwendung beste Rohrverbindungsstück auszuwählen

11 Minuten zu lesen

Rollen und Räder für den industriellen Einsatz - Aufbau und Einsatzbereiche

Im Maschinenbau und generell bei Automatisierungsprozessen ist es unabdingbar, dass Materialien und Baukomponenten schnell und effizient von A nach B transportiert werden. Auch eine gezielte Führung und Ausrichtung entlang der Förderwege ist dabei wichtig. Rollen und auch Walzen, tragen einen Großteil zur Erfüllung dieser Funktionen bei. Welche Arten es gibt, welche Materialien verwendet werden und bei welchen konkreten Anwendungsfällen Rollen zum Einsatz kommen, wird in diesem Artikel geklärt.

12 Minuten zu lesen

7 Schritte zur Auswahl einer Lenkrolle

Lenkrollen gewährleisten die Mobilität von Objekten aller Art. Gerade im Maschinen- und Anlagenbau müssen Gegenstände häufig über eine große Strecke hinweg transportiert werden. Dank Lenkrollen gelingt das einfach und effizient. Dieser Artikel stellt wichtige Auswahlkriterien für Lenkrollen vor.

10 Minuten zu lesen

Winkelplatten und Winkelkonsolen - Übersicht & Einsatzgebiete

An Eck- oder Kantenverbindungen von Konstruktionen treten unterschiedliche Kräfte auf, die bei nicht ausreichender Abstützung oder Ableitung zum Verbiegen oder sogar zum Versagen der Konstruktion führen können. Winkelverbindungen können hier Abhilfe schaffen und für Stabilität sorgen. Sie werden verwendet, um die Kräfte und Lasten in Rahmenkonstruktionen und Tragwerken effektiv zu verteilen. Der nachfolgende Artikel erläutert unterschiedliche Arten von Befestigungswinkeln und Winkelhalterungen, die in vielen industriellen Anwendungen für die Stabilisierung von Winkelverbindungen eingesetzt werden.

8 Minuten zu lesen

Achsbolzen / Achslagerbolzen - Ausführung und Anwendung

Achsbolzen und Achslagerbolzen sind wesentliche Verbindungselemente, die in zahlreichen mechanischen Systemen eingesetzt werden, um rotierende Bauteile zu lagern und zu verbinden. Sie fungieren als Drehpunkte und tragen zur Stabilität und Präzision in Anwendungen im Maschinenbau und in der Automatisierung bei. In diesem Artikel werden verschiedene Bauformen und Anwendungsbeispiele von Achsbolzen und Achslagerbolzen vorgestellt.

7 Minuten zu lesen

Rohrgewinde – Standards und Standardmaße

Dieser Artikel beleuchtet die Standardmaße von Rohrgewinden und deren Bedeutung. Rohre mit Gewinde gewährleisten eine sichere und dichte Verbindung zwischen Rohrteilen und angrenzenden Komponenten. In der Industrie gibt es dafür eine Vielzahl von Standards, zum Beispiel DIN / ISO, JIS, BSP, NPT oder auch BSW.

10 Minuten zu lesen
Passfeder

Passfedern und Keilfedern - Standards und Normen

Passfedern und Keilfedern sind zwei gängige Verbindungselemente in der Maschinenbauindustrie. Sie dienen dazu, eine kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. In diesem Artikel werden die beiden Federtypen genauer betrachtet und ihre Anwendungsbereiche erläutert.

6 Minuten zu lesen

Normteile und ihre Bedeutung für die Industrie

Genormte Teile sind Bauteile, die nach einem bestimmten Standard hergestellt werden. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen Industrie, da sie eine Reihe von Vorteilen bieten. Dieser Artikel erläutert, was genormte Teile sind, und erklärt die Vorteile und Nachteile, die sie mit sich bringen.

9 Minuten zu lesen