Pneumatik

Phneumatik - Luftverbrauch und erforderliche Luftmenge für Pneumatikzylinder berechnen

Wie viel Druckluft benötigt ein Pneumatikzylinder wirklich? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Luftverbrauch doppeltwirkender Zylinder berechnen und welche Einflussgrößen dabei entscheidend sind. Beim industriellen Einsatz pneumatischer Systeme ist eine präzise Luftbedarfsanalyse unerlässlich, um Energie zu sparen und die Anlageneffizienz zu steigern. Wir zeigen praxisnah, worauf es bei der Berechnung ankommt, inklusive Formel, Beispiel und Tipps zur Optimierung.

8 Minuten zu lesen

Pneumatik - Auswahl eines Kompakt-Druckluftzylinders in 6 Schritten

Pneumatikzylinder sind vielseitige Antriebselemente, die durch den Einsatz von Druckluft präzise lineare Bewegungen erzeugen. Je nach Anwendungsbereich sind unterschiedliche technische Eigenschaften gefragt. So ermöglichen beispielsweise Unterdruckventile mit Volumenstrombegrenzern eine exakte Steuerung des Luftstroms, während integrierte Verdrehsicherungen die Betriebssicherheit erhöhen. Doch wie wähle ich den richtigen Druckluftzylinder für meine Anwendung aus? Dieser Beitrag gibt Ihnen einen umfassenden Überblick, was bei der Auswahl von Pneumatikzylindern bzw. Druckluftzylindern zu beachten ist, damit Sie künftig fundierte Entscheidungen treffen und den für Ihre Anforderungen optimal geeigneten Zylinder auswählen können.

12 Minuten zu lesen

Greifersysteme für das Materialhandling im Maschinenbau

Gerade in großen Fertigungsanlagen und Produktionsketten ist es unabdingbar, sich mit Handhabungstechniken für Materialien und Werkstücke auseinander zu setzen. Schon aufgrund des Gewichts ist es z.B. nahezu unmöglich, Materialien manuell zu bewegen. An dieser Stelle setzt Material Handling ein: Mit Hilfe von z.B. Greifersystemen oder Förderbändern wird die Bewegung und Kontrolle von Materialien erleichtert und die Effizienz gesteigert. Nachfolgend schauen wir uns verschiedene Greifersysteme und ihre Verwendung einmal näher an.

10 Minuten zu lesen

Industrielle Gasdruckfedern - Auslegung, Vorteile und Verwendung

Gasdruckfedern unterstützen bewegliche Bauteile oder gleichen Gewicht aus. Sie werden z.B. bei Luken, Klappen oder Schwenkarmen eingesetzt. Gerade im Maschinenbau und Anlagenbau kann es schon aus Sicherheitsgründen sinnvoll sein, bestimmte Bauteile und Maschinen mit Klappen zu versehen. Gasdruckfedern unterstützen hier beim Öffnen und Schließen vor allem auch bei schweren Klappen und Luken. Wie sie genau funktionieren, welche Varianten es gibt und wo sie noch überall Einsatz finden, erläutern wir in diesem Blogartikel.

9 Minuten zu lesen

Pneumatische Schaltungen und Pneumatik-Schaltpläne - Basiswissen der Fluidtechnik

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Pneumatik, pneumatischen Schaltungen und Pneumatik-Schaltplänen. Pneumatik ist ein Bereich der Fluidtechnik, die sich mit Druckluft und deren Anwendung in unterschiedlichen Systemen befasst. Pneumatische Steuerungstechnik kommt in vielen Branchen und Bereichen zum Einsatz, wie zum Beispiel in der Materialhandhabung, in der Robotik oder im Transportwesen.

11 Minuten zu lesen

Grundlagen der Auswahl von Pneumatikzylindern

Pneumatikzylinder sind wichtige Komponenten in pneumatischen Systemen, die mechanische Bewegungen mithilfe von Druckluft erzeugen. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Fertigungsindustrie, im Anlagenbau oder im Sondermaschinenbau.

8 Minuten zu lesen