Toleranzen

Technischer Leitfaden zur Lagerauswahl für Rotationswellen und Torsionswellen

Wellen gehören zu den zentralen Elementen nahezu jeder Maschine. Damit diese Bauteile ihre Funktion zuverlässig erfüllen können, müssen die Lager, die diese Wellen führen, perfekt auf die jeweilige Anwendung und Einbausituation abgestimmt sein. Die Auswahl eines geeigneten Wellenlagers (Rotationslagers) hat daher einen signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer und Energieeffizienz einer Maschine sowie deren Geräuschentwicklung und Wartungsaufwand.

Doch welche Lagerart ist die richtige für eine bestimmte Welle?

Dieser Leitfaden zeigt, wie man auf Basis technischer Kriterien und praktischer Rahmenbedingungen die optimale Lagerlösung für Rotations- und Torsionswellen auswählt.

14 Minuten zu lesen

Leitfaden zum Ablesen von Bügelmessschrauben

Wenn Bauteile innerhalb enger Toleranzen gefertigt werden, nimmt die präzise Handhabung von Bügelmessschrauben einen hohen Stellenwert ein. Doch korrektes Ablesen will gelernt sein: Welche Skalen gibt es? Was zeigt die Bezugslinie an? Und wie setzt sich der Messwert eigentlich zusammen? In unserem aktuellen Blogbeitrag werden Bügelmessschrauben ausführlich erklärt. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie analoge Bügelmessschrauben richtig ablesen - mit Praxisbeispielen, typischen Fehlerquellen und Tipps aus der Fertigungstechnik.

12 Minuten zu lesen
Idealer und abweichender Wellendurchmesser
Idealer und abweichender Wellendurchmesser

Linearwellen: Präzisionsstandards von MISUMI Linearwellen

Linearwellen zählen zu den linearen Führungen und sorgen in Linearbewegungssystemen für Stabilität und Präzision. Damit die Bewegungen reibungsarm, präzise und zuverlässig übertragen werden, werden an Linearwellen unterschiedliche Präzisionsanforderungen gestellt. Diese richten sich sowohl an die Rundheit, Geradheit, Rechtwinkligkeit als auch an die Konzentrizität der Linearwelle. Bei MISUMI gibt es Linearwellen in Standard- und Präzisionsausführung. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die verschiedenen Eigenschaften sowie wann welche Variante verwendet werden sollte und was es mit den Präzisionsanforderungen auf sich hat.

11 Minuten zu lesen

Messuhren - Arten und Eigenschaften

Messuhren sind aus der industriellen Fertigung nicht wegzudenken – sie sichern Präzision und Qualität in unterschiedlichen, technischen Prozessen. In unserem Blog beleuchten wir ihre Bedeutung und stellen die verschiedenen Arten wie analoge, digitale und induktive Messuhren vor. Zudem werfen wir einen Blick auf moderne Alternativen und erläutern, wie Messuhren in der Fertigung zur Toleranzkontrolle, Maschinenjustierung und Qualitätsprüfung eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie diese Messinstrumente die Effizienz und Genauigkeit in der Industrie nachhaltig verbessern!

8 Minuten zu lesen

Bearbeitungsgrenzen und Genauigkeitsstandards bei Blechteilen

Blechteile werden in unserem Alltag und der Industrie in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Damit diese gefertigten Blechteile interoperabel eingesetzt werden können, müssen sie bestimmte Genauigkeitsstandards und Bearbeitungsgrenzen einhalten. Diese beziehen sich auf spezifische Parameter und Toleranzen in Bezug auf Breite, Länge, Dicke sowie geometrische Toleranzen. Die Vorgaben müssen bei der Herstellung von Blechteilen berücksichtigt werden. Nachfolgend wird näher auf verschiedene Standards und Grenzen eingegangen.

8 Minuten zu lesen

Grundlagen von Maßtoleranzen und der Passungsauswahl

Maßtoleranzen spielen eine entscheidende Rolle in der mechanischen Konstruktion und beeinflussen direkt die Funktionalität und Qualität von Maschinen, Geräten und anderen mechanischen Produkten. In der mechanischen Konstruktion beziehen sich Toleranzen auf die erlaubten Abweichungen von den idealen Maßen eines Bauteils oder einer Baugruppe. Es gibt verschiedene Passungssysteme, wie z.B. die Einheitsbohrung und Einheitswelle. Für weitere Informationen zu Toleranzklassen sehen Sie auch unseren Blog-Artikel „Toleranzklassen nach ISO 22081 und DIN ISO 2768“.

9 Minuten zu lesen

Passungsarten und Toleranzen - Ein Überblick

In der Fertigungsindustrie sind Toleranzen und Passungen von entscheidender Bedeutung. Toleranzen definieren im technischen Sinne eine zulässige Abweichung von einer definierten Eigenschaft, wie beispielsweise einem Nennmaß. Sie dienen dazu, sicherzustellen, dass Produkte und Bauteile die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen.

8 Minuten zu lesen

Form und Lagetoleranzen nach ISO 1101 und japanische Norm JIS B 0001: Die wichtigsten Infos

Form- und Lagetoleranzen sind technische Spezifikationen, die eine einheitliche Handhabung von Abmessungen und Toleranzen in der Fertigung gewährleisten. Sie werden vor allem bei der Herstellung von Bauteilen und Komponenten verwendet, um die Passgenauigkeit der Teile zu gewährleisten.

6 Minuten zu lesen

Toleranzklassen nach ISO 22081 und DIN ISO 2768: Allgemeintoleranzen optimal einsetzen

Toleranzen sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung mechanisch beweglicher Teile, da sie ein korrektes Zusammenwirken von Bauteilen gewährleisten. Allgemeintoleranzen und deren Toleranzklassen dienen zur Vereinfachung von Zeichnungen. Die Norm DIN ISO 2768 legt die Spezifizierung der Toleranzen fest. Viele Konstrukteure nutzen Allgemeintoleranzen als vereinfachte Variante der Toleranzen, um den Konstruktionsprozess zu erleichtern.

10 Minuten zu lesen