Metalle und Oberflächenbehandlungen - Ein Überblick
Was ist Oberflächenbehandlung in der Industrie?
Oberflächenbehandlung in der Industrie ist ein Prozess, bei dem eine Oberfläche eines Werkstücks bearbeitet wird, um ihre mechanischen, chemischen oder optischen Eigenschaften zu verbessern oder zu ändern.
Oberflächenbehandlungen können auf verschiedene Arten durchgeführt werden, wie z.B. Ätzung, Galvanisierung, Pulverbeschichtung, Wärmebehandlung, Gefügeänderung und thermische Beschichtung. Der Zweck der Oberflächenbehandlung ist es, die Lebensdauer und die Effizienz der Werkstücke zu verbessern. Die Oberflächenbehandlung kann auch dazu beitragen, die Kosten zu senken, indem sie den Wartungsaufwand verringert und den Schutz vor korrosivem Einfluss sicherstellt.
Was ist sind die Vorteile von Oberflächenbehandlungen?
Oberflächenbehandlungen haben viele Vorteile, zum Beispiel:
- Sie können die Oberfläche vor Korrosion, Schmutz und Verschleiß schützen.
- Sie können die Lebensdauer des Materials oder Produkts verlängern.
- Sie können die Feuchtigkeitsaufnahme reduzieren.
- Sie können die Reibung und den Verschleiß reduzieren.
- Sie können das Erscheinungsbild und die Optik verbessern.
- Sie können die Oberfläche leicht sauber halten.
- Sie können die Wärme- und Schalldämmung verbessern.
Welche Arten von Oberflächenbehandlungen gibt es?
Es gibt eine Vielzahl von Oberflächenbehandlungen, die für unterschiedliche Anwendungen verwendet werden. Dazu gehören:
- Lackierung: Dies ist eine der häufigsten Oberflächenbehandlungen.
- Beschichtungen: Diese Behandlung kann in Form von Pulverbeschichtungen, Galvanisierungen und Elektrophorese verwendet werden.
- Vergütungen: Diese Behandlung wird verwendet, um die Oberfläche glatter und stärker zu machen, sodass sie widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Verschleiß ist.
- Wärmebehandlungen: Diese Behandlung wird verwendet, um die Festigkeit und Härte der Oberfläche zu erhöhen, indem sie erhitzt und anschließend abgekühlt wird.
- Polieren: Diese Behandlung wird verwendet, um die Oberfläche glatter und glänzender zu machen.
- Oberflächenbehandlungen mit chemischen Mitteln.
Oberflächenbehandlung mit gelösten Materialien
Eloxieren
Eloxieren ist eine Oberflächenbehandlung, bei der durch anodische Oxidation eine Oxidschicht auf der Oberfläche eines Metallobjekts gebildet wird. Diese Schicht verhindert Korrosion und verbessert die Funktionalität und das Aussehen des Objekts.
Eloxieren ist eine Art von Anodisieren und ist vor allem in Verbindung mit der Oberflächenbehandlung von Aluminiumlegierungen bekannt. Die entstehende Eloxalschicht schützt das Metall vor Oxidation und erhöht die Haltbarkeit.
Anodisieren und technisches Eloxieren kann aber neben Aluminium auch bei verschiedenen anderen Metalle angewendet werden. Diese sogenannten Ventilmetalle einschließlich Stahl, Titan und Magnesium bilden ebenfalls beim anodisieren eine schützende Oxidschicht.
Nitrieren
Nitrieren ist eine thermische Behandlung, bei der ein Metall mit Stickstoff unter Verwendung von Wärme und Druck behandelt wird. Diese Behandlung verleiht dem Metall eine höhere Härte, verbessert die Verschleißfestigkeit und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Nitrieren wird häufig auf Stahl, Eisen, Messing und Aluminium angewendet.
Verzinnen
Verzinnen ist eine Technik, bei der ein Metall, normalerweise Zink, auf ein anderes Metall aufgebracht wird. Es wird häufig verwendet, um Metallteile vor Korrosion zu schützen, insbesondere in einer feuchten Umgebung. Zink wird als Verzinnungsmaterial verwendet, da es ein sehr gutes Korrosionsschutzmittel ist und eine lange Lebensdauer hat.
Verzinken
Verzinken ist ein Verfahren, bei dem Metalloberflächen mit einer Schicht aus Zink überzogen werden. Dieses Verfahren wird häufig auf Stahl und Eisen angewendet, kann aber auch auf andere metallische Oberflächen wie Aluminium oder Kupfer angewendet werden. Verzinkte Metalloberflächen sind beständig gegen saure Regen, salzige Luft und andere Umweltbedingungen, die zu Korrosion führen können.
Chromatieren
Chromatieren ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung. Es beinhaltet das Auftragen einer Schicht aus Metall oder Metalllegierungen auf die Oberfläche eines Materials, um es zu schützen, zu verschönern oder zu modifizieren. Es wird in der Regel auf Metalloberflächen angewendet, um sie korrosionsbeständiger zu machen und sie vor Oxidation zu schützen.
Chemisch Vernickeln
Chemisch Vernickeln ist eine Technik zur Oberflächenbehandlung, die verwendet wird, um eine Schicht aus Nickel auf eine Metalloberfläche aufzutragen. Das aufgetragene Nickel bietet eine sehr glatte und harte Oberfläche, die korrosions- und verschleißbeständig ist. Diese Technik ist eine beliebte Wahl für industrielle Anwendungen, da sie nicht nur eine glatte, schöne Oberfläche schafft, sondern auch eine langlebige Oberfläche, die eine lange Zeit schützt. Chemisch Vernickeln wird normalerweise auf Metallteile wie Bolzen, Schrauben, Muttern, Wellen, Kupplungen und andere Verbindungselemente angewendet.
Phospathieren
Phosphatieren bezeichnet eine Oberflächenbehandlung, bei der eine Phosphat-Schicht auf einer Metalloberfläche aufgetragen wird. Diese Schicht wird verwendet, um die Oberfläche vor Korrosion zu schützen und der Oberfläche ein glänzendes Aussehen zu verleihen. Phosphatierung wird häufig auf Autoteilen, Werkzeugen, Maschinen und anderen Metalloberflächen verwendet.
Sol-Gel
Sol-Gel ist ein Verfahren zur Herstellung von Oberflächenbeschichtungen, bei dem eine Lösung aus Silicat- oder Aluminatverbindungen in eine vorgeformte Oberfläche eingebracht wird. Dieses Verfahren wird häufig in der Elektronik, in der Automobil-, Textil- und Möbelindustrie sowie in der chemischen Industrie angewendet. Sol-Gel-Beschichtungen sind sehr dünn, glatt, robust und korrosionsbeständig, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen besonders attraktiv macht.
Oberflächenbehandlung mit flüssigen Materialien
Thermisches Spritzen
Thermisches Spritzen ist eine Art der Oberflächenbehandlung, bei der ein spezielles Harz in einem Pulverstrahlverfahren aufgetragen wird. Dieses Verfahren wird häufig zur Wiederherstellung von beschädigten Oberflächen und zur Verbesserung der Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit verwendet. Bei der thermischen Spritztechnik wird ein pulverförmiges Material, das normalerweise aus einer Kombination aus Metallpulver und Harz besteht, mit hohem Druck durch eine Düse auf die Oberfläche gesprüht. Die Hitze, die durch den Druck beim Sprühen erzeugt wird, sorgt dafür, dass das Harz und das Metallpulver sich miteinander verbinden und eine dauerhafte Barriere schaffen, die die Oberfläche vor Schmutz und Wasser schützt.
Plastifizieren
Plastifizieren ist eine Oberflächenbehandlungstechnik, die hauptsächlich zur Verhinderung von Korrosion und zur Erhöhung der Oberflächenhärte verwendet wird. Durch diesen Prozess werden die Oberflächen dünner und härter, wodurch die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion erhöht wird. Beim Plastifizieren wird eine dünne Schicht aus Metall oder Nichteisenmetall auf eine Oberfläche aufgetragen, wodurch ein Schutzfilm entsteht, der die Oberfläche vor Beschädigungen schützt.
Elektrotauchlackieren
Beim Elektrotauchlackieren handelt es sich um eine Art der Oberflächenbehandlung, bei der ein elektrisch aufgeladener Lack auf ein Metallteil aufgetragen wird. Der Lack wird dann durch Elektrolyse in ein Metallteil getaucht, wodurch die Oberfläche des Teils mit einer dünnen Schicht Lack überzogen wird. Der Prozess ermöglicht ein gleichmäßiges und glattes Finish, sodass das Metallteil vor Korrosion und Abnutzung geschützt ist.
Schmelztauschen (Feuerverzinken)
Schmelztauschen (auch Feuerverzinken genannt) ist eine Art der galvanischen Oberflächenbehandlung, die auf einer metallischen Oberfläche durchgeführt wird. Es ist ein Prozess, bei dem eine dünne Schicht aus Zinkstaub auf das Metall aufgetragen wird, indem die Oberfläche mit einer Legierung aus Zink und Kupfer aufgeheizt wird. Dieser Prozess erzeugt eine korrosionsbeständige Schicht, die vor oxidativen Schäden schützt. Schmelztauschen ist eine von vielen Methoden zur Oberflächenbehandlung, die als Zink- oder Galvanisierung bezeichnet wird.
Tauchbeschichtung
Tauchbeschichtung ist eine spezifische Art der Oberflächenbehandlung, bei der ein Werkstück in ein Bad mit einem Lack, einer Beschichtung oder einem anderen Material getaucht wird, um es zu überziehen oder zu schützen. Dieser Vorgang kann je nach Material und Anwendung einige Minuten oder mehrere Stunden dauern.
Emaillieren
Emaillieren ist eine Art der Oberflächenbehandlung, bei der ein Schmelzglas auf einer Metalloberfläche aufgetragen wird, um eine glatte, glänzende Oberfläche zu erzielen. Diese Glasur wird dann mit einer speziellen Ofenmethode gehärtet, um eine harte, langlebige Oberfläche zu erzeugen. Emaillieren ist eine äußerst effektive Methode, um eine Oberfläche vor Korrosion, Kratzern, Abnutzung und anderen Beschädigungen zu schützen.
Brünieren
Brünieren ist eine Oberflächenbearbeitungsverfahren, bei der eine eisenhaltige Metalloberfläche mit einer sauren oder alkalischen Lösung, dem sogenannten Brüniermittel, behandelt wird. Dies erfolgt in der Regel durch Eintauchen des zu brünierenden Objektes in ein Tauchbad. Durch eine chemische Reaktion entsteht eine schwarze Oxidschicht, welche keine Beschichtung, sondern eine Stoffumwandlung darstellt.
Die durch diese Behandlung entstehende Schutzschicht verbessert den Schutz vor Abnutzung und Korrosion.
Konfigurieren Sie Ihre Bauteile
Mit dem MISUMI-Konfigurator können Sie Wellen und andere Bauteile frei konfigurieren.
Wählen Sie die Art der Bauteile und stellen Sie die gewünschten Spezifikationen und Merkmale ein.
CAD Bibliothek
Nutzen Sie unsere umfangreiche CAD Bibliothek, um das optimale Bauteil für Ihre Komponenten und Anwendungen zu verwenden. Laden Sie sich ihr konfiguriertes Bauteil kostenlos auf unserer Webseite herunter.
Die heruntergeladenen Bauteile können Sie anschließend in Ihr CAD-Programm importieren.