Winkelplatten
Im MISUMI One-Stop-Shop
Winkelplatten gehören zu den Verbindungselementen im Maschinenbau. Eine Winkelverbindung ist eine einfache und gleichzeitig besonders stabile Schraub- oder Schweißverbindung.
Neben einer großen Auswahl an Befestigungsvarianten, Materialien und Oberflächenbehandlungen können Winkelplatten bei MISUMI individuell nach den Anforderungen des Kunden gefertigt werden. Dabei können die Parameter selbst konfiguriert und so individuell an die jeweilige Anwendung angepasst werden:
Bei einer Winkelverbindung werden im Allgemeinen mindestens zwei Bauteile mittels einer Winkelplatte verbunden. Dabei erfolgt die Befestigung der beiden Bauteile entweder mit Schrauben (DIN-Schrauben) und Sicherungsscheiben oder einer Schweißnaht. Die Sicherungsscheibe verhindert dabei das Lösen der Schraubverbindung bei dynamischer Belastung. Die Positionierung des Winkels und der Bauteile zueinander kann optional mit Passstiften gesichert werden, was eine präzise Positionierung ermöglicht.
Eine Sonderform von Winkelplatten sind Rippenwinkel. Rippenwinkel, auch Winkelkonsolen genannt, können durch die Rippe besonders hohe Lasten aufnehmen. Sie werden für die Anbindung von schweren Bauteilen sowie für Konstruktionen genutzt, die hohen statischen Belastungen ausgesetzt sind.
Winkelplatten und Rippenwinkel sind besonders kostengünstige, zuverlässige Bauteile, welche keinen Verschleiß und damit eine lange Lebensdauer haben. Aufgrund ihrer einfachen Montage- und Demontage-Eigenschaften sind Winkelplatten in der Rohbauproduktion und anderen Industrien sehr beliebt und finden daher in vielen Vorrichtungen Anwendung.
Rippenwinkel werden aus Gusseisen, Aluminium-Guss, rostfreiem Stahl und Stahl hergestellt. Je nach Einsatzzweck und -ort kann die Oberfläche brüniert, lackiert oder vernickelt werden.
Durch ihre einfache Anwendbarkeit und Stabilität finden Winkelplatten auch Anwendung in der Body in White-Produktion. Aufgrund des auswählbaren Lochabstandes und der individuellen Ausführung der Bohrungen, können sie flexibel an die Konstruktion angepasst werden.
Winkelplatten können in Kombination mit Aluminium-Konstruktionsprofilen und Stellfüßen einen Standfuß bilden, beispielsweise in einer Pufferspeicherstation. Aufgrund der leicht zu lösenden Schraubverbindung ist ein Toleranzausgleich möglich, der gegebenenfalls Unebenheiten des Bodens ausgleicht und so einen sicheren Stand der Station gewährleistet.
Die Bauteile, in diesem Fall ein B-Säulenblech, werden im geöffneten Zustand der Pufferschublade in die vorgesehenen Bauteilaufnahmen gelegt. Die genaue Lagebestimmung und Fixierung der Bauteile wird über Führungswinkel (NAAMS) und Kontursteine/NC-Blöcke (NAAMS) gesichert. Die zuverlässige und störungsfreie Art der Aufnahme schützt die Bauteile vor Verformung und Beschädigung. Sensoren erfassen den Beladezustand und die richtige Positionierung der Bauteile. Das manuelle Schließen der Schublade wird von Dämpfern abgefangen, um ein Verrücken der Bauteile zu vermeiden. Ein pneumatischer Spanner verriegelt die Schublade im geschlossenen Zustand während des Entnahmeprozesses solange bis die Sensorik die Entleerung der Station meldet. Erst dann entriegelt der pneumatische Spanner und die Schublade kann wieder geöffnet und der Prozess von vorne begonnen werden. Winkelplatten sorgen in der Pufferspeicherschublade für einen sicheren Stand.
Die Achsbolzen bilden in Kombination mit Laufrollen und Montageplatten den Schlitten einer Linearführung eines Schubfachs, welches Teil eines Pufferspeichers ist.
Achsbolzen von MISUMI können durch ihre Konfigurierbarkeit individuell an Kundenanforderungen angepasst werden. Sofern der Werkstoff des Bolzens richtig gewählt wurde, sodass er die Härte der zu verbindenden Bauteile übersteigt, haben Achsbolzen ohne großen Wartungsaufwand eine sehr lange Lebensdauer.
Takachi Electronics Enclosure ist ein Hersteller von Elektronikgehäusen, Industriegehäusen, Gehäusen und Gestellen für elektronische Geräte sowie Steuer- und Kommunikationsgeräte. Elektronikgehäuse werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. in Schaltschränken für die Fabrikautomatisierung, Steuerkästen für Werkzeugmaschinen, Anschlusskästen für die photovoltaische Stromerzeugung, elektrische Arbeitsboxen sowie medizinische Geräte und Audiogeräte. Wählen Sie zwischen 22.000 Artikeln aus dem Takachi Portfolio, darunter Aluminium/Metall/Kunststoffgehäuse, Edelstahl-/Wasserdichte/Batterieboxen, Batteriehalter, 19-Zoll-Racks, Rack-Gehäuse, Rack-Panels und viele mehr. |
![]() |
WSR-Positionierstifte (Weld Spletter Resistant) sind Stahlstifte mit einer optimierten Oberfläche und einer Aluminiumchromnitrid(AlCrN)-Beschichtung. Sie sind extrem schweißspritzer- sowie abnutzungsresistent und damit optimal für die Anforderungen von Widerstandsschweißungen an Stahlblechen im Karosserierohbau geeignet. |