inCAD Library - Inspirationsquelle für Konstrukteure
Die inCAD Library ist eine umfangreiche Bibliothek mit vielen Anwendungsbeispielen für Konstrukteure. Die Bibliothek stellt Anwendungsbeispiele für Funktionen oder Produkteinsatzmöglichkeiten frei zur Verfügung. Jedes Anwendungsbeispiel enthält eine Teileliste der von MISUMI lieferbaren Teile mit Angabe der jeweils für das Beispiel benötigten Anzahl. Für Konstrukteure dienen die CAD-Modelle als Inspirationsquelle, um sie für ihre eigenen Maschinen oder Anlagen zu modifizieren, sinnvoll zu ergänzen und angepasst zu verwenden.
Übersicht - Was ist die inCAD Library?
Die inCAD Library ist eine Online-Anwendungsbibliothek für die Fertigungsindustrie. Es stehen verschiedene Baugruppen für bestimmte Zwecke zum Download bereit, wie bspw. ein Vorschub-Mechanismus, eine Hebevorrichtung, ein Werkstofftransportwagen oder eine Greifvorrichtung. Die von MISUMI lieferbaren Komponenten sind in der Teileliste aufgeführt und mit einem Link zum Shop versehen. Einige Details im Vorschaubild sind mit grau hinterlegten Anmerkungen versehen, die ebenfalls mit einem direkten Link zum Shop versehen sind. So muss der Anwender keine Zeit für eine aufwendige Suche nach der richtigen Komponente aufbringen. Im Shop kann dann die jeweilige Komponente angepasst oder durch Klick auf die Produktgruppenebene (Kategorie) ein anderes passendes Teil gewählt werden. Durch eine Download-Option kann der Anwender die Baugruppe als CAD-Modell herunterladen und an seine Bedürfnisse anpassen. Auch die Teileliste der Ursprungsanwendung kann als CSV Datei heruntergeladen und für Anpassungen und eine vereinfachte Bestellung genutzt werden.
Vorteile einer Online-Datenbank für CAD-Modellen
Eine Online-Datenbank für CAD-Modelle ermöglicht eine effiziente Ressourcennutzung, da Konstrukteure auf eine umfangreiche Sammlung von Modellen zugreifen können, anstatt diese immer wieder neu erstellen zu müssen. Die Suche nach CAD-Modellen wird durch Such- und Filterfunktionen beschleunigt, was Zeit und Arbeitsaufwand reduziert. Neben der Kostenersparnis durch die Verwendung bestehender CAD-Baugruppen bietet eine CAD Online Bibliothek weltweiten Zugriff auf die CAD-Modelle und CAD-Daten.
Verwendung der inCAD Library in der Konstruktion
Wie kann die inCAD Library verwendet werden?
Sucht ein Konstrukteur eine Inspiration für sein industrielles Projekt kann er sich in der inCAD Library entweder in der Übersicht alle Anwendungen ansehen oder die angezeigte Auswahl durch eine gezielte Suche nach Funktion oder Eingrenzung auf eine bestimmte Produkt-Kategorie verfeinern. Findet er eine passende oder der gesuchten ähnliche Anwendung, kann er diese angepasst an seine Bedürfnisse in die Maschine oder Anlage integrieren. Möchte man eine Anwendung erneut öffnen, ist auch die Eingabe der inCAD Library Typnummer möglich und öffnet direkt das jeweilige Anwendungsbeispiel. Eine Suche der Anwendung ist auch über die Suchfunktion im Shop möglich und wird dann im Bereich inCAD Library angezeigt. Das Modell für SolidWorks oder Parasolid, sowie als STEP-Datei und IGES-Datei kann heruntergeladen werden. Das Modell kann dann entsprechend durch die CAD-Systeme angepasst werden. Auch die Umsetzung von Teilkonstruktionen durch die Bibliothek ist möglich. Eine zur dargestellten Anwendung gehörige Teileliste mit Links zum MISUMI-Shop erleichtert den Bestellvorgang und Einkauf. Das spart Zeit bei der Konstruktion und erleichtert zusätzlich die Suche nach den benötigten Komponenten und deren Herstellern.
Anwendungsbeispiele - Umfangreiche Sammlung an CAD-Modellen
In der inCAD Library befinden sich über 150 Anwendungsbeispiele aus den verschiedensten Bereichen, wie z.B.:
Nachfolgend werden die einzelnen Optionen und Funktionen näher beschrieben.
Nutzerprofile für die inCAD Library
Es gibt zwei verschiedene Nutzerprofile für die Verwendung der inCAD Library: CAD User und Corporate User. Ohne Anmeldung kann man sich die Anwendungen zwar ansehen und eine Teileliste herunterladen. Für den Zugang zu den CAD Daten ist aber mindestens eine Anmeldung als CAD User erforderlich.
Als Corporate User haben Sie die vollumfänglichen Funktionen der inCAD Library:
- Nutzung des Online-Konfigurators
- Online Preisabfrage
- Merkzettelfunktion
- meviy Service inkl. Angebotsfunktion (Fertigungsplattform von MISUMI, die es ermöglicht, 3D-Daten hochzuladen und daraus ein Angebot zu erhalten)
- Kostenloser Download von CAD-Daten
- Bestell- und Angebotsfunktion
Im Nutzerprofil CAD-User steht die Bestell- und Angebotsfunktion nicht zur Verfügung.
Filterfunktionen
Die inCAD Library bietet eine Vielzahl an Filteroptionen, um eine Vorauswahl der angezeigten Anwendungen zu treffen. Die Vorauswahl kann dabei nach folgenden Kriterien erfolgen:
- Funktion (Verwendung/Verfahren), z.B. Transfer/Bewegung, Antriebsmechanismus, konstruktive Bauteile
- Produkt-Kategorie, z.B. Linearbewegung, Pneumatik/Hydraulik, Sensoren/Schalter
- Werkstückform, z.B. rechteckiges Werkstück, Hohlzylinder, schmale Platte
- Industrie, z.B. Präzisionsausrüstung, Halbleiter/Flüssigkristalle, elektrische und elektronische Teile
- Design-Ansatz, z.B. Kostenreduzierung, Reinraumanwendung, Energiesparen
Für ein optimales Ergebnis können die Filter beliebig miteinander kombiniert werden.
Aufbau der Anwendungsbeispiele
Nachdem man ein Anwendungsbeispiel ausgewählt hat, öffnet sich folgende Übersicht. Die Farben in der inCAD Library haben die folgenden Bedeutungen:
- Gelb - MISUMI Teil
- Grau - Komponenten von Drittanbietern
- Blau - Werkstücke
- Grün - Angrenzende Komponenten (im folgenden Beispiel nicht dargestellt)
Die Übersicht liefert folgende Funktionen und Informationen:
- A: Die Idea Note gibt Hinweise zur Verwendung und Optimierungsvorschläge.
- B: Für einige Bauteile gibt es einen direkten Link zur Komponente in den MISUMI-Shop.
- C: Die Teileliste kann heruntergeladen werden.
- D: In der Bewegungsvorschau wird ein prototypischer Funktionsablauf für diese Baugruppe abgespielt.
- E: Über den Download-Button kann das CAD-Modell als 2D-Modell (DFX) oder 3D-Modell (Solidworks, STEP, IGES, Parasolid) heruntergeladen werden.
Aufbau des CAD-Modells
Im CAD-Modell wird das Anwendungsbeispiel in der bereits erwähnten Farbeinteilung dargestellt. CAD-Modelle bestehen in der Regel aus verschiedenen CAD-Baugruppen, welche den Baugruppen am realen Modell entsprechen.
Einzelne CAD-Baugruppen lassen sich isoliert darstellen und wiederverwenden. Dadurch entstehen mehrere Vorteile: Die Baugruppe kann einzeln modifiziert und in andere Modelle eingegliedert werden. Eventuell nicht benötigte Baugruppen können ausgeblendet oder direkt aus dem Modell entfernt werden. So lässt sich das CAD-Modell gut individualisieren und Teilkonstruktionen werden ermöglicht.
Teileliste und Bestelloption
Die inCAD Library ermöglicht das Herunterladen einer Teileliste im CSV-Format, die alle im CAD-Modell verwendeten Bauteile samt Artikelbezeichnung und erforderlicher Stückzahl umfasst. Für Teile, die von MISUMI bezogen werden können, ist die zugehörige Teilenummer bereits eingetragen. Komponenten von externen Anbietern sind in der Liste ohne Teilenummer aufgeführt. Corporate User haben die Möglichkeit, die Teileliste nach ihren Bedürfnissen zu modifizieren, indem sie Teile von Drittanbietern entfernen und die angepasste Liste dann für Anfragen oder direkte Bestellungen im CSV-Format hochladen. Das Bestellformular wird automatisch mit den in der Teileliste aufgeführten Teilen und der jeweils benötigten Menge ausgefüllt. Eine alternative Option bietet die Übertragung der Daten aus der Teileliste in eine separate Tabelle, wobei nur die Artikelnummer und die benötigte Menge erforderlich sind. Diese Tabelle kann zusätzlich mit einer Spalte für Projekthinweise versehen werden, die später sowohl auf dem Etikett als auch auf dem Lieferschein erscheinen und so die Zuordnung zu verschiedenen Projekten innerhalb einer Bestellung erleichtern. Bei Vorhandensein von konfigurierbaren Teilen werden diese in der Übersicht mit einem Fehlercode markiert und müssen durch die Artikelnummer des entsprechend konfigurierten Teils ersetzt werden.
Neugierig geworden? Testen Sie unsere inCAD Library doch einmal selbst!