robomotion GmbH: Komplettlösungen für modernste Fertigungstechnik
robomotion setzt bei der Optimierung von Produktionsprozessen auf MISUMIs Komponenten-Kompetenz.
robomotion ist ein junges Unternehmen aus Leinfelden bei Stuttgart, das vollständige Automatisierungslösungen aus einer Hand bietet. Das Unternehmen konstruiert und fertigt Montageanlagen und Industrieroboter, die bei großen und bekannten Herstellern in der Lebensmittelproduktion, in der Medizintechnikfertigung und beim Spritzguss eingesetzt werden. Außerdem entwickelt robomotion Software für Sondermaschinen und erstellt vollintegrierte Lösungen schon vor der Werksauslieferung, so dass die Maschinen in den Anlagen des Endkunden schnell installations- und einsatzbereit sind.
robomotion hat sich inzwischen einen Ruf für hochwertigste Sondermaschinen erarbeitet. Als innovatives und kundenorientiertes Unternehmen war robomotion schon kurz nach der Unternehmensgründung für den Deutschen Gründerpreis 2007 nominiert. Dieser renommierte Preis wird von den Medienunternehmen Stern und ZDF in Kooperation mit Porsche und den deutschen Sparkassen vergeben. Alles gerade Erwähnte ist wichtig für den Erfolg von robomotion, aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der zur Flexibilität und Effizienz wesentlich beiträgt. Wo immer möglich, setzen die robomotion-Ingenieure konfigurierbare MISUMI-Komponenten ein, um die Konfiguration und die Bestellabwicklung zu optimieren und Teile aus Eigenherstellung durch Zukaufteile zu ersetzen.
Herstellungsprozesse optimieren
WThomas Unmuth, Ingenieur bei robomotion, fasst seine Erfahrungen so zusammen: „Früher war der Einkauf von Komponenten für uns sehr zeitaufwändig. Zuerst musste ich die Komponenten konstruieren, dann musste ich eine Zeichnung anfertigen, Angebote einholen, die Angebote auswerten und die Produkte dann bestellen. Das hat hohe
Kosten und viel Arbeit verursacht. Wenn ich einen Hersteller in der Nähe mit der Herstellung der Komponenten beauftragt habe, waren allein die Kosten für das Rohmaterial schon sehr groß. Außerdem war unser interner Aufwand für die Anfertigung der Zeichnungen und die Prüfung der Angebote enorm.“Als Konsequenz hat robomotion daher neue, zeitsparende Wege gesucht, zu den gesuchten Komponenten zu kommen. Bei der Suche stieß robomotion auf MISUMI, den führenden Anbieter für konfigurierbare Komponenten und Standardkomponenten sowie indirekte Materialien”. Thomas Unmuth ist hoch erfreut über die Zusammenarbeit: „Bei MISUMI habe ich die Wahl unter 14 Millionen Produkten, darunter das meiste von dem, was wir benötigen. Ich muss das Produkt nur online konfigurieren und bestellen. Außerdem kann ich 3D-CAD-Zeichnungen kostenlos herunterladen. Bei vielen anderen Lieferanten bekomme ich keine kostenlosen 3D-CAD-Daten, oder ich bekomme sie nur auf Nachfrage und per E-Mail.“
Ein neues Projekt mit MISUMI
Im Rahmen eines aktuellen Projekts hat robomotion eine große Maschine für den Einsatz in der medizintechnischen Industrie gebaut. Durch die Konstruktion mit MISUMI-Komponenten konnte robomotion eine sehr effiziente Lösung entwickeln. 258 der benötigten Teile hat robomotion im MISUMI-Shop gefunden und zusammen bestellt, was eine deutliche Zeitersparnis gebracht hat. Möglich war das durch den MISUMI-OnlineShop, der den Import von MS-Excel-Tabellen gestattet. Außer dem CAD-Konfigurator und dem MISUMI-Online-Shop hat robomotion für das Projekt auch die MISUMI-Tools zur Konstruktionsunterstützung eingesetzt, insbesondere die Lebensdauerberechnung für Linearführungen, die sonst nur über die technische Literatur oder im Internet verfügbar ist.
Der Beitrag von MISUMI
Mit Unterstützung von MISUMI konnte robomotion die internen Prozesse und Abläufe optimieren und damit eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis realisieren. „Durch den Einsatz von MISUMI-Komponenten haben wir es geschafft, den Gesamtprozess von der Konstruktions-phase bis zur Lieferung der Komponenten abzukürzen. Für uns ist es ein großer Vorteil, dass wir so viele Teile und CAD-Daten im MISUMI-Online-Shop finden. Die Produktauswahl ist einfach unschlagbar. Und die Zeitersparnis für unsere Ingenieure ist genau wie die Kosteneinsparung, die wir mit MISUMI erreichen können, einfach überragend. MISUMI hilft uns dabei, unseren Kunden die Produkte und Leistungen zu bieten, die sie brauchen.“
Thomas Unmuth, Konstrukteur und MISUMI-Fan seit 2007