Frästeile als frei konfigurierbare Komponenten durch Make-To-Order - Flexibilität bei der Auftragsfertigung

Make-To-Order (MTO) ist das klassische Produktionsverfahren für die Fertigung auf Kundenwunsch. Wörtlich übersetzt bedeutet Make-To-Order Auftragsfertigung. Bei diesem Verfahren erfolgt die Produktion nach individuellen Kundenwünschen und beginnt erst, nachdem die Bestellung des Kunden vorliegt. Im Gegensatz zu Make-To-Stock (MTS), bei dem Produktions- und Lagerbestände im Voraus festgelegt werden, werden MTO-Bauteile erst nach Eingang eines Kundenauftrags hergestellt.

7 Minuten zu lesen

Rohrgewinde – Standards und Standardmaße

Dieser Artikel beleuchtet die Standardmaße von Rohrgewinden und deren Bedeutung. Rohre mit Gewinde gewährleisten eine sichere und dichte Verbindung zwischen Rohrteilen und angrenzenden Komponenten. In der Industrie gibt es dafür eine Vielzahl von Standards, zum Beispiel DIN / ISO, JIS, BSP, NPT oder auch BSW.

10 Minuten zu lesen

Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile

In diesem Blogartikel werden wir einen genaueren Blick auf Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile werfen, ihre Bedeutung für die Fertigungsqualität erläutern und ihre Anwendung im Maschinenbau beleuchten. Die Qualitätskontrolle von Blechteilen ist entscheidend für die Sicherstellung der Produktqualität und die Kundenzufriedenheit. Präzision und Genauigkeit sind im Maschinenbau und Sondermaschinenbau unerlässlich. Hier kommen Prüfmittel wie Prüfstifte, Positionierbuchsen und andere hochgenaue Positionierelemente zum Einsatz, die eine effektive und zuverlässige Überprüfung der hergestellten Teile ermöglichen.

7 Minuten zu lesen
Linearwellen
Linearwellen

Drehteile - Präzise konfigurierbare Make-to-Order (MTO)-Bauteile

Make-To-Order (MTO) Drehteile und Bauteile sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Fertigungsindustrie. Make-To-Order bedeutet wörtlich übersetzt "Fertigung auf Bestellung". Das heißt, dass die Produktion erst dann beginnt, wenn eine konkrete Bestellung vorliegt. Im Gegensatz zu Make-To-Stock (MTS), bei dem Produkte auf Vorrat produziert werden, werden MTO-Bauteile erst nach Auftragseingang hergestellt.

6 Minuten zu lesen

Positioniertische als optimale Führung in der Maschine - Übersicht und Anwendungen

Dieser Artikel untersucht die verschiedenen Arten von manuellen Stelltischen und ihre Anwendungen. Manuelle Stelltische sind spezielle Tische, die unter anderem in der Qualitätssicherung und der automatisierten Messtechnik zur Kalibrierung und Prozessüberwachung zum Einsatz kommen.

6 Minuten zu lesen

Getriebearten und deren Anwendung - Zahnradgetriebe und Kettengetriebe

In diesem Artikel werden verschiedene Getriebearten vorgestellt sowie deren Anwendungsbereiche erläutert. Getriebe sind unverzichtbare Komponenten in vielen Maschinen und Fahrzeugen. Sie ermöglichen die Übertragung von Drehmoment und Geschwindigkeit zwischen Antriebs- und Abtriebswelle, wodurch eine optimale Leistungsübertragung gewährleistet wird.

9 Minuten zu lesen

Kurvenrollen und Stützrollen - Grundkenntnisse und bestimmungsgemäße Verwendung

Von Förderanlagen bis hin zu robotergesteuerten Produktionslinien, Kurvenrollen ermöglichen das mühelose Bewegen von Lasten. Ein reibungsloser Ablauf in der industriellen Fertigung und Materialhandhabung hängt von effizienten und präzisen Bewegungssystemen ab. In diesem Zusammenhang spielen Kurvenrollen und Stützrollen eine entscheidende Rolle. Dabei sorgen Kurvenrollen und Stützrollen für eine zuverlässige Führung linearer Bewegungen. In diesem Blogartikel tauchen wir in die Grundkenntnisse dieser Komponenten ein und beleuchten ihre bestimmungsgemäße Verwendung in der industriellen Praxis.

7 Minuten zu lesen
Reibungskoeffizient bei Gleitreibung in Bewegung
Reibungskoeffizient bei Gleitreibung in Bewegung

Reibung und Reibungskoeffizient - Reibwerte von Materialien ermitteln

Der Reibungskoeffizient ist eine aus dem Bereich der Tribologie stammende physikalische Größe für die Reibung zwischen zwei Objekten. Dabei setzt der Reibungskoeffizient die Kraft, die bei der Reibung (Reibungskraft) entsteht, ins Verhältnis zu der Kraft, mit der die Objekte aneinandergepresst (Anpresskraft) werden. Der Reibungskoeffizient ist damit eine wichtige Kenngröße, wenn Materialabnutzung und Gleiteigenschaften untersucht werden sollen. In diesem Artikel werden die Grundlagen des Reibungskoeffizienten, seine Messmethoden und seine Anwendungen in der Technik erläutert.

10 Minuten zu lesen

Wellenführung: Eigenschaften nach Formen

Es gibt verschiedene Arten von Wellenführungen, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Formen aufweisen. In diesem Artikel werden wir uns mit den Eigenschaften verschiedener Formen von Wellenführungen befassen.

2 Minuten zu lesen
Spannungs-Dehnungs-Diagramm
Spannungs-Dehnungs-Diagramm

Tutorial: Elastizitätsmodul von Stahl - Fachbereich Werkstoffe

Stahl ist ein wichtiger Werkstoff in der modernen Industrie und wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet. Eine entscheidende Eigenschaft, die bei der Verwendung von Stählen berücksichtigt werden muss, ist ihre Elastizität. Der Elastizitätsmodul oder Youngscher Modul gibt an, wie viel Spannung erforderlich ist, um einen bestimmten Grad an Dehnung zu erreichen. In diesem Artikel werden wir uns mit den verschiedenen Arten von Stählen und ihren jeweiligen Elastizitätsmoduln befassen.

5 Minuten zu lesen
Passfeder

Passfedern und Keilfedern - Standards und Normen

Passfedern und Keilfedern sind zwei gängige Verbindungselemente in der Maschinenbauindustrie. Sie dienen dazu, eine kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. In diesem Artikel werden die beiden Federtypen genauer betrachtet und ihre Anwendungsbereiche erläutert.

6 Minuten zu lesen
Druckfedern
Druckfedern

Eigenschwingungsverhalten von Federn

Im Maschinenbau sind Zug- und Druckfedern ein wichtiger Bestandteil für die Konstruktion von mechanischen Anlagen, Applikationen und Anwendungen. Die Eigenschaften von Federn, wie ihre Rückstellkraft und Federkonstante, beeinflussen die Leistung und Funktionalität von Maschinen. Um diese Eigenschaften und das Schwingungsverhalten von Federsystemen zu verstehen, betrachten wir in diesem Beitrag physikalische Zusammenhänge von Federsystemen und den Zusammenhang zwischen der Eigenfrequenz und Resonanz.

7 Minuten zu lesen

Arten, Merkmale und Verwendung von Sicherungsringen

Der Sicherungsring ist eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Konstruktion. Er wird verwendet, um einzelne Komponenten zu sichern und eine axiale Bewegung zu verhindern. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Sicherungsringen, ihre Merkmale und ihre Verwendung werfen.

3 Minuten zu lesen
Bild - Schlitzkupplung mit Encoder

Übertragung von Drehbewegungen - Grundlagen zu Kupplungen

Wenn Wellen und Achsen in einer Maschine miteinander gekoppelt sind, gibt es immer eine Fehlausrichtung zwischen den Mittelpunkten der Wellen. Die Kupplung gleicht diesen Ausrichtungsfehler durch die Elastizität des Bauteils oder des mechanischen Elements bei der Drehung oder Kraftübertragung aus. Ob Sie ein erfahrener Ingenieur sind oder gerade erst in die Welt des Maschinenbaus eintauchen, dieser Artikel bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Grundlagen von Kupplungen.

4 Minuten zu lesen

Torsion: Wie man eine Verdrehung versteht!

Es gibt viele verschiedene Arten von mechanischen Belastungen, die auf ein Objekt wirken, und eine davon ist die Torsion. In diesem Blog-Artikel werden wir uns die Grundlagen der Torsion ansehen und einige Beispiele untersuchen.

4 Minuten zu lesen
Sicherungsring
Sicherungsring

Sicherungsringe Typ C - Richtlinien zum Kauf von Sicherungsringen

Sicherungsringe sind ein wichtiger Bestandteil vieler Maschinen und Anlagen, die dazu dienen, Lager, Wellen, Bolzen und andere Komponenten zu befestigen. Eine häufig verwendete Art von Sicherungsringen ist der Typ C, der nach der japanischen Norm JIS hergestellt wird. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Sicherungsringe Typ C und die japanische Norm JIS.

9 Minuten zu lesen
Innensechskantschraube, Abmessungen der Bohrungen
Innensechskantschraube, Abmessungen der Bohrungen

JIS und DIN Innensechskantschrauben - Ein Vergleich

Innensechskantschrauben sind ein unverzichtbares Element bei der Montage und Konstruktion von Maschinen und Anlagen. Sie werden weltweit eingesetzt, wobei jedes Land seine eigene Norm für die Größe, das Gewinde und die Materialien hat, die verwendet werden. Eine der beliebtesten Normen ist die japanische Norm (JIS). In diesem Blog-Beitrag werden wir uns ausführlich mit Innensechskantschrauben und der japanischen Norm JIS befassen.

12 Minuten zu lesen
Sechskantmutter
Sechskantmutter

Sechskantmuttern - JIS-normierte Sechskantmuttern mit Informationen zur Auswahl

Sechskantmuttern (auch als Hex-Muttern bezeichnet) sind eine der am häufigsten verwendeten Muttern in der Maschinenbaubranche. Sechskantmuttern sind seit Jahrzehnten ein wesentliches Element bei der Montage von Maschinenteilen, die eine korrekte Befestigung und eine hohe Betriebssicherheit erfordern. In vielen Ländern, einschließlich Japan, gibt es Normen für die Spezifikationen dieser Muttern. Dieser Artikel wird sich auf die japanische Norm JIS konzentrieren und diskutieren, was sie für Sechskantmuttern bedeutet.

7 Minuten zu lesen

Gleitlager in der Praxis: Auswahl und Montage

Gleitlager sind eine Art von Lagern, die in Maschinen eingesetzt werden, um die Bewegungen von Welle und Lager zu erleichtern. Sie werden auch als Gleitschalen, Gleitlagerbuchsen, Gleitlagerhülsen oder Gleitlagerhüllen bezeichnet.

8 Minuten zu lesen
Funktionsweise eines Schneckengetriebes
Funktionsweise eines Schneckengetriebes

Schneckengetriebe - geräuscharme Übersetzungskünstler

Schneckengetriebe sind ein wichtiger Bestandteil der Konstruktion vieler Maschinen und Anlagen. Sie bieten eine hohe Übersetzung und Drehmomentübertragung und nehmen dabei durch die platzsparende Bauweise nur einen kleinen Raum in der mechanischen Anwendung ein. Um die bestmögliche Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden, ist es wichtig, die richtigen Bauteile anhand der erforderlichen Spezifikationen und Leistungsanforderungen zu wählen.

7 Minuten zu lesen