Winkelplatten und Winkelkonsolen - Übersicht & Einsatzgebiete

An Eck- oder Kantenverbindungen von Konstruktionen treten unterschiedliche Kräfte auf, die bei nicht ausreichender Abstützung oder Ableitung zum Verbiegen oder sogar zum Versagen der Konstruktion führen können. Winkelverbindungen können hier Abhilfe schaffen und für Stabilität sorgen. Sie werden verwendet, um die Kräfte und Lasten in Rahmenkonstruktionen und Tragwerken effektiv zu verteilen. Der nachfolgende Artikel erläutert unterschiedliche Arten von Befestigungswinkeln und Winkelhalterungen, die in vielen industriellen Anwendungen für die Stabilisierung von Winkelverbindungen eingesetzt werden.

8 Minuten zu lesen

Achsbolzen / Achslagerbolzen - Ausführung und Anwendung

Achsbolzen und Achslagerbolzen sind wesentliche Verbindungselemente, die in zahlreichen mechanischen Systemen eingesetzt werden, um rotierende Bauteile zu lagern und zu verbinden. Sie fungieren als Drehpunkte und tragen zur Stabilität und Präzision in Anwendungen im Maschinenbau und in der Automatisierung bei. In diesem Artikel werden verschiedene Bauformen und Anwendungsbeispiele von Achsbolzen und Achslagerbolzen vorgestellt.

7 Minuten zu lesen

Schmierung von Kugelgewindetrieben - Schmierstoffe, Anwendungsbereiche und allgemeine Hinweise

Kugelgewindetriebe bzw. Kugelumlaufspindeln sollten niemals ohne Schmierung verwendet werden, da ihre Funktionalität sonst nicht gewährleistet werden kann und sich ihre Lebensdauer verkürzt. Zur Schmierung können Schmiermittel wie Öl oder Fett verwendet werden. Welches Mittel sich aus welchen Gründen eignet und wie man Kugelgewindetriebe optimal schmiert, wird in diesem Artikel geklärt.

10 Minuten zu lesen

Lackbenetzungsstörende Substanzen - Was sind LABS?

Lackbenetzungsstörende Substanzen, kurz LABS, führen bei der Beschichtung von Materialien und Werkstücken zu mangelhaften Ergebnissen. Der Aufwand zur nachträglichen Ausbesserung ist enorm. Daher ist es wichtig, in der Produktion die LABS-Quellen zu kennen und ggf. vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Nachfolgend werden LABS-Quellen vorgestellt und Möglichkeiten zur Identifizierung und Beseitigung von LABS aufgezeigt.

7 Minuten zu lesen

Greifersysteme für das Materialhandling im Maschinenbau

Gerade in großen Fertigungsanlagen und Produktionsketten ist es unabdingbar, sich mit Handhabungstechniken für Materialien und Werkstücke auseinander zu setzen. Schon aufgrund des Gewichts ist es z.B. nahezu unmöglich, Materialien manuell zu bewegen. An dieser Stelle setzt Material Handling ein: Mit Hilfe von z.B. Greifersystemen oder Förderbändern wird die Bewegung und Kontrolle von Materialien erleichtert und die Effizienz gesteigert. Nachfolgend schauen wir uns verschiedene Greifersysteme und ihre Verwendung einmal näher an.

10 Minuten zu lesen

Industrielle Gasdruckfedern - Auslegung, Vorteile und Verwendung

Gasdruckfedern unterstützen bewegliche Bauteile oder gleichen Gewicht aus. Sie werden z.B. bei Luken, Klappen oder Schwenkarmen eingesetzt. Gerade im Maschinenbau und Anlagenbau kann es schon aus Sicherheitsgründen sinnvoll sein, bestimmte Bauteile und Maschinen mit Klappen zu versehen. Gasdruckfedern unterstützen hier beim Öffnen und Schließen vor allem auch bei schweren Klappen und Luken. Wie sie genau funktionieren, welche Varianten es gibt und wo sie noch überall Einsatz finden, erläutern wir in diesem Blogartikel.

9 Minuten zu lesen

Alles-wichtige-ueber-kupplungen-ein-leitfaden-fuer-experten

Dieser Blog-Artikel bietet eine Einführung in die Funktionsweise von Kupplungen und die verschiedenen Arten, die heutzutage verwendet werden.

1 Minuten zu lesen

Röllchenbahnen / Rollenbahnen / Rollenleisten - Aufbau, Funktion und Vorteile

In der Fördertechnik gewährleisten Rollenbahnen den effizienten Transport von Produkten, Waren und Materialien. Vor allem in der Logistik, aber auch in vielen anderen Branchen und diversen Fertigungsprozessen sind sie von unschätzbarem Wert. Wie Rollenbahnen aufgebaut sind, wie sie funktionieren und welche Varianten es gibt, wird in diesem Artikel besprochen.

9 Minuten zu lesen

Bearbeitungsgrenzen und Genauigkeitsstandards bei Blechteilen

Blechteile werden in unserem Alltag und der Industrie in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Damit diese gefertigten Blechteile interoperabel eingesetzt werden können, müssen sie bestimmte Genauigkeitsstandards und Bearbeitungsgrenzen einhalten. Diese beziehen sich auf spezifische Parameter und Toleranzen in Bezug auf Breite, Länge, Dicke sowie geometrische Toleranzen. Die Vorgaben müssen bei der Herstellung von Blechteilen berücksichtigt werden. Nachfolgend wird näher auf verschiedene Standards und Grenzen eingegangen.

8 Minuten zu lesen

Normalien im Werkzeugbau - Knöpfe, Hebel und Griffe

Normalien sind unverzichtbare Bausteine im Werkzeugbau und Formenbau. Sie bilden die Grundlage für die Herstellung präziser Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen. Normalien sind Standardkomponenten und dienen der Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Gewährleistung der Interoperabilität von Fertigungsprozessen. Wie Normalien definiert sind, was sie von Normteilen abgrenzt und wo Normalien wie Knöpfe, Hebel und Griffe zum Einsatz kommen, wird in diesem Artikel beschrieben.

8 Minuten zu lesen

Technische Keramiken in der Praxis - Keramikschrauben / Keramiklager / Hybridlager

Technische Keramiken sind Keramiken, die in spezialisierten technischen Anwendungen Einsatz finden. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, wie z.B. der hohen Temperatur- und Chemiebeständigkeit, sind sie in einigen Anwendungen oft die bessere Wahl als Komponenten aus z.B. Metall. In diesem Artikel werden einige der Anwendungsmöglichkeiten gezeigt und auf die Materialzusammensetzung und Herstellung von technischen Keramiken eingegangen.

8 Minuten zu lesen

Spezialkunststoffe in der Praxis - Eigenschaften, Widerstandskraft und Anwendungsbeispiele

Spezialkunststoffe kommen dann zum Einsatz, wenn Anwendungen hohe Ansprüche an das Material stellen oder besondere Eigenschaften gefordert sind. Ihre häufig isolierende Eigenschaft und hohe Resistenz gegenüber Wasser und Chemikalien machen sie zu einem verlässlichen, wartungsarmen Material. So ist es kein Wunder, dass Spezialkunststoffe neben vielen technischen Bereichen auch in Verbindungselementen, wie Schrauben und Muttern, verwendet werden. Im folgenden Artikel geben wir einen Überblick über verschiedene Spezialkunststoffe und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

12 Minuten zu lesen

Erosion und Korrosion im Maschinenbau

Korrosion und Erosion zehren an der Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von Bauteilen. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen Erosion und Korrosion? Welche Arten gibt es? Und wie kann man diesen Kräften entgegenwirken? Das wird in folgendem Artikel einmal näher beleuchtet.

8 Minuten zu lesen

Härtegrade und Härteprüfung im Vergleich

Im industriellen Einsatz finden unterschiedlichste Werkstoffe und Materialien Anwendung. Umfassende Kenntnisse über deren Materialeigenschaften sind absolute Voraussetzung für die Nutzung dieser Werkstoffe für einen definierten Einsatz im technischen Umfeld. Härteprüfungen sind eine Möglichkeit grundlegende Materialeigenschaften wie Härte/Zähigkeit und Festigkeit eines Werkstoffs wie beispielsweise Stahl zu ermitteln. Der Härtegrad spielt eine entscheidende Rolle bei der Charakterisierung und Qualitätskontrolle von Werkstoffen. Die Härte eines Stahls gibt Aufschluss über seine mechanischen Eigenschaften, Verschleißfestigkeit und Eignung für bestimmte Anwendungen. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Härteprüfverfahren und -skalen entwickelt, um die Härte von Stahl genau zu bestimmen und zu klassifizieren. Dieser Artikel gibt einen Überblick über gängige Härteprüfmethoden, eine Übersicht über einige Möglichkeiten der Wärmebehandlung für Stahlwerkstoffe, der daraus resultierender Härtegrade nach Vickers und ihre möglichen Anwendungsbereiche.

18 Minuten zu lesen

Grundlagen von Maßtoleranzen und der Passungsauswahl

Maßtoleranzen spielen eine entscheidende Rolle in der mechanischen Konstruktion und beeinflussen direkt die Funktionalität und Qualität von Maschinen, Geräten und anderen mechanischen Produkten. In der mechanischen Konstruktion beziehen sich Toleranzen auf die erlaubten Abweichungen von den idealen Maßen eines Bauteils oder einer Baugruppe. Es gibt verschiedene Passungssysteme, wie z.B. die Einheitsbohrung und Einheitswelle. Für weitere Informationen zu Toleranzklassen sehen Sie auch unseren Blog-Artikel „Toleranzklassen nach ISO 22081 und DIN ISO 2768“.

9 Minuten zu lesen

So wählen Sie die richtige Bauteiloberfläche aus – Basiswissen rund um die Oberflächenrauheit

Oberflächenrauheit und Oberflächenhärte sind wichtige Eigenschaften, die bei der Auswahl von Bauteilen berücksichtigt werden müssen. Obwohl es verschiedene Methoden gibt, die Rauheit bzw. Rauigkeit der Oberfläche eines Bauteils zu messen, müssen diese Messungen häufig in ein Standardmaß umgerechnet werden.

4 Minuten zu lesen

Sicherheitsstandards im Maschinenbau

Die Einhaltung von Sicherheitsstandards im Maschinenbau ist ein maßgeblicher Aspekt für Hersteller, Betreiber und andere beteiligte Parteien, um sicherzustellen, dass Maschinen und deren Arbeitsumgebungen den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen und ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Die effektive Maschinen- und Anlagensicherheit ist daher ein fundamentales Kriterium und bildet die Grundlage für ein unfallfreies Arbeiten an Maschinen, Anlagen und Geräten. Die Bewertung und Prüfung aller Teile ist jedoch meist mit einem hohen Aufwand verbunden. Allgemein gültige Sicherheitsstandards sind daher eine gute Möglichkeit, die Sicherheit von Komponenten und Produkten ganz allgemein zu regeln und anschließend zu überprüfen. In diesem Zusammenhang beleuchten wir in diesem Artikel die Sicherheit von Maschinen sowie einige gängige Sicherheitsnormen und Richtlinien.

8 Minuten zu lesen

Numerical Control Steuerung - Was ist eigentlich CNC?

Numerische Steuerungen, auch NC-Steuerungen, sind Geräte zur gezielten Steuerung von Maschinen. Sie wandeln die der NC-Steuerung auf einem Datenträger zur Verfügung gestellten, codierten Daten in entsprechende Steuerbefehle und daraus resultierende Arbeits- und Bewegungsabläufe um. Die Einführung des Computers eröffnete neue Möglichkeiten, die NC-Steuerungen zu verbessern und diese durch Einbinden des Computers zu CNC-Steuerungen weiterzuentwickeln. Beide Systeme werden in diesem Artikel näher betrachtet. Außerdem wird auf die SPS-Steuerung eingegangen, die ebenfalls ein Ansatz zur Steuerung von Maschinen und industriellen Anlagen ist und häufig in Kombination mit (C)NC-Steuerungen eingesetzt wird.

9 Minuten zu lesen

Messtechnik - Qualitätskontrolle durch Messverfahren

In der industriellen Fertigung ist Messtechnik als grundlegender Baustein für die Überwachung und Qualitätskontrolle unverzichtbar. Industrielle Messtechniken ermöglichen es, präzise Daten und Informationen über Größen, Eigenschaften und Merkmale von Objekten zu sammeln und zu quantifizieren. Im nachfolgenden Artikel wird auf die Bedeutung der Messtechnik für die Qualitätssicherung eingegangen und es werden einige Methoden aus der Messtechnik vorgestellt.

8 Minuten zu lesen

Mechanische Komponenten für die Automatisierungstechnik

Die Automatisierungstechnik umfasst ein breites Spektrum an Komponenten und Technologien, die zusammenwirken, um Prozesse und Maschinen zu automatisieren und zu optimieren. Mechanische Komponenten dienen dabei als einer der Grundbausteine für die Umsetzung automatisierter Systeme. Diese Komponenten umfassen Aktuatoren, Sensoren, mechanische Übertragungssysteme und andere mechanische Elemente, die für die Bewegung, Steuerung und Überwachung von Anlagen und Maschinen benötigt werden. Dieser Artikel stellt die Grundlagen der Automatisierung und Automatisierungstechnik vor und erläutert, wo mechanische Komponenten zum Einsatz kommen.

9 Minuten zu lesen