Linearkugellager - Auswahl-, Einbau- und Wartungshinweise für MISUMI Linearkugellager

Linearkugellager sind wichtige Komponenten in zahlreichen Maschinenbauanwendungen. Die Funktion von Linearkugellagern ist es, eine präzise und reibungsarme Bewegung entlang einer Achse zu ermöglichen. Dieser Artikel liefert wichtige Hinweise zu den Themen Auswahl, Einbau und Wartung von Linearkugellagern, damit Sie garantiert das passende Lager für Ihre Anwendung finden und auch den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können.

11 Minuten zu lesen

Kugellager - Lastverteilung bei Wälzlagern

In zahlreichen Maschinen werden Kugellager und andere Wälzlager verbaut. Die eingesetzten Lager übertragen die auftretenden radialen oder axialen Kräfte auf das Maschinengehäuse und ermöglichen so den Einsatz diverser beweglicher Bauteile. Bereits im Konstruktionsprozess müssen die auftretenden Kräfte und die daraus im Lager entstehende Belastung ermittelt werden. Die Lastverteilung im Lager und passende Kontaktstellengeometrie ist dabei entscheidend für die zu erwartende Lebensdauer, Funktion und Effizienz des Lagers. In diesem Artikel betrachten wir die Lastbeanspruchung eines Wälzlagers, und wie sich die Kontaktflächengeometrie auf die Lastverteilung im Wälzlager auswirkt.

9 Minuten zu lesen

Antistatische Materialien - ESD - Defintion und Vorteile

Elektrostatische Entladungen können ein Problem in der Fertigungsumgebung darstellen: Die Gefahren reichen von Schäden an empfindlichen Bauteilen bis hin zu Brand- und Explosionsgefahr. Um das Auftreten zu minimieren, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Antistatische bzw. ESD-Materialien (ESD = electrostatic discharge) sind eine davon. Im nachfolgenden Artikel werden Ursachen für elektrostatische Ladung behandelt, antistatische Materialien (ESD-Materialien) vorgestellt sowie allgemeine Prinzipien zur Vermeidung elektrostatischer Entladung beschrieben.

9 Minuten zu lesen

Reinräume und Reinraumtechnik - Globale Unterschiede der Standards

Kontrollierte Umgebungen wie Reinräume sind in vielen Industrien unabdingbar zur Einhaltung von Produktqualität, Sicherheit und Standards. In der Halbleiterfertigung z.B. können bereits kleinste Partikel die empfindlichen Oberflächen beschädigen oder zu ungewünschten chemischen Reaktionen führen. Doch wie definiert sich ein Reinraum? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein und welche Klassen gibt es? Und mit welcher Reinraumtechnik lassen sich Reinräume umsetzen? Der nachfolgende Artikel stellt das Konzept Reinraum näher vor und geht dabei auch auf diese Fragen sowie Standards weltweit ein.

13 Minuten zu lesen

Rohrverbindungsstücke - Arten und Einsatzmöglichkeiten

Rohrverbindungsstücke dienen der sicheren Verbindung von Rohren, Leitungen und Schläuchen. Sie finden sowohl Einsatz in der Pneumatik als auch in Hydraulik- und anderen flüssigkeitsführenden Systemen. Aber auch für unter Vakuum stehende Rohre gibt es geeignete Formstücke und Fittings. Als wichtige Bestandteile dieser Systeme ist es unerlässlich, dass Rohrverbindungsstücke die zu verbindenden Komponenten zuverlässig und sicher verbinden und dauerhaft verhindern, dass Flüssigkeiten oder Gase ein- oder austreten können. In diesem Artikel stellen wir verschiedene Arten an Rohrverbindungsstücken und ihre idealen Einsatzmöglichkeiten vor und unterstützen Sie dabei, das für Ihre Anwendung beste Rohrverbindungsstück auszuwählen

11 Minuten zu lesen
Sensor verbaut im Gesamtsystem
Sensor verbaut im Gesamtsystem

Sensorik - Auswahl und Bedeutung für die Automatisierungstechnik

Das Sammeln von Daten ist besonders im Zuge der Digitalisierung und Industrie 4.0 ein zentraler Aspekt moderner Anlagen. Realisiert wird das durch Sensoren. Sie liefern Eingangsdaten und überwachen und adaptieren Prozesse. Doch welche Arten von Sensoren gibt es überhaupt? Wie wählt man den geeigneten Sensor für die konkrete Anwendung aus? In diesem Artikel werden Wirkweise und Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Sensoren vorgestellt sowie Auswahlkriterien für die Suche nach dem geeigneten Sensor vorgestellt.

8 Minuten zu lesen

Messuhren - Arten und Eigenschaften

Messuhren sind aus der industriellen Fertigung nicht wegzudenken – sie sichern Präzision und Qualität in unterschiedlichen, technischen Prozessen. In unserem Blog beleuchten wir ihre Bedeutung und stellen die verschiedenen Arten wie analoge, digitale und induktive Messuhren vor. Zudem werfen wir einen Blick auf moderne Alternativen und erläutern, wie Messuhren in der Fertigung zur Toleranzkontrolle, Maschinenjustierung und Qualitätsprüfung eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie diese Messinstrumente die Effizienz und Genauigkeit in der Industrie nachhaltig verbessern!

8 Minuten zu lesen

Maschinelle Bearbeitung von rostfreien Edelstählen

Edelstahl ist ein schwer zerspanbares Material. Bei der Bearbeitung entsteht die Gefahr der Kaltverfestigung. Außerdem können durch Bearbeitungsfehler Angriffsflächen für Korrosion entstehen. Der nachfolgende Artikel beantwortet die oft gestellte Frage "Kann Edelstahl rosten?", gibt einen Überblick über Probleme bei der Bearbeitung, verschiedene Bearbeitungsmethoden und Auswahlkriterien für das richtige Werkzeug zur Bearbeitung von Edelstahl.

10 Minuten zu lesen

Werkzeug zum Entfernen von eingepressten Lagern

Bei einem Lagerwechsel kann einiges schiefgehen: Die Welle oder das Lager kann bei unsachgemäßem Umgang beschädigt, oder das neue Lager fehlerhaft eingebaut werden. Vor allem bei fest sitzenden Lagern stellt sich die Frage, wie das Entfernen ohne Beschädigung der umliegenden Bauteile und des Lagers selbst gelingt. In diesem Zusammenhang sind die passenden Werkzeuge entscheidend für den erfolgreichen Ausbau und Einbau von eingepressten Lagern. In diesem Artikel stellen wir Werkzeuge und Methoden vor, damit der nächste Lagerwechsel garantiert gelingt.

7 Minuten zu lesen

Die Details von Elastomereinsätzen für Kupplungen

Elastomer-Kupplungen sind eine Art von Wellenkupplungen. Sie übertragen Drehmomente zwischen zwei Wellen und erfüllen z.B. Aufgaben wie Kraftübertragung, den Ausgleich von Ausrichtungsfehlern, aber auch Dämpfung von Stößen und Vibrationen. Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien, sowie deren Materialeigenschaften und Form sorgen Elastomer-Kupplungen für eine optimale Kraftübertragung. Durch die Eigenschaften des jeweiligen Elastomer-Zwischenstücks wird gleichzeitig verhindert, dass Schwingungen der Antriebswelle auf die gekuppelte Welle übertragen werden. Welche Eigenschaften das sind, wie die Härte von Elastomeren bestimmt wird und welche Anwendungsbeispiele es gibt, wird im folgenden Artikel besprochen.

7 Minuten zu lesen

Kugelgewindetriebe - Genauigkeit durch Vorspannung

Kugelgewindetriebe verwandeln Drehbewegungen in präzise Linearbewegungen oder umgekehrt. Sie werden oft als Antriebselement verwendet. Beim Einsatz von Kugelgewindetrieben ist Positioniergenauigkeit von entscheidender Bedeutung. Eine Möglichkeit, die Positioniergenauigkeit eines Kugelgewindetriebs zu erhöhen, ist es, mit einer Vorspannung das Spiel zwischen Spindel und Mutter zu reduzieren. Da durch diese Vorspannung aber auch die Leichtgängigkeit des Systems verändert wird, gibt es Kugelgewindetriebe mit einstellbarer Vorspannung. Das System kann so weit vorgespannt werden, dass das zulässige Axialspiel zwischen Kugelmutter und Gewindespindel erreicht wird, ohne die Leichtgängigkeit zu stark einzuschränken. Durch die Vorspannung kann eine Positionsgenauigkeit innerhalb weniger Mikrometer erreicht werden. Wie das funktioniert und welche Genauigkeitsklassen es gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

7 Minuten zu lesen

Reflexionsarme Oberflächen - LTBC und weitere Möglichkeiten

Reflektierende Oberflächen können in einigen Anwendungen zu Störungen führen und sogar die Ergebnisse z.B. in der Qualitätskontrolle oder bei Ausmessungen beeinflussen. Bei der Oberflächenauswahl sollte das berücksichtigt werden. Doch wie lassen sich Reflexionen minimieren? In diesem Artikel werden verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung und Oberflächenbeschichtung vorgestellt. Insbesondere wird dabei das Low Temperature Black Chrome Plating, kurz LTBC oder auch Schwarzchromverfahren, erläutert.

10 Minuten zu lesen

Rollen und Räder für den industriellen Einsatz - Aufbau und Einsatzbereiche

Im Maschinenbau und generell bei Automatisierungsprozessen ist es unabdingbar, dass Materialien und Baukomponenten schnell und effizient von A nach B transportiert werden. Auch eine gezielte Führung und Ausrichtung entlang der Förderwege ist dabei wichtig. Rollen und auch Walzen, tragen einen Großteil zur Erfüllung dieser Funktionen bei. Welche Arten es gibt, welche Materialien verwendet werden und bei welchen konkreten Anwendungsfällen Rollen zum Einsatz kommen, wird in diesem Artikel geklärt.

12 Minuten zu lesen

7 Schritte zur Auswahl einer Lenkrolle

Lenkrollen gewährleisten die Mobilität von Objekten aller Art. Gerade im Maschinen- und Anlagenbau müssen Gegenstände häufig über eine große Strecke hinweg transportiert werden. Dank Lenkrollen gelingt das einfach und effizient. Dieser Artikel stellt wichtige Auswahlkriterien für Lenkrollen vor.

10 Minuten zu lesen

Eigenschaften von Dämpfungsmaterialien und deren Verwendung

Im Maschinenbau kommen Dämpfungsmaterialien überall da zum Einsatz, wo es zu ungewünschten Vibrationen, Schwingungen, Stößen oder Geräuschen kommt. Bleiben diese Schwingungen unkontrolliert, kann das zu Präzisionsverlusten, vorzeitigem Materialverschleiß bis hin zur Zerstörung der Maschine führen. Dämpfungsmaterialien erhöhen daher nicht nur die Lebensdauer und Leistung von Maschinen, sondern schützen diese häufig auch vor Schäden. Neben Schaumstoffen, Filz und Kautschuk (Gummi) werden auch spezielle Kunststoffe für die Herstellung von Dämpfungsmaterialien eingesetzt. Dieser Blogartikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Dämpfungsmaterialien und ihre Verwendung.

13 Minuten zu lesen

Industrielle 3D-Drucker: Komponenten, Konfigurationen und der Einfluss auf die Fertigungsqualität

Der 3D-Druck revolutioniert zunehmend industrielle Prozesse, indem er Effizienz und Flexibilität vereint. In unserem Blog erfahren Sie alles über die wichtigsten Materialien, die Rolle von Filamenten und wie maßgeschneiderte Komponenten für Präzision und Zuverlässigkeit sorgen. Entdecken Sie, welche Fehler vermieden werden müssen und wie die richtige Dimensionierung Ihrer 3D-Druckerkomponenten den entscheidenden Unterschied macht.

9 Minuten zu lesen

Eigenschaften und Umgang mit Messuhren

Messuhren sind unverzichtbare Werkzeuge in der industriellen Fertigung und Qualitätskontrolle. Doch wie holt man das Beste aus ihnen heraus? In diesem Blog erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Messuhren optimal zu nutzen: von den wichtigsten Eigenschaften über das richtige Ablesen und Einspannen bis hin zur Vermeidung von Messfehlern. Außerdem erhalten Sie wertvolle Tipps zur Wartung, Pflege und Kalibrierung, damit Ihre Messuhren dauerhaft präzise arbeiten.

8 Minuten zu lesen

Die wichtigsten Parameter im Kunststoffspritzguss - Optimierung für maximale Effizienz

Das Kunststoffspritzgussverfahren ist ein Herzstück der modernen Fertigungstechnik und ermöglicht eine immense Bandbreite an hochwertigen Bauteilen für unterschiedlichste Branchen. Doch der Weg vom Granulat bis zum fertigen Bauteil birgt zahlreiche Herausforderungen. Welche entscheidenden Komponenten und Parameter spielen eine Rolle? Was sind die häufigsten Probleme, die auftreten können, und wie lassen sie sich effizient beheben? Das erfahren Sie in diesem Blog.

8 Minuten zu lesen

Gurtförderer im Fokus - Aufbau, Förderkapazität und Riemenwahl für optimierte Prozesse

Gurtförderer sind vielseitige Förderbandsysteme, die eine entscheidende Rolle bei der Optimierung von Produktionsprozessen in der Industrie spielen. Von ihrem grundlegenden Aufbau über die verschiedenen Antriebsarten bis hin zur Förderkapazität – in diesem Blog beleuchten wir, wie Sie das Maximum aus Ihrem Förderband herausholen können. Außerdem werfen wir einen Blick auf die unterschiedlichen Riemenformen, die in Gurtförderern verwendet werden, und zeigen Ihnen, worauf beim Austausch der Riemen zu achten ist, um einen reibungslosen Betrieb in Ihrer Industrieanlage sicherzustellen.

8 Minuten zu lesen

Maschinelle Bearbeitung und deren Oberflächenrauheiten

Die richtige Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst maßgeblich die Funktionalität, Lebensdauer und Herstellkosten von Bauteilen. In diesem Blog erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen – von den Grundlagen der Oberflächenrauheit über Messmethoden und internationale Standards bis hin zu praktischen Beispielen, wie die Rauheit in Zeichnungen angegeben wird und welche Bearbeitungsverfahren die gewünschte Qualität liefern. Tauchen Sie ein in die Welt der Präzision und finden Sie heraus, warum selbst Mikrometer den Unterschied ausmachen können!

8 Minuten zu lesen