Produktinformationen

Beispiel für eine Metallbalgkupplung
Beispiel für eine Metallbalgkupplung

Kupplungen - Starre / Steife Kupplungen

Starre, nicht schaltbare Kupplungen sind axial ausgerichtet, kompakt und drehfest und sind daher häufig im Einsatz. Sie stellen eine drehfeste Verbindung zwischen zwei Wellen her, unter der Bedingung, dass beide Wellen perfekt ausgerichtet sind. Starre Kupplungen lassen allerdings keine Flexibilität, Bewegung und Ausgleich zu. Wo sich der Einsatz einer starren Wellenkupplung lohnt, welche Vorteile sie mit sich bringen und welche verschiedenen Typen es gibt, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

7 Minuten zu lesen
Lager mit zylindrischer Bohrung
Lager mit zylindrischer Bohrung

Lagerzubehör und Lagersicherung

Lagerzubehör wie Lagerwellenschrauben, Wellenmuttern und Lageradapterhülsen spielt eine wichtige Rolle bei der Montage von Wälzlagern. Vor allem bei der Befestigung auf einem Gehäuse oder einer Welle sorgt es für eine sichere Lagerung, die lange hält. Bei der Montage und Demontage sind jedoch einige Aspekte zu beachten. Dieser Artikel führt Sie durch einige gängige Möglichkeiten der Lagersicherung und was Sie bei der Montage und Anwendung beachten sollten.

5 Minuten zu lesen
Pneumatikkupplung leichter Typ für PU-Schläuche
Pneumatikkupplung leichter Typ für PU-Schläuche

Pneumatikkupplungen und pneumatische Rohrfittings

Pneumatik-Kupplungen werden in Pneumatiksystemen verwendet, um Schläuche und Rohre miteinander zu verbinden und wieder zu trennen. Welche Arten von Pneumatik-Kupplungen bzw. Schnellsteckverbindern es gibt, ob diese untereinander kompatibel sind und welche Schläuche sich mit ihnen verbinden lassen, erfahren Sie in diesem Artikel. Außerdem wird auf die Montage und Aspekte des Arbeitsschutzes eingegangen, da in Pneumatiksystemen mitunter ein sehr hoher Druck herrscht.

12 Minuten zu lesen

Flachkopfschrauben - Vorteile und Anwendungsbeispiele

Flachkopfschrauben sind eine spezielle Art von Schrauben mit niedrigem, flachem Kopf. Bei Anwendungen, in denen der Schraubenkopf nicht weit über die Oberfläche herausragen darf, kommen sie zum Einsatz. Trotz niedriger Kopfhöhe bieten sie eine gleichmäßige Lastverteilung und minimieren so Punktebelastungen und Materialspannungen.

6 Minuten zu lesen

Profilschienenführungen - Berechnung der Lebensdauer einer Linearführung

In der industriellen Automatisierung und im Maschinenbau sind Profilschienenführungen das Rückgrat präziser und effizienter Bewegungsabläufe. Doch wie lange halten sie wirklich – und welche Faktoren beeinflussen ihre Lebensdauer? In unserem Blog erhalten Sie Informationen darüber, welche Arten der Lebensdauer relevant sind, welche Vor- und Nachteile Profilschienenführungen bieten und wie Sie durch präzise Berechnungen und gezielte Optimierungen die Standzeit Ihrer Anlagen maximieren. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie durch sorgfältige Entscheidungen Betriebsausfälle vermeiden und langfristige Produktivität sichern.

10 Minuten zu lesen

Profilschienenführungen - Zulässige Lasten von Linearführungen

Im industriellen Umfeld zählen Präzision und Zuverlässigkeit – besonders bei Profilschienenführungen, die unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden. Doch wie werden zulässige Lasten korrekt berechnet, um Ausfallrisiken zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz zu maximieren? In unserem Blog erläutern wir die zentralen Berechnungsgrößen wie die dynamische und statische Tragzahl und geben Einblicke in die Verteilung von Kräften und Momenten. Profitieren Sie von fundiertem Fachwissen, das Sie bei der Auslegung Ihrer Anwendungen unterstützt.

15 Minuten zu lesen