Produktinformationen

Sechskantmutter
Sechskantmutter

Sechskantmuttern - JIS-normierte Sechskantmuttern mit Informationen zur Auswahl

Sechskantmuttern (auch als Hex-Muttern bezeichnet) sind eine der am häufigsten verwendeten Muttern in der Maschinenbaubranche. Sechskantmuttern sind seit Jahrzehnten ein wesentliches Element bei der Montage von Maschinenteilen, die eine korrekte Befestigung und eine hohe Betriebssicherheit erfordern. In vielen Ländern, einschließlich Japan, gibt es Normen für die Spezifikationen dieser Muttern. Dieser Artikel wird sich auf die japanische Norm JIS konzentrieren und diskutieren, was sie für Sechskantmuttern bedeutet.

7 Minuten zu lesen

Gleitlager in der Praxis: Auswahl und Montage

Gleitlager sind eine Art von Lagern, die in Maschinen eingesetzt werden, um die Bewegungen von Welle und Lager zu erleichtern. Sie werden auch als Gleitschalen, Gleitlagerbuchsen, Gleitlagerhülsen oder Gleitlagerhüllen bezeichnet.

8 Minuten zu lesen
Funktionsweise eines Schneckengetriebes
Funktionsweise eines Schneckengetriebes

Schneckengetriebe - geräuscharme Übersetzungskünstler

Schneckengetriebe sind ein wichtiger Bestandteil der Konstruktion vieler Maschinen und Anlagen. Sie bieten eine hohe Übersetzung und Drehmomentübertragung und nehmen dabei durch die platzsparende Bauweise nur einen kleinen Raum in der mechanischen Anwendung ein. Um die bestmögliche Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden, ist es wichtig, die richtigen Bauteile anhand der erforderlichen Spezifikationen und Leistungsanforderungen zu wählen.

7 Minuten zu lesen
Manometer
Manometer

Manometer - Grundlagen, Arten und Funktion von Druckmessgeräten

Manometer sind Instrumente und Geräte, die in der Messtechnik zur Messung des Drucks in einem System verwendet werden. Sie beruhen auf den physikalischen Grundsätzen der Hydraulik oder Pneumatik.

9 Minuten zu lesen

Manuelle Positioniereinheiten - Präzision auf kleinem Raum

Positioniereinheiten spielen eine zentrale Rolle in der Mechanik und sind für Konstrukteure in vielen verschiedenen Anwendungen unerlässlich. In diesem Artikel werden wir uns mit der Funktionsweise von Positioniereinheiten, ihren verschiedenen Arten und deren Anwendungen beschäftigen.

7 Minuten zu lesen

Normteile und ihre Bedeutung für die Industrie

Genormte Teile sind Bauteile, die nach einem bestimmten Standard hergestellt werden. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen Industrie, da sie eine Reihe von Vorteilen bieten. Dieser Artikel erläutert, was genormte Teile sind, und erklärt die Vorteile und Nachteile, die sie mit sich bringen.

9 Minuten zu lesen