Produktinformationen

Passfeder

Passfedern und Keilfedern - Standards und Normen

Passfedern und Keilfedern sind zwei gängige Verbindungselemente in der Maschinenbauindustrie. Sie dienen dazu, eine kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. In diesem Artikel werden die beiden Federtypen genauer betrachtet und ihre Anwendungsbereiche erläutert.

6 Minuten zu lesen

Arten, Merkmale und Verwendung von Sicherungsringen

Der Sicherungsring ist eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Konstruktion. Er wird verwendet, um einzelne Komponenten zu sichern und eine axiale Bewegung zu verhindern. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Sicherungsringen, ihre Merkmale und ihre Verwendung werfen.

3 Minuten zu lesen
Bild - Schlitzkupplung mit Encoder

Übertragung von Drehbewegungen - Grundlagen zu Kupplungen

Wenn Wellen und Achsen in einer Maschine miteinander gekoppelt sind, gibt es immer eine Fehlausrichtung zwischen den Mittelpunkten der Wellen. Die Kupplung gleicht diesen Ausrichtungsfehler durch die Elastizität des Bauteils oder des mechanischen Elements bei der Drehung oder Kraftübertragung aus. Ob Sie ein erfahrener Ingenieur sind oder gerade erst in die Welt des Maschinenbaus eintauchen, dieser Artikel bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Grundlagen von Kupplungen.

4 Minuten zu lesen
Sicherungsring
Sicherungsring

Sicherungsringe Typ C - Richtlinien zum Kauf von Sicherungsringen

Sicherungsringe sind ein wichtiger Bestandteil vieler Maschinen und Anlagen, die dazu dienen, Lager, Wellen, Bolzen und andere Komponenten zu befestigen. Eine häufig verwendete Art von Sicherungsringen ist der Typ C, der nach der japanischen Norm JIS hergestellt wird. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Sicherungsringe Typ C und die japanische Norm JIS.

9 Minuten zu lesen
Innensechskantschraube, Abmessungen der Bohrungen
Innensechskantschraube, Abmessungen der Bohrungen

JIS und DIN Innensechskantschrauben - Ein Vergleich

Innensechskantschrauben sind ein unverzichtbares Element bei der Montage und Konstruktion von Maschinen und Anlagen. Sie werden weltweit eingesetzt, wobei jedes Land seine eigene Norm für die Größe, das Gewinde und die Materialien hat, die verwendet werden. Eine der beliebtesten Normen ist die japanische Norm (JIS). In diesem Blog-Beitrag werden wir uns ausführlich mit Innensechskantschrauben und der japanischen Norm JIS befassen.

12 Minuten zu lesen
Sechskantmutter
Sechskantmutter

Sechskantmuttern - JIS-normierte Sechskantmuttern mit Informationen zur Auswahl

Sechskantmuttern (auch als Hex-Muttern bezeichnet) sind eine der am häufigsten verwendeten Muttern in der Maschinenbaubranche. Sechskantmuttern sind seit Jahrzehnten ein wesentliches Element bei der Montage von Maschinenteilen, die eine korrekte Befestigung und eine hohe Betriebssicherheit erfordern. In vielen Ländern, einschließlich Japan, gibt es Normen für die Spezifikationen dieser Muttern. Dieser Artikel wird sich auf die japanische Norm JIS konzentrieren und diskutieren, was sie für Sechskantmuttern bedeutet.

7 Minuten zu lesen