Produktinformationen

Antistatische Materialien - ESD - Defintion und Vorteile

Elektrostatische Entladungen können ein Problem in der Fertigungsumgebung darstellen: Die Gefahren reichen von Schäden an empfindlichen Bauteilen bis hin zu Brand- und Explosionsgefahr. Um das Auftreten zu minimieren, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Antistatische bzw. ESD-Materialien (ESD = electrostatic discharge) sind eine davon. Im nachfolgenden Artikel werden Ursachen für elektrostatische Ladung behandelt, antistatische Materialien (ESD-Materialien) vorgestellt sowie allgemeine Prinzipien zur Vermeidung elektrostatischer Entladung beschrieben.

9 Minuten zu lesen

Rohrverbindungsstücke - Arten und Einsatzmöglichkeiten

Rohrverbindungsstücke dienen der sicheren Verbindung von Rohren, Leitungen und Schläuchen. Sie finden sowohl Einsatz in der Pneumatik als auch in Hydraulik- und anderen flüssigkeitsführenden Systemen. Aber auch für unter Vakuum stehende Rohre gibt es geeignete Formstücke und Fittings. Als wichtige Bestandteile dieser Systeme ist es unerlässlich, dass Rohrverbindungsstücke die zu verbindenden Komponenten zuverlässig und sicher verbinden und dauerhaft verhindern, dass Flüssigkeiten oder Gase ein- oder austreten können. In diesem Artikel stellen wir verschiedene Arten an Rohrverbindungsstücken und ihre idealen Einsatzmöglichkeiten vor und unterstützen Sie dabei, das für Ihre Anwendung beste Rohrverbindungsstück auszuwählen

11 Minuten zu lesen
Sensor verbaut im Gesamtsystem
Sensor verbaut im Gesamtsystem

Sensorik - Auswahl und Bedeutung für die Automatisierungstechnik

Das Sammeln von Daten ist besonders im Zuge der Digitalisierung und Industrie 4.0 ein zentraler Aspekt moderner Anlagen. Realisiert wird das durch Sensoren. Sie liefern Eingangsdaten und überwachen und adaptieren Prozesse. Doch welche Arten von Sensoren gibt es überhaupt? Wie wählt man den geeigneten Sensor für die konkrete Anwendung aus? In diesem Artikel werden Wirkweise und Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Sensoren vorgestellt sowie Auswahlkriterien für die Suche nach dem geeigneten Sensor vorgestellt.

8 Minuten zu lesen

Messuhren - Arten und Eigenschaften

Messuhren sind aus der industriellen Fertigung nicht wegzudenken – sie sichern Präzision und Qualität in unterschiedlichen, technischen Prozessen. In unserem Blog beleuchten wir ihre Bedeutung und stellen die verschiedenen Arten wie analoge, digitale und induktive Messuhren vor. Zudem werfen wir einen Blick auf moderne Alternativen und erläutern, wie Messuhren in der Fertigung zur Toleranzkontrolle, Maschinenjustierung und Qualitätsprüfung eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie diese Messinstrumente die Effizienz und Genauigkeit in der Industrie nachhaltig verbessern!

8 Minuten zu lesen

Die Details von Elastomereinsätzen für Kupplungen

Elastomer-Kupplungen sind eine Art von Wellenkupplungen. Sie übertragen Drehmomente zwischen zwei Wellen und erfüllen z.B. Aufgaben wie Kraftübertragung, den Ausgleich von Ausrichtungsfehlern, aber auch Dämpfung von Stößen und Vibrationen. Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien, sowie deren Materialeigenschaften und Form sorgen Elastomer-Kupplungen für eine optimale Kraftübertragung. Durch die Eigenschaften des jeweiligen Elastomer-Zwischenstücks wird gleichzeitig verhindert, dass Schwingungen der Antriebswelle auf die gekuppelte Welle übertragen werden. Welche Eigenschaften das sind, wie die Härte von Elastomeren bestimmt wird und welche Anwendungsbeispiele es gibt, wird im folgenden Artikel besprochen.

7 Minuten zu lesen

Rollen und Räder für den industriellen Einsatz - Aufbau und Einsatzbereiche

Im Maschinenbau und generell bei Automatisierungsprozessen ist es unabdingbar, dass Materialien und Baukomponenten schnell und effizient von A nach B transportiert werden. Auch eine gezielte Führung und Ausrichtung entlang der Förderwege ist dabei wichtig. Rollen und auch Walzen, tragen einen Großteil zur Erfüllung dieser Funktionen bei. Welche Arten es gibt, welche Materialien verwendet werden und bei welchen konkreten Anwendungsfällen Rollen zum Einsatz kommen, wird in diesem Artikel geklärt.

12 Minuten zu lesen