Allgemeine Informationen

Verschiedene Getriebe berechnen - Die wichtigsten Formeln für Zahnradgetriebe

Da es bei der Auslegung von Zahngetrieben von hoher Bedeutung ist, dass die beteiligten Zahnräder korrekt ineinandergreifen und der Verschleiß minimiert wird, sind diverse Grundberechnungen durchzuführen. Dabei spielen Begriffe wie Modul, Teilkreisdurchmesser und Zähnezahl eine große Rolle. In diesem Artikel gehen wir auf die wichtigsten Aspekte der Zahnradberechnung ein und zeigen, was bei der Berechnung von Getrieben zu beachten ist.

8 Minuten zu lesen

Frästeile als frei konfigurierbare Komponenten durch Make-To-Order - Flexibilität bei der Auftragsfertigung

Make-To-Order (MTO) ist das klassische Produktionsverfahren für die Fertigung auf Kundenwunsch. Wörtlich übersetzt bedeutet Make-To-Order Auftragsfertigung. Bei diesem Verfahren erfolgt die Produktion nach individuellen Kundenwünschen und beginnt erst, nachdem die Bestellung des Kunden vorliegt. Im Gegensatz zu Make-To-Stock (MTS), bei dem Produktions- und Lagerbestände im Voraus festgelegt werden, werden MTO-Bauteile erst nach Eingang eines Kundenauftrags hergestellt.

7 Minuten zu lesen

Rohrgewinde – Standards und Standardmaße

Dieser Artikel beleuchtet die Standardmaße von Rohrgewinden und deren Bedeutung. Rohre mit Gewinde gewährleisten eine sichere und dichte Verbindung zwischen Rohrteilen und angrenzenden Komponenten. In der Industrie gibt es dafür eine Vielzahl von Standards, zum Beispiel DIN / ISO, JIS, BSP, NPT oder auch BSW.

10 Minuten zu lesen
Linearwellen
Linearwellen

Drehteile - Präzise konfigurierbare Make-to-Order (MTO)-Bauteile

Make-To-Order (MTO) Drehteile und Bauteile sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Fertigungsindustrie. Make-To-Order bedeutet wörtlich übersetzt "Fertigung auf Bestellung". Das heißt, dass die Produktion erst dann beginnt, wenn eine konkrete Bestellung vorliegt. Im Gegensatz zu Make-To-Stock (MTS), bei dem Produkte auf Vorrat produziert werden, werden MTO-Bauteile erst nach Auftragseingang hergestellt.

6 Minuten zu lesen

Getriebearten und deren Anwendung - Zahnradgetriebe und Kettengetriebe

In diesem Artikel werden verschiedene Getriebearten vorgestellt sowie deren Anwendungsbereiche erläutert. Getriebe sind unverzichtbare Komponenten in vielen Maschinen und Fahrzeugen. Sie ermöglichen die Übertragung von Drehmoment und Geschwindigkeit zwischen Antriebs- und Abtriebswelle, wodurch eine optimale Leistungsübertragung gewährleistet wird.

9 Minuten zu lesen
Reibungskoeffizient bei Gleitreibung in Bewegung
Reibungskoeffizient bei Gleitreibung in Bewegung

Reibung und Reibungskoeffizient - Reibwerte von Materialien ermitteln

Der Reibungskoeffizient ist eine aus dem Bereich der Tribologie stammende physikalische Größe für die Reibung zwischen zwei Objekten. Dabei setzt der Reibungskoeffizient die Kraft, die bei der Reibung (Reibungskraft) entsteht, ins Verhältnis zu der Kraft, mit der die Objekte aneinandergepresst (Anpresskraft) werden. Der Reibungskoeffizient ist damit eine wichtige Kenngröße, wenn Materialabnutzung und Gleiteigenschaften untersucht werden sollen. In diesem Artikel werden die Grundlagen des Reibungskoeffizienten, seine Messmethoden und seine Anwendungen in der Technik erläutert.

10 Minuten zu lesen